検索結果
「リスト」の検索結果 237 件中 1〜40 件を表示
セーフティライトカーテンのトラブル対策|検知しない・誤検知・ミューティング不良の原因と対処法NEW
セーフティライトカーテンは安全機器であるため、 不具合発生時は自己判断で安全機能を無効化・迂回せず、原因を切り分けたうえで復旧することが重要 です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は 診断チェックリスト へ。 検知しない: レ...
タグ:センサ
センサの設置・光軸調整・感度設定ガイド|取付から動作確認までの実践手順NEW
設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進...
近接センサのトラブル対策|検知しない・誤作動の原因と解決法NEW
近接センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 検知しない(検出距離/ブラケット干渉/配線/破損) 誤作動・チャタリングする(相互干渉/電源ノ...
マイクロフォトセンサのトラブル対策|誤検知・検知不良・ノイズNEW
マイクロフォトセンサの不具合は、症状から原因を絞り込む方法をおすすめします。本項では、装置組み込みで多く用いられるスロット型を中心に、マイクロフォトセンサの代表的なトラブルと対策を解説します。反射型では、検出距離や対象物の反射特性もあわせて...
タグ:センサ
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
温度センサのトラブル対策|測定誤差・断線・応答遅れの原因と解決法NEW
温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定) スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良) ...
ファイバーセンサのトラブル対策|折れ・誤検知・感度低下の解決法NEW
ファイバーセンサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 ファイバが折れた・断線した(最小曲げ半径/挟み込み/屈曲) 感度が低下した・検知しない(...
タグ:センサ
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
ISOチップの選び方 ~三菱マテリアル編~
Question 旋削チップ(またはインサート)の選び方を教えてください インサートの種類がたくさんあり、材種とブレーカーの組み合わせのどれがベストなのか分からない Answer メーカー推奨のインサート材種とブレーカーの組み合わせを参考に...
射出成形工場の作業指導
こんな人におすすめ 射出成形工場の作業指導のポイントが知りたい ・指導しているつもりだけど、上手く伝わらない ・若手の育成方法が知りたい ものづくりの根幹は、人である。 射出成形工場では、さまざまな機械・装置が稼働している。これらの操作や管...
射出成形工場の見える化
こんな人におすすめ ・射出成形工場の、見える化が急務な理由を知りたい ・効率改善を何からどんな風に進めればよいか知りたい ・各部署の連携が取れていなく、ムダが多い気がする 射出成形は、工場内の多くの人が協力し合って仕事をしている。 ・受注 ...
射出成形現場の改善事例
こんな人におすすめ ・成形工場の改善を考えている人 ・射出成形工場で導入できる改善を知りたい人 ・どんな改善から始めれば良いか知りたい人 射出成形工場では、射出成形機を使って、ものづくりをしている。 お客さまから注文をいただいた成形品を、契...
射出成形現場の異物不良対策2
成形工程において異物不良が起こる原因とその対策を解説していく。 加熱筒内の練り込み異物 成形材料の残留 成形材料の劣化 成形材料の炭化 逆止リングの金属片の混入 金型起因の異物付着 金型から滲み出たグリス・ガスヤ二の付着 水口・ホース劣化に...
射出成形現場の材料切れ 原因と対策
射出成形の製造工程は、プラスチック原料を原料タンクに投入することから始まるが、原料タンクが空、もしくはホッパー口から供給がされないと材料切れとなり、製造がストップしてしまう。今回は、材料切れが及ぼす影響、その原因と対策について解説していく。...
タグ:品質管理
射出成形の点検項目
プラスチック射出成形金型を設計製作した場合には、完成時にその機能や品質を点検チェックして性能保証をする必要がある。以下に点検項目の一般的なものをまとめた。それぞれの項目で特に押さえておきたいことについては、より詳しく解説していく。 金型一般...
絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス
射出成形機や周辺機器は、どこまでメンテナンスしているだろうか?新しく導入した設備も年月を重ねるごとに不具合が出るものである。現場からは「忙しさから推奨されている点検整備がおざなりになる」「さまざまな人に使われている」「設備メンテナンスの知識...
半導体を取り扱う製造プロセスにおける静電気問題とその対策
半導体デバイスやディスプレイデバイス、ハードディスクなどの電子デバイスおよびこれらを組み込んだ電子機器は半導体素子の高集積化、高速化、低電圧化に伴って、従来以上に静電気の影響を受けやすい。半導体製造工程で発生する静電気による各種障害は製品の...
ユキ技研株式会社「オリジナル締結部品『Tロック』が生んだアルミフレームの革新」
ユキ技研株式会社 レコフレーム事業部 代表者 代表取締役 高木康之 資本金 2000万円 設立 1984年9月 従業員数 47名 取材地 レコフレーム事業部 (愛知県名古屋市守山区花咲台2丁目108) 進化!のポイント レコフレームとは 現...
静電気対策接地用品の特長
接地用アクセサリー 静電気対策製品を接地するためのアクセサリーです。 特長 導電性床材や導電性テーブルマット、リストストラップを正しく接地させます。 動作と帯電電位 人体の動作 人体の帯電電位 (kV) ナイロンカーペットの上を歩行 2.0...
タグ:イオナイザ・静電気対策
リスト・フットストラップの特長と用途
リストストラップ 人体とアースを繋ぎ、人体に帯電した静電気を除電します。 特長 Ω抵抗が入っていて、発生した静電気をアース線を使い除電します。作業者に静電気が溜まってしまう前にゆっくりとアースへ流す構造になっています。アースにつながっている...
タグ:イオナイザ・静電気対策
静電気対策異物除去具の特長とその種類、注意事項
静電防止手袋 静電気対策を必要とする現場で使用する手袋です。 軍手型手袋 厚みがあるため、製品などを持つ作業をするのに向いています。表面抵抗値が106Ω~109Ωと高いため、静電気が除去できます。ほこりなどが付きません。 特長 表面が導電性...
静電気対策の基礎
静電気対策(ESD対策)は電子デバイスを扱う製造現場で必須となりつつあります。 静電気対策の原理 1.アース(接地)を取る 静電気対策の基本は発生した静電気を留めておかず、 アースする(大地に逃がす)ことです。帯電する可能性のある導体はすべ...
電線規格に関するガイド
電線に関する法令には、電気用品安全法、電気事業法、消防法などがあり、これらの法令を受けて国家規格(JIS)、電線工業会規格(JCS)、ユーザー規格(電力規格等)が制定されている。 また、外国規格に目を向けても、工業製品の品質に対する製造の基...
基本的な静電気対策(静電気特集)
静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 どのような静電気対策をすればいい? 静電気による障害の対策は、静電気を発生させない、帯電や放電・導電させない施策が必要になります。基本的な対策を確認していきましょう。 接地...
ねじ締結不良と対策(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-39)
ねじ締結作業に係る不良内容を分類し、ねじ締結装置のトラブル対策例を解説します。 (1)ねじ締結不良とその要因分類 ねじ締結不良は次のように分類できます。 このなかで、ねじ締結装置に関係ある不良内容として下記が挙げられます。 a)ねじ締結作業...
タグ:ねじ・ボルト
ねじ締結の自動化-3(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-38)
ねじ締結ユニットはねじ締結自動装置の最重要機構です。ここでは代表的なねじ締結方式と自動装置の基本構造の事例を紹介します。 ねじ締結の方式 ねじ締結ユニットの事例 ねじ締結の方式 ねじ締結部の代表的な構成は次のようになります。 ねじ締結ユニッ...
ねじ締結の自動化-2(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-37)
トラブル内容の比率が高いねじ部品の供給ミスの対策に役立つ生産技術を解説します。 ねじは、締結後の製品の特徴に応じて、a)ねじ頭の形状、b)ねじ部の形状、c)締め付け穴の形状、d)座金の有無、e)材料、表面処理の違い、その他、非常に多くの種類...
タグ:ねじ・ボルト
ねじ締結の自動化-1(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-36)
組立要素技術の代表には、“かしめ技術”のほかに“ねじ締結技術”があります。以下ではねじ締結作業の自動化に必要となる基礎的な技術を解説します。 (1)ねじ締結自動化の構成 ねじ締結作業を自動化するには、ねじ締結作業の前後を含めたシステム構成を...
タグ:ねじ・ボルト
電解加工の電解液-1(電解エッチング)
電解加工用の電解液には、次の特性が要求されます。 (1) 被加工物の表面を不動態化するような不溶性生成物を形成しない。 (2) 液中の陽イオンが電極工具面上に電着しない。 (3) 電導度が高く、粘度が低い。 (4) 良好な加工精度と仕上げ面...
かしめ品質の制御因子(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-35)
かしめ加工は高い生産性と併せて優れた締結信頼性を有していますが、一方で、再生作業が難しいため量産時点での加工条件の最適化が重要です。以下ではかしめ品質に影響を及ぼす代表的な制御因子を解説します。 (1)かしめ品質 かしめ品質には次の代表的項...
かしめ装置の基本構造(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-34)
かしめ装置設計のポイント (1) かしめヘッドの磨耗・変形対策 (2) かしめヘッドの寿命交換時の作業性 (3) かしめ部品の位置決めの確実性 (4) かしめ時の荷重を受ける部分の十分な剛性 (5) 作業安全性 【図1】にかしめ装置の基本構...
かしめ技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-31)
一般的な製品は、複数の部品を機能的に組付けて組立製品となります。この組付け作業の段階で、低コストで安定品質が得られる(言い換えると作りやすい)製品設計と組立生産技術が、キーポイントとなります。さらに、環境問題の関係から、廃棄コストがかからな...
タグ:溶接・接合
スクリーン印刷技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-30)
(1)スクリーン印刷 スクリーン印刷は、シンプルな印刷法です。ステンシル(シルクスクリーン)と呼ばれるインキを転写させる部分が貫通した版を用い、ゴム製へら(スキージと呼ばれる)で版上のインキを貫通穴から版の下に設置された印刷物に転写させる方...
電解加工-2(電解エッチング)
(4)電解加工における電流効率と加工速度 電解加工における加工速度は、電気分解におけるファラデーの法則を用いて理論的に求めることができます。ただし、次の条件が満たされていることが必要です。 (1) 電解エッチングによって生成されるイオンの原...
タグ:エッチング・電解加工
フレキソ印刷技術-2(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-29)
平板枚葉フレキソ印刷装置の構成を単純化すると次のようになります。 (2)フレキソ印刷による有機薄膜の印刷のポイント フレキソ印刷法で高精度に均一な膜厚の印刷物を生産するには、次のような印刷処理の高精度化の対応が必要です。 ・ 印刷精度は印刷...
フレキソ印刷技術-1(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-28)
フレキソ印刷技術は、印刷版を用いる印刷技術のなかでは最も成長率が高い工法です。高い生産性、高精度化、環境適合性などの優れた技術シーズを持つためといえます。 (1)フレキソ印刷技術 ・ 弾性のある凸版印刷版を版胴に巻きつけ、印刷版の表面にアニ...
タグ:印刷技術
生産技術としての印刷技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-27)
色々な印刷技術がものづくりの現場で応用されています。ここでは生産技術としての印刷技術について解説します。 (1)ものづくりの生産技術としての印刷技術 1.模様を描く印刷技術 ・ パソコンの文字の印刷解像度は、dpi(ディーピーアイ:Dot ...
印刷技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-26)
印刷技術は、グーテンベルグの活版印刷の発明から文化・文明の発展を支える技術として飛躍的に高度化された技術です。今日では、あらゆる商品のカバーに印刷する技術から、薄型TVの液晶ディスプレイなどの軽薄短小化を実現させる印刷技術など、多岐に渡って...
タグ:印刷技術
成形品編(金型設計のチェックリスト)
今回は、プラスチック射出成形金型設計におけるチェックリスト、成形品編です。 金型によって成形加工される成形品の設計は、射出成形加工に適した内容に研ぎ澄まされたデザインレビューが重要になります。 以下に成形品に関する設計チェック項目を挙げてみ...
工作機械にみる多機能自動化志向(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-25)
機械加工の生産方式の場合、ワークを機械毎に置きなおすことで、精度低下と取り置きのムダが生じます。このため、1回のチャッキングで可能な限り加工を終える加工方式が求められます。多種少量生産性に優れた、多機能自動化志向の機械が出現しています。 (...
タグ:治具部品