電気規格
IO-Linkとスマートセンサの基礎|仕組み・PLC接続・選定方法NEW
予知保全・段取り替え自動化・トレーサビリティの強化を検討する設計者向けに、IO-Link導入の可否を判断するためのページです。IO-Linkはセンサとコントローラをデジタル双方向通信でつなぐ国際規格(IEC 61131-9)です。仕組み・従...
NEMA規格接続器一覧表
NEMA規格とはNational Electrical Manufactures Association(通称:米国電機製造業者協会)によって制定された、電気製品などの選択及び購入の手引きを目的とした団体規格である。このWD-6項に配線器具...
安全規格について
機器の設計において、部品の安全性は重要な問題となります。しかし、部品全てにつき評価、試験をすることは大変な手間を必要とします。そこで、部品の安全性を確認する一つに安全規格があります。以下では「FA用エレクトロニクスカタログ」で取り扱う部品が...
各国RoHSの動向/RoHS2関連リンク(改正RoHS指令特集)
「その装置や生産設備は、RoHS2の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック! RoHS指令とは? 改正RoHS指令とは? 参考情報:各国RoHSの動向 / RoHS2関連リンク 参考情報:各国RoHSの動向(2019年6月現在...
改正RoHS指令とは?(改正RoHS指令特集)
「その装置や生産設備は、RoHS2の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック! RoHS指令とは? 改正RoHS指令とは? 参考情報:各国RoHSの動向 / RoHS2関連リンク 改正RoHS指令とは? RoHS1との違いは? ...
ハーネスケーブルとは?(メカ設計者のためのエレ講座)
「危なかった…」とヒヤリとしたことはありませんか?メカ設計者のためのエレ講座の原因と、設計や保守の具体策をひとまとめ エレ設計とは?/制御機器とは? 制御事例/制御盤製作の流れ ハーネス・ケーブルとは? ボックスとは?/配線アクセサリとは?...
RoHS指令とは?
「その装置や生産設備は、RoHS1の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック! RoHS指令とは? 改正RoHS指令とは? 参考情報:各国RoHSの動向 / RoHS2関連リンク RoHS指令とは? 有害物質の電気電子機器への使...
電線規格に関するガイド
電線に関する法令には、電気用品安全法、電気事業法、消防法などがあり、これらの法令を受けて国家規格(JIS)、電線工業会規格(JCS)、ユーザー規格(電力規格等)が制定されている。 また、外国規格に目を向けても、工業製品の品質に対する製造の基...
ACコードの規格について
電取法・電安法 電気用品安全法は、平成11年8月に「通商産業省関係の基準・認証制度等の整備及び合理化に関する法律」(法律第121号)が公布され、電気用品取締法(以下「電取法」)が改正されて電気用品安全法(以下「電安法」)となり、平成13年4...