印刷技術
プラスチックの二次加工
プラスチック成形品を射出成形加工した後に、塗装や機械加工などの二次加工を行う場合があります。成形加工のみでは表現できない形状や色彩などはこれらの二次加工を行って最終的な商品に仕上げていきます。二次加工がある場合には、金型の設計においてはこれ...
予備乾燥の自動化と品質(ローコストオートメーションと品質-7)
熱処理の対象材料が接着剤や薄膜状に印刷した有機薄膜の場合は、材料を塗布したり印刷する時の粘性を制御する希釈剤を高温で気化させた後で、化学反応を起こさせる高温処理を行う工程を組みます。 精密接着処理の場合・・・液晶ディスプレイの外周部の非表示...
スクリーン印刷技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-30)
(1)スクリーン印刷 スクリーン印刷は、シンプルな印刷法です。ステンシル(シルクスクリーン)と呼ばれるインキを転写させる部分が貫通した版を用い、ゴム製へら(スキージと呼ばれる)で版上のインキを貫通穴から版の下に設置された印刷物に転写させる方...
フレキソ印刷技術-2(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-29)
平板枚葉フレキソ印刷装置の構成を単純化すると次のようになります。 (2)フレキソ印刷による有機薄膜の印刷のポイント フレキソ印刷法で高精度に均一な膜厚の印刷物を生産するには、次のような印刷処理の高精度化の対応が必要です。 ・ 印刷精度は印刷...
フレキソ印刷技術-1(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-28)
フレキソ印刷技術は、印刷版を用いる印刷技術のなかでは最も成長率が高い工法です。高い生産性、高精度化、環境適合性などの優れた技術シーズを持つためといえます。 (1)フレキソ印刷技術 ・ 弾性のある凸版印刷版を版胴に巻きつけ、印刷版の表面にアニ...
タグ:印刷技術
生産技術としての印刷技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-27)
色々な印刷技術がものづくりの現場で応用されています。ここでは生産技術としての印刷技術について解説します。 (1)ものづくりの生産技術としての印刷技術 1.模様を描く印刷技術 ・ パソコンの文字の印刷解像度は、dpi(ディーピーアイ:Dot ...
印刷技術(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-26)
印刷技術は、グーテンベルグの活版印刷の発明から文化・文明の発展を支える技術として飛躍的に高度化された技術です。今日では、あらゆる商品のカバーに印刷する技術から、薄型TVの液晶ディスプレイなどの軽薄短小化を実現させる印刷技術など、多岐に渡って...
タグ:印刷技術