メインコンテンツに移動

その他材料

  • 標準材料寸法表(ステンレス鋼材料)

    *標準寸法は参考値です。入手しやすい材料寸法とは異なりますのでご注意ください。 種類 材料記号 形状 単位 標準寸法 オーステナイト系 SUS303 丸棒 D 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 1...

  • マグネットの特性

    特長 ネオジム磁石 現在ある材質の中で磁力が最も強く、小さなサイズで大きな磁力を発揮できます。非常に錆びやすいのが欠点です。コバルト磁石とともに希土類磁石とも呼ばれています。 コバルト磁石 正式名称はサマリウムコバルト磁石といい、ネオジム磁...

  • 生体材料用素材

    人体の治療や手術には、金属やプラスチックなどの生体材料用素材が使用されています。これらの素材は、人体に無害、無毒であって、なおかつ長期間の信頼性の高い素材であることが必須です。また、素材から時間とともに溶出してくる物質によるアレルギー反応や...

  • 木材と皮革

    プラスチック成形金型の素材としては直接関係が薄いですが、関連素材として使用される木材と皮革について説明します。 金型の保温材料や、金型移動の際にパレットとして木材が使用されています。また、金型を固定する際の吊り皮として皮革が使用される場合も...

  • 保温材料

    プラスチック成形金型では、プラスチック素材や金型自身を保温するために保温材料を 副資材として使用することがあります。金型の熱移動を防止したり、外気との熱移動を阻止するためには、金属以外の素材を用いることがあります。 金型の技術者は、金属特に...

  • セメントとコンクリート

    プラスチック成形金型にセメントやコンクリート使用するというアイデアは突飛すぎるかとも思われますが、既にいくつかの事例では型板等の一部として使用されています。特にコンクリートは、圧縮強さが高く、橋梁やビルには欠かせない素材となっています。圧縮...

  • バイオマス資源

    プラスチックの原材料やエタノール燃料の原料として注目を浴びるようになってきているのがバイオマス資源です。バイオマス資源には、「生産系バイオマス」と「廃棄物系バイオマス」があります。生産系バイオマスは、農業生産等によって生産されるバイオマスの...

  • セラミックスのLCA材料(LCA:ローコストオートメーションを支える機素材料の基本-22)

    金属、プラスチック以外の材料で LCA(ローコストオートメーション) に利用される材料には、セラミックス、複合材料があります。ここではセラミックス材料の特徴と事例を紹介します。 (1)セラミックスの主な機械的特質と応用事例 セラミックスは、...