鋳鉄
ISOチップの選び方 ~三菱マテリアル編~
Question 旋削チップ(またはインサート)の選び方を教えてください インサートの種類がたくさんあり、材種とブレーカーの組み合わせのどれがベストなのか分からない Answer メーカー推奨のインサート材種とブレーカーの組み合わせを参考に...
リーマ加工の方法
Question リーマ加工の方法を教えて リーマ仕上げ記号がある図面の加工をしたいが、この加工方法を教えてもらえますか? Answer リーマ仕上げはリーマ代を残した下穴にリーマを通して穴寸法と面精度を仕上げる加工です リーマにより加工可...
ドリル加工のステップ量の目安
Question ドリル加工のステップ量を教えて ドリル加工でステップ量を設定しようとしているのですが、明確に記載している資料がありません。 どの程度の値で入れればよいでしょうか? Answer 目安値を基準にステップ量を設定していきます ...
材質:金属(無給油ブッシュの種類)
無給油ブッシュ の材質には、大きく分けて2種類ある。ひとつは金属のブッシュで、もうひとつが樹脂のブッシュである。今回は、金属タイプの無給油ブッシュについてメリット・デメリットや特徴について紹介する。 金属タイプの無給油ブッシュとは 金属タイ...
溶接棒の種類と特長
溶接棒 軟鋼低電圧用溶接棒 一般軟鋼用溶接棒 ステンレス用溶接棒 鋳物用溶接棒 溶接棒 金属と金属を接合する時に使用する金属棒です。 特長 金属の溶接の時母材とともに溶融し、接合を助けます。 日曜大工から造船などの大型工事まで幅広く使用され...
ダイヤモンドバー/インターナルバーの種類と特長
ダイヤモンドバー CBNバー インターナルバー ハイエンドブラックバー ダイヤモンドバー 切れ味の優しいダイヤモンドバーは、バリ取りや仕上げ加工におすすめです。 金型などの加工物の精密研削に使用します。精密グラインダー(マイクログラインダー...
軸付砥石の特長と注意事項
軸付砥石 ハンドグラインダーに取り付けて加工物を削ります。 特長 さまざまな形状があるので、加工用途に合わせて幅広い選択ができます。 【注意事項】 ・砥石の最高使用回転速度を超えて使用しないでください。 ・取り付けを完全に行ってください。オ...
切断砥石の特長、その種類
切断砥石 高速切断機に取り付け、鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼の切断を行う工具です。 特長 砥石は主に砥粒、結合剤、気孔の3つの要素で作られています。使用中に刃先の減った砥粒は、絶えず新しい刃を出していきます。次々と新しい砥粒が出て、切れ味を継続...
穴あけ加工(ドリリング)の方法と種類
円筒穴やねじ穴を開ける場合 ドリル加工のいろいろ 円筒穴やねじ穴を開ける場合 穴あけ加工は、切削工具で円筒穴をあける方法で、浅穴加工および深穴加工があります。他に後加工としてブローチ加工、リーマ加工、カウンターボウリング加工があり、また、ス...
ねじ切り加工(タッピング)の種類とメカニズム、加工事例
タップ加工のいろいろ 「タップ」とは、金属の下穴にねじ跡(めねじ)をつけるための工具です。 タップ各部の名称 材料別タップ選定の目安 ハンドタップ スパイラルタップ ポイントタップ ロールタップ 通り穴 ○ ○ ◎ ○ 止まり穴 ○ ◎ ×...
金属切削の命題
金属切削工具とは何か? 被削材(ワーク)の分類 金属切削工具とは何か? 金属切削における命題は、速い金属排出率(高い生産性)と信頼性です。 加工がうまくいく重要な要因は、加工する金属の加工性を考慮し、それに従って切削工具を選択することです。...
金属材料の種類と用途2
銅合金種類 鋳鍛造品および銅合金鋳物種類 鋼管材料 線材種類 銅合金種類 種類 記号 用途例 特性 JIS 角鋼 六角鋼 丸棒 鋼板 黄銅板 C2801P 一般板金加工用 ネームプレート、計器板 強度が高く展延性がある。 摺動部への使用。真...
被削材と砥石(参考)(一般砥石 選定ガイド)
被削材と砥石 砥石 鋳鉄類 一般 構造用 鋼 生材(未熱処理) 鋳鉄 ダクタイル 鋳鉄 炭素鋼 炭素 工具鋼 合金 工具鋼 クロム モリブデン鋼 ニッケルクロム モリブデン鋼 熱間 ダイス鋼 冷間 ダイス鋼 FC250 他 FCD600 他...
被削材と砥石(参考)(DIA/CBN砥石 選定ガイド)
被削材と砥石 砥石 鋳鉄類 一般構造用鋼 生材(未熱処理) 鋳鉄 ダクタイル 鋳鉄 炭素鋼 炭素工具鋼 合金工具鋼 クロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 熱間ダイス鋼 冷間ダイス鋼 FC250他 FCD600他 SS400 S45...
フライス用インサートの選定方法
Question 同じホルダに複数のインサートから選べるようになっていますが、どのように選定すれ ばいいのですか? Answer 被削材や加工内容によって選定が可能 インサートは(1)材質+コーティング(2)形状の組み合わせにより多くの品揃...
鋳鉄を切削加工する時のポイント
Question 鋳鉄を切削加工するときのポイントは? [被削材例] FC250、FCD600 Answer 鋳鉄の特性 材料中に片状の黒鉛組織が散在するねずみ鋳鉄は、切りくずが小さく分断されやすい特性を有します。さらに、黒鉛が固体潤滑剤と...
ブレーカー選定ガイド-技術情報
旋盤 チップ ブレーカー選定ガイド 適合 被削材 加工状態 加工工程 ブレーカ名 商品画像 ブレーカ形状 適応領域 特長 鋼 一般~断続 軽 FA 低切込みにおいて 優れた性能を発揮 中 MA 耐摩耗性に優れた 性能を発揮 荒 RA 耐欠損...
チップ、コーティング材質案内(フライスチップ・ホルダ)
チップ材質一覧 材質名 コーティング 用途・特性 MT10 K10~20 PVD TiAℓN 強靭な微粒系母材と耐摩耗性に優れたPVDコーティングを採用した鋳鉄加工に最適なコーティング材種。インコネルなどの耐熱合金の加工にも適する MT30...
交差穴のバリ取り加工の自動化
Question 交差穴のバリ取りを自動化したい マシニングセンターを用いて交差穴のバリ取りを行いたいのですが、工具選定および注意点を教えてください。 Answer 1次加工穴方向からバリ取りを行うのが一般的 交差穴のバリ発生メカニズム 穴...
金型用金属材料の成分
材料名 成分(質量%) Fe C Si Mn Ni Cr Mo V W Ti Al Co Cu Zn 純鉄 99.96 SS400 99.9 0.1 S45C 98.5 0.45 0.25 0.8 高張力鋼 97.18 0.12 0.8 1...
モールドベース用鋳物材料
大型のモールドベースでは市販の圧延鋼材では対応ができないため、鋳造により鋳物モールドベースを製作します。鋳物は、材料金属を溶解して、砂型等の鋳型で鋳造して製作されます。 鋳物の材料には各種の素材があり、強度や硬さによって選定がなされます。 ...
はりのつりあい(機械工学と自動機設計-16)
構造物に力が作用するとその反力の作用により構造物は力のつりあい状態で安定します。「はり」構造の場合のつりあい状態について解説します。 (1)「はり」のつりあい 「はり」に加えられるいろいろな荷重に応じてはりの支点に反力が生じます。この荷重と...
材料置換の軽量化技術-構造部材(軽量化技術-10)
加工設備や輸送機などの構造材料も軽量化することで同じエネルギーで加速度を大きくできるため、高速化が可能となります。 (1)構造材料の軽量化 ・工作機械の場合、本体構造部のコラムなどは鋳鉄鋳物が採用されますが、可動部の構造材料は、材料置換によ...
延性材料とぜい性材料
プラスチック射出成形金型部品に使用される金属材料は、特殊鋼が大半を占めていますが、鋳鉄、銅合金、アルミニウム合金、超硬合金なども使用されています。 これらの金属材料は、引張強度や曲げ強度、かたさなどの特性がありますが、金型部品の破壊を考える...
金型主要部品の材質(2)(金型用鋼材のいろは その10)
【図1】および【図2】は鋳造一体構造の金型です。鋳造構造は大きな形状を1体で作れるので、鋼板で製作するのに比べ容易に作ることができます。 鋳物材質としては、少量生産で被加工材が薄板のときには、抜き、曲げ及び絞りのどの内容でも、ねずみ鋳鉄のF...
金型主要部品の材質(1)(金型用鋼材のいろは その9)
中、小形の金型の主要部品に使われる金型材質について説明します。 金型の構造にはいくつかの種類がありますが、よく使われている可動ストリッパ構造を例に説明します。【図1】に示した金型のプレート構成は、可動ストリッパ構造の最大構成を示しています。...
金型に使われる鋼材他(プリハードン鋼、鋳鉄他)(金型用鋼材のいろは その7)
今回は、鋼材以外の材料を含めて紹介します。 プリハードン鋼 フレームハード鋼 アルミニウム青銅 鋳鉄 プリハードン鋼 プラスチック用の金型材料として開発された材料を、プレス用の金型に転用されたものです。JISには無く、メーカーブランドのもの...
素材と電気めっき
素材の種類と電気めっきの難易度について説明しましょう。 【表】鉄鋼材料とめっきの難易度 種類 特徴 用途例 難易度 構 造 用 鋼 構造用炭素鋼 低炭素 あらゆる産業分野 ◎ 構造用合金鋼 中・低炭素 低炭素、低合金、焼入れ性を保証した鋼 ...