静電気対策
射出成形現場の異物不良対策1
異物不良撲滅に近道は無く、日々の積み重ねが重要であるが、ポイントは発生原因を未然に潰すことである。以下に異物不良の原因と対策を解説していく。 異物不良の種類 不良の判定基準 対策の基本的な考え方 発生原因別の対策 成形材料由来 劣化したパッ...
異物・黒点の発生原因とその対策
プラスチック成形/射出成形の製造工程にて発生する成形不良の中で、異物・黒点は最も不良率の高いものの一つである。ここではその対策がなぜ必要か、確認方法、対策について解説する。 異物・黒点とその対策の重要性 確認の進め方 特定した物質別の対策 ...
静電気の測定とイオナイザーによる静電気対策
静電気による事故を防ぐには、測定と除電が非常に重要である。ここでは、測定そしてイオナイザーによる除電対策の基本について、技術士の鈴木孝氏(一代技術士事務所)が解説する。 静電気の測定 電位計による測定 作業床の漏洩抵抗の測定 接地抵抗の測定...
静電気の基礎
生活において身近な存在である静電気が、製造業の現場にて問題を引き起こすこともある。ここでは静電気が製造業の現場に与える影響、メカニズム、対策の基本であるアースについて、技術士の鈴木孝氏(一代技術士事務所)が解説する。 今なぜ静電気か 静電気...
タグ:静電気対策
クリーンルーム用チェアの特長と用途
クリーンルームチェア クリーンルーム内で使用するチェアです。 特長 浮遊粉じん・有害ガス・細菌などの汚染物が一般の作業環境よりも少ないことが求められるクリーンルームで使用される、導電性能が高く発じんを抑えたチェアです。 HDD、液晶、半導体...
クリーンルーム用ウエア/マスク/フード/シューズの種類と特長
クリーンルーム用ウエア クリーンマスク クリーンフード クリーンルームウエア クリーンキャップ クリーンシューズ クリーンルーム用ウエア クリーンルーム内の作業時に着用します。 用途 クリーンルーム内で、ゴミや髪の毛、粉じんなど発じん源を抑...
クリーンルーム用手袋の特長
クリーンルーム用手袋 クリーンルーム内で作業するための手袋です。 特長 清浄度が管理されたクリーンルームでは目に見えない微細なゴミが大きな問題となります。空気中の微粒子濃度も規定レベル以下になるよう管理されたクリーンルームに対応した手袋です...
ミニベルトコンベヤの種類と特長
ベルトコンベヤ ミニベルトコンベヤ サン付ベルトコンベヤ カーブベルトコンベヤ ベルトコンベヤ 荷物をベルトの上に載せて自動的に運ぶ機械です。 特長 ベルトコンベヤのスピード ・定速式…一定のスピードで動くタイプ。 ・変速式…任意でスピード...
粘着ローラークリーナーの種類と特長
クリーンルーム用粘着クリーナー ウェア用粘着クリーナー クリーンルーム用粘着クリーナー 微細清掃・異物除去などクリーンルーム内で使えるクリーナーです。 クリーンルーム用粘着クリーナーは半導体工場などで使用します。 特長 転がすだけで、クリー...
静電・帯電防止剤の種類と特長
静電防止スプレー(ドライタイプ) 静電防止スプレー(ノンガスタイプ) 静電防止スプレー(ドライタイプ) 静電気や帯電によるホコリやゴミの付着を防止するスプレーです。 特長 速乾性でべたつきません。 ・パソコンやキーボードの帯電防止に。 ・モ...
静電気対策ブラシの特長とその種類
除電ブラシ 基板製造時の飛びはんだや異物の除去、静電気を除去する際に使用します。 特長 基板製造時の飛びはんだのはんだボールの除去や異物除去、プリント基板の静電気の除去に使用します。 【注意事項】 毛先が曲がるほど強くなでないでください。 ...
ミスミ商品を使った対策(静電気特集)
静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 ミスミ商品を使った静電気対策 イオナイザーを利用した除電 種類 イオナイザ―型式 ACアダプター アタッチメント ファンタイプ 中型 ENZR-GB ENZR-BAC - ...
基本的な静電気対策(静電気特集)
静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 どのような静電気対策をすればいい? 静電気による障害の対策は、静電気を発生させない、帯電や放電・導電させない施策が必要になります。基本的な対策を確認していきましょう。 接地...
静電気発生のメカニズム(静電気特集)
静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 静電気発生のメカニズムは? 静電気は、物体上の正や負の電荷の不均衡に伴って現れる過剰電荷であり、一般に2つの物体の摩擦等の相対運動によって、発生します。 物体は、同じもので...
タグ:静電気対策
プラスチック材料の補助材料
プラスチック材料には、実は、さまざまな補助材料を添加ブレンドして、実用性に適応した改質が行われている場合が多いのです。補助材料には、その目的によっていろいろな成分が実用化されています。 以下に補助材料の主要なものを紹介します。 1.可塑剤 ...
プラスチックの添加剤
プラスチック材料には、ポリマーに何種類かの添加剤を混ぜて、射出成形に用いることがあります。様々な用途向けに添加剤は開発されており、これらを組み合わせて配合することで同一の種類であってもいろいろなグレードの樹脂があるということになります。 以...
イオナイザーファンタイプ・ノズルタイプ
身の回りのエレクトロニクス製品が軽薄短小・高密度高機能化の傾向にあるため、使用される部品類の静電破壊問題の対策の重要度が増しています。ここでは、「イオナイザーファンタイプ・ノズルタイプ」と関連する静電破壊問題の対策の考え方について解説します...
成形品と静電気
プラスチック射出成形品の表面には静電気を帯びる性質があり、静電気に引き寄せられて、空気中のほこりや異物が付着することがしばしば問題となります。 プラスチック射出成形における静電気は、金型のキャビティから離型する際に成形品表面とキャビティ表面...
静電気による帯電/放電のトラブル対策(クリーンルーム対応LCA:ローコストオートメーション-13)
クリーンルーム内の環境に限らず、静電気が原因となる帯電/放電による製品破壊(静電破壊)などのトラブルが生じる場合、生産設備面で対策が求められます。以下では、静電気による帯電/放電のトラブルと LCA(ローコストオートメーション) 設備におけ...
クリーンルーム用LCA装置の機構素材-1(クリーンルーム対応LCA:ローコストオートメーション-8)
帯電発生の代表的メカニズム 帯電防止のための機構構造 クリーンルーム用 LCA(ローコストオートメーション) 装置の機構素材も、クリーン化三原則に従って選定します。 例えば: a) コンタミネーションを出さない材料=錆にくい材料 b) コン...
静電防止塗料
静電気による災害や事故には、静電引力によるものと、静電気の放電によるものがあります。 放電による事故例としては、[1] 可燃物の着火による火災、[2] 人体への電撃ショック・不快感、[3] 写真フィルムなどの感光、[4] ICなど電子機器の...
導電性塗料
電気を通す塗膜を形成する塗料で、電磁シールド、ラジオ波シールド、帯電防止、表面汚れ防止、電子デバイスなどで活躍しています。 電子機器の軽薄短小化、電磁エネルギーの周波数分布の高密度化、また、プラスチック材料の大幅な利用により、より効果的な総...
その他の機能性アルマイト
機能性アルマイトは、以上述べたほかに、次のようなものがあります。 (1)熱吸収アルマイト 電気炊飯器の内釜は、内面をフッ素樹脂コーティング、外面をアルマイト処理されていますが、外面を、錫やニッケルの2次電解により黒色化すると、銀白色アルマイ...
LCA(ローコストオートメーション)の部品供給機構-ばら積み方式
部品供給機構の貯蔵・整列・給送・分離の各方式について 部品供給のことを'フィード(feed)'といいますが、この用語の元の意味は'えさを与える'です。即ち、組付けで付加価値を増大させるために部品をフィードすることです。しかし、組付け対象物が...