電設工具
通線工具の特長とその種類、しくみ
張線器 ワイヤやケーブルなどの線やロープを引っ張る工具です。 特長 素手で行うには困難なケーブルの引っ張り作業を行います。 電線、通信ケーブルなどの張線作業や果樹園などの棚張りやフェンス張り、溶接の仮止め、荷締め、重量物の移動などに使用しま...
タグ:手作業工具
ケーブルカッターの種類と特長
ケーブルカッター 手動油圧式カッター 電動油圧式カッター ケーブルカッター 電線ケーブルを切断する工具です。 銅やアルミ素材の電線の切断に。 ケーブルの種類について IV線 最も一般的な屋内配線用絶縁電線。 VA・VVF線 屋内配線などに多...
油圧式圧着工具の種類と特長
手動油圧式圧着工具 電動油圧式圧着工具 手動油圧式圧着工具 圧着端子と電線に圧力をかけて接続する工具です。 特長 はんだ付けによる方法に比べて、施工時間が短くできます。また作業には電気工事士の資格が必要です。 ヘッドが180度回転し、ヘッド...
圧着工具の特長と用途、端子の種類
圧着工具 電線と圧着端子を圧縮接合するための工具です。 特長 裸端子やスリーブを圧着し、電線を接続します。 圧着ペンチにはリングスリーブ用のペンチの柄の部分の色が黄色のもの、Y型端子や丸型端子用の赤色のものなどがあります。(絶縁皮膜が付いた...
ワイヤストリッパーの種類と特長
ワイヤストリッパー ワイヤストリッパー(ワンタッチタイプ) ワイヤストリッパー 電線の保護被覆を効率良くむくための専用工具です。 特長 電気工事の必需品です。元来は電工ナイフ1丁で行っていた電線の切断、外装、内装の皮むきを熟練工でなくても効...