除去加工:放電加工
ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介します。 線くぐりとは 線くぐりを防ぐ方法 線くぐりの解消方法 よくある質問 おすすめ商品 ワイヤー加工関連特集ページ 線くぐりとは 線くぐりとは、ワイヤーを放す過程で線が乱れ...
タグ:放電加工用品
形彫放電 選定ガイド 銅電極特性、各種金型と適用電極材料
銅電極特性 種類 タフピッチ銅(純銅) 無酸素銅 テルル銅(快削銅) 銅タングステン クローム銅 JIS規格 C1100 C1020 ― ― Z3234 2種 丸 CU-R / CU-RPACK / CU-RLPACK CUOF-R CUT...
ワイヤーカット放電加工の基礎
ワイヤーカット放電加工とは ワイヤー電極線選定・加工時のポイント 銅と亜鉛の比率とは ノンパラフィンとパラフィン有の違い 線径の選び方 ワイヤーカット放電加工とは 放電加工とは、電極と加工物との間で放電をすることで工作物の一部を除去する機械...
タグ:放電加工用品
放電加工法
プラスチック射出成形金型のキャビティやコアの機械加工では、放電加工法が多用されています。放電加工法は、焼き入れ後のマルテンサイト化した硬い鋼材にも平易に形状加工ができる、優れた機械加工法です。精密な形状や3次元曲面の加工にも適しています。 ...