ベアリング
真空環境で使用するべアリング(特殊環境)
真空環境で使用する ボールベアリング について説明する。真空中で使用する場合のポイントは真空内で使用できる潤滑を実施したうえで、ボールベアリングの動等価荷重の3%以内としなければ、その装置寿命を保証することはできない。 真空用ボールベアリン...
遠心力によるボールベアリングの破壊(失敗事例と軸受活用法)
ボールベアリング のトラブル事例(遠心力によるボールベアリングの破損)を説明する。 図1に示すCCC(Counter Current Chromatography:向流クロマトグラフィー)装置は溶液中に溶け込んだ微量の物質を遠心力により濃縮...
ボールベアリングの組立(失敗事例と軸受活用法)
ボールベアリング と 軸 とハウジングを組み立てる方法である、圧入作業について具体的な作業を含めて、推奨方法、実施してはならない方法と共に説明する。ボールベアリングを組み立てる際、はめあい公差の内輪と回転軸、外輪とハウジングは、すきまばめと...
ピボット軸受揺動軸事例
揺動運動に使用できるピボット軸受とその使い方について、その構造と特徴と共に説明する。図1にピボット軸受を断面からみた 平面図により、その揺動軸の構造を示す。 図1.微小揺動回転機構平面図 外輪及び数個の転動体から成るシンプルな構造で、ピボッ...
ベアリング内輪固定ねじの緩み(失敗事例と軸受活用法)
ボールベアリング のトラブル事例(スピンドルべアリング固定ねじの緩み)を説明する。 図1にボールベアリングで支持された 回転軸 を、軸端に取り付けたタイミングベルトで駆動する回転スピンドルを示す。 図1.トラブルが発生した回転スピンドル構造...
ベアリングの予圧の目的とその方法(失敗事例と軸受活用法)
ベアリング は用途に応じて予圧する必要がある。予圧の目的を解説すると共に、予圧方法まで解説する。 ベアリングを予圧する目的 ベアリングの予圧の方法 ベアリングを予圧する目的 ベアリングは適当な内部すきまを持って使用される。また用途によっては...
カップリングの偏心によるボールベアリングの破壊(失敗事例と軸受活用法)
ボールベアリング のトラブル事例(軸芯の不一致による外力によるボールベアリングの破損)を説明する。 図1に円板を ウォーム と、ウォームホイールによる 減速器 を用いて DCモータ で回転駆動する機構の正面図と平面図を示す。 図1.円板回転...
スピンドル用途|ベアリング固定時における皿ばねの活用(使用方法)
アンギュラ玉軸受 と深溝玉軸受を用いたスピンドルにおける、 ボールベアリング の軸方向のガタを取る、皿ばね構造について、 皿ばね のばね強さ計算法と共に説明する。 図1.皿ばねの外観写真 軸方向と半径方向の荷重を受けるアンギュラ玉軸受の組み...
スピンドル用途|押さえ板とベアリング内輪の固定(使用方法)
アンギュラ玉軸受 と深溝玉軸受を用いたスピンドルにおける、 ボールベアリング の基本的な使用法を説明する。軸方向と半径方向の荷重を受けるアンギュラ玉軸受の組み合わせ軸受と半径方向の荷重を受ける深溝軸受を両端に配置した高精度回転を行う回転体の...
ベアリング固定用のシャフトを製作する際のポイント(使用方法)
ボールベアリング の内輪を 回転軸 に固定する際の、ボールベアリングの角部構造について、その軸構造を示し、両部品の干渉の防止について説明する。ベアリングを固定する図1に示す構造で、軸を製作する際のポイントを示す。 図1.ベアリングを固定する...
押さえ板とベアリング内輪の固定(使用方法)
ボールベアリング を軸にその内輪を固定する、シンプルな押さえ板と固定ねじについて、その具体的な構造を説明する。 ねじ は、倍力機能を持つ、接合部品を分解できる、機械技術者にとっては魅力のある機械要素であるが、緩むという弱点を持つ。この弱点は...
ナットと菊座金によるベアリング固定(使用方法)
転がり玉軸受を軸にその内輪を固定する、その緩み現象を防止する効果の優れた、 ボールベアリング用のナット と 菊座金 の使用法について説明する。 図1に アンギュラ玉軸受 の内輪を軸方向にねじ固定する構造を示している。 図1.アンギュラ玉軸受...
C形止め輪によるシャフトへのベアリング固定(使用方法)
ベアリング を使用する際、止め輪を用いると簡便な構造で、ボールベアリングの固定を行うことが出来る。この固定構造および組立法を説明する。 深溝軸受けの外輪とハウジング、内輪と軸の固定構造の図例を図1に示している。 図1.深溝玉軸受の止め輪によ...
ボールねじの固定方法|ベアリングの使い方(使用方法)
ボールねじは直動位置決めを行う重要な機械部品であるが、その精度を保つ為に重要な ボールベアリング の固定法について、 アンギュラ玉軸受 、深溝玉軸受の実例を用いた使い方を説明する。軸方向のガタを除去する方法の代表的な構造を図1に示す。 図1...
ベアリングの最大許容回転数|選定のポイント(選定概要)
ボールベアリング の最高回転数とその考え方をボールベアリングの幾何学を元に説明する。 ボールベアリングの最高回転数が同程度の内径φ20のボールベアリングを取り上げてみると、表1に示す数字となっている。 表1.ボールベアリングの最高回転数 分...
グリースガンだけではない潤滑剤の注入法とは?(選定概要)
ユーザーが準備する ボールベアリング の潤滑材の供給構造と代表的なグリースおよびその特徴を示す。 潤滑は、ボールベアリングの寿命を算出する際、必要条件とされており、潤滑が無かった場合、算出された寿命の値は期待することができない。従ってボール...
ベアリングの取り外し工具(選定概要)
ベアリングの正しい取り外し方法を知れば、軸やベアリングを極力傷つけずにベアリング交換が可能となる。また、交換作業のために必要な加工を部品の設計に盛り込める。そのための、ベアリングの取り外し方法・工具等について解説する。 ベアリングの取り外し...
ベアリングのシールド教えて|潤滑剤が漏れないために(選定概要)
シールド形ベアリング・シール形ベアリングとは?その種類から用途までわかりやすく解説する。 シールド形ベアリング・シール形ベアリングとは シールド形ベアリング・シール形ベアリングの種類と用途 シールド形ベアリング・シール形ベアリングとは ベア...
はめあいの選定|ベアリングの固定(選定概要)
ベアリングのはめあいが不適切だと、ベアリングの寿命や破損につながる。はめあいの選定には6つのポイントがあり、それを解説する。 はめあいの組み合わせの検討 ベアリングはめあいの一般基準(参考) しめしろの検討 荷重の大きさによる影響の考慮 温...
ベアリングのグリース潤滑と油潤滑(選定概要)
ベアリングの潤滑方法は、グリース潤滑と油潤滑がある。それぞれ特徴があるが、取扱いが容易で密封の設計がしやすいグリース潤滑がよく用いられる。一方ベアリング設置環境の グリース による汚染が許されない場合、メーカーからグリースのもれにくいベアリ...
ベアリングの等級と許容差(選定概要)
ベアリングには精度によって等級が決められている。等級のことから許容差までをわかりやすく解説する。 ベアリング等級とは ベアリングの許容差とは ベアリング等級とは ベアリングにはJISやISOで精度別で等級が決められている。等級には0級を普通...
ベアリング選定のポイント(選定概要)
ベアリングの選定には、知っておくべき5つのポイントがある。この記事ではベアリングの選定ポイントを1つずつ解説する。 使用条件を把握する ベアリングの種類と配列を決める ベアリングの寸法を決める ベアリングの精度を決める 使用環境に応じた材質...
タグ:ベアリング
ベアリングの種類を解説!ベアリング 早わかり(選定概要)
機械の回転に欠かせない、モノの回転をなめらかにして、摩擦を減らすベアリングには、機械の重量や動きによって、さまざまな荷重がかかる。そのため機械の用途や構造に適したベアリングを選定しなければいけない。今回は、転動体を使った「 転がり軸受 」の...
タグ:ベアリング
転動体以外にも重要なベアリングの構造とは?(選定概要)
幾何学で論ずることが出来る、 ボールベアリング 構造をその組み立て手順を元に解説し、設計する際、理解しておく必要があるボールベアリングの姿かたちについて説明する。 回転ボールベアリングの構造を深溝のボールベアリングを取り上げて示す。図1に一...
タグ:ベアリング
ボールベアリング(転がり軸受)と滑り軸受の違い?(選定概要)
本記事では、ベアリングと 滑り軸受 の違いを解説し、ベアリング2種類の特徴を解説する。 ベアリングと滑り軸受の違い ボールベアリング(玉軸受)の特徴 ローラベアリング(ころ軸受)の特徴 ベアリングと滑り軸受の違い ベアリングと滑り軸受には図...
タグ:ベアリング
業界別べアリング(用途)
転がり軸受は、その摩擦係数の小さい点が評価され、いろいろな業界で、特徴ある機械で使用されており、 ボールベアリング なしではこれらの機械は動作しない。これらの代表的な機械とこれに使用されるボールベアリングをあげてみる。 表1.業界別の使用さ...
タグ:ベアリング
音によるベアリングの異常検知(装置故障の事前対応)
稼働中のベアリングから発生する異音は、ベアリング内の微細傷によるもので、故障の予兆である。故障の予防安全として、異音の主な原因から確認方法までを解説する。 ベアリング異音の主な原因 ベアリング異音の確認方法 ベアリング異音の主な原因 ベアリ...
部品の重量からわかるベアリング寿命計算例:モーメント荷重がある場合(寿命見積)
ボールベアリング の寿命のポイントである、回転体の自重による荷重が、ボールベアリングに加わることを 部品の重量からわかるベアリング寿命計算例:遠心力がある場合(寿命見積) で説明した。ここではモーメント荷重がある場合の計算法を示す。 寿命計...
部品の重量からわかるベアリング寿命計算例:遠心力がある場合(寿命見積)
ボールベアリング の寿命のポイントである、回転体の自重による荷重が、ボールベアリングに加わることを 部品の重量からわかるベアリング寿命計算例(寿命見積) で説明した。ここでは具体的な計算法について、重心位置の計算法と共に示す。 寿命計算モデ...
部品の重量からわかるベアリング寿命計算例(寿命見積)
ボールベアリング の寿命のポイントである、回転体の自重による荷重が、ボールベアリングに加わることを ベアリングの寿命の主原因は重力だった(寿命見積) で説明した。ここでは具体的な計算法について、重心位置の計算法と共に示す。 寿命計算モデルに...
べアリングの寿命の見積法
ボールベアリングのトラブルの一つに、疲労による寿命がある。このトラブルの見積もり法について、具体的な事例を挙げて、解説する。 ボールベアリング劣化のメカニズム ボールベアリングに加える静的荷重 ボールベアリングに加える動的荷重 ボールベアリ...