メインコンテンツに移動

表面処理:研磨

  • スティック砥石で研磨する際の研削液

    Question スティック砥石で研磨する際に研削液は必要ですか? スティック砥石を使用して仕上げ研磨を行います。湿式研磨と乾式研磨のどちらが良いのでしょうか? Answer 粗仕上工程では研削液を用いる湿式研磨が多い スティック砥石は、主...

  • 金型の仕上げ研磨に必要な工具

    Question 金型の仕上げ研磨にどのような工具を使えばよいか教えて欲しい 金型の仕上げ研磨を手作業で行います。 いろいろな工具を試していますが、減りが早かったり仕上がりが不十分だったり、きちんとした工具選定ができていないように思います。...

  • 鏡面仕上げの加工手順

    鏡面仕上げ加工の内製化をご検討のお客様! 加工手順や使用工具の選定でお困りではないですか? このページでは動画や仕上がり後のイメージを交えて分かりやすくご説明致します。 加工手順 オススメ商品 加工手順 手順1 ビード除去 コツ 研削力のあ...

  • 鉄工ヤスリ・電着ダイヤモンドヤスリ(仕上用工具 選定ガイド)

    ヤスリ 型番 刃形状 目の粗さ (鉄工ヤスリ) 目の粗さ (ダイヤモンドヤスリ) 種類 タイプ ス ト レ ー ト R 粗 目 粗 目 ~ 中 目 中 目 中 目 ~ 細 目 細 目 細 目 ~ 油 目 油 目 細 目 ~ 精 密 目 精 ...

  • スティック砥石(仕上用工具 選定ガイド)

    スティック砥石の特長 型番 色 湿式 乾式 粒度 特長 EXSC ブルー グレー ○ ○ #120~#2000 C砥粒を使用した砥石です。摩耗が少なく、プレス型、アルミ、銅の研磨で 均一な仕上面を得られ、研磨に優れています。 SPSC 黄色...

  • 化学研磨(表面調整)

    電解研磨が、研磨しようとする製品を陽極として、電気化学的にエッチングしたのに対して、化学研磨は電気を使わない研磨法です。酸またはアルカリまたはこれに塩類などを混合した液に、金属または合金を浸漬して、光沢のある平滑面を得ます。 この研磨で、大...

  • 電解研磨(表面調整)

    電解研磨は、研磨しようとする製品を陽極として、電解浴中に浸漬し、適当な陰極との間に電流を通じて、陽極に、平滑性と光輝ある表面を与えるものです。 電解研磨装置の原理を【図1】に示します。装置は、直流電源とその制御装置、電解槽と攪拌装置(試料を...

  • 遊星回転バレル研磨(表面調整)

    遊星回転研磨法は、回転バレルの数倍に達する旋回半径と、180~250rpmの回転数で、バレルを回転させて、加工物を遠心力によってバレルの外周寄りの内壁に引き寄せ、連続循環流動によって研磨を行う方法です。 バレル中における加工物の流動の状態を...

  • 振動バレル研磨(表面調整)

    振動バレル研磨は、バレル内の加工物と研磨材に、ジグザグ動力と高いサイクルの振動を与えて研磨する方法です。 振動バレルの形式には、ボックス型とサークル型の2種類があります。前者は、単次元の運動を行うのに対し、後者は三次元運動を行うのが特徴です...

  • 回転バレル研磨(表面調整)

    バレル研磨は、回転体(回転バレル)または振動体内(振動バレル)に加工物、研磨剤およびコンパウンドを入れ、自動的に研磨を行う方法で、精密機械部品、複雑な形状の部品など比較的小物製品の研磨に用いられています。きわめて能率がいいことからも、自動化...

  • バフ研磨-2(表面調整)

    バフ研磨の下地磨きには、エメリーなど砥粒を持ったペーパーバフが必要ですが、仕上げ磨き、つや目磨きには、ばらバフやサイザルバフにつけて研磨する油性研磨剤が使われます。油性研磨剤は、ステアリン酸などの油脂に微細な研削材粒子を分散させたもので、常...

  • バフ研磨-1(表面調整)

    バフ研磨は、鏡面仕上げには欠かすことのできない研磨法です。一般にバフ研磨法といわれている範囲は広く、先にのべた粗面を平滑にするペーパー仕上げから、鏡面仕上げに至るまでを指しますので、研磨法の種類と仕上がりについて表1に示しました。 【表1】...

  • ブラシ仕上げ(表面調整)

    この方法は、金属製のブラシを素地表面に押しつけて移動させ、方向性のあるスジをつくるもので、これをヘアーライン仕上げと呼んでいます。 ブラシ仕上げの小規模なものは、市販の金属ブラシを使いますが、これより少し規模が大きくなると幅の広いブラシを用...

  • ペーパー仕上げ(表面調整)

    この方法の特徴は、方向性のある荒れ面を比較的自由につくることが出来ることです。ペーパーとはサンドペーパーのことです。昔は文字通り紙の上に研削用の砥粒を固着したものでしたが、現在では布が使われています。しかもエンドレスのペーパーベルト(環状)...

  • ブラスト(表面調整)

    これから、各種の表面調整法について、具体的に説明しましょう。 先ず、ブラスト法は、研削材を素材表面に吹き付け、または投げつけて研削する方法でありますが、ブラスト法には、空気中で研削材を吹き付ける乾式法と、研削材を含む液体媒体を使用する湿式法...

  • 表面調整法

    表面処理を施す場合、下地の整え方によって反射する光の量、質、方向などが違うために、同じ表面処理をしても見た感じが異なってきます。 殆どの金属製品の表面は、素地の組織の粗密、不均質、凹凸、表皮の中にすり込まれた汚れなど、多くの欠陥をもっていま...

  • ケミカルミーリング-4

    (4)ケミカルミーリングの応用 1)航空機の胴体外板 【図1】に示した航空機の胴体外板は、引っ張り成形法によって曲面に成形された後、ケミカルミーリングによってエッチングされます。 片側の表面積の約80%を占めるウェブの部分はケミカルミーリン...

  • ケミカルミーリング-3

    (3)けがき-剥離法によるマスキング けがき-剥離法では、材料上のマスキングを手で剥離するという操作があるので、この処理を容易にするために、他のマスキング方法とは異なる特性が求められます。他のマスキングには、エッチング液に対する耐食性、塗布...

  • ケミカルミーリング-2

    (2)エッチングの加工形態による分類 ケミカルミーリングにおけるエッチングは、主として浸漬法が用いられますが、小さい加工物については、スプレー法も用いられます。スプレー法は、大型製品には設備的に制約があることや、加工の均一性を得ることが困難...

  • ケミカルミーリング-1

    ケミカルミーリングは、化学研削(chemical contour machining)ともいわれ、化学エッチングを利用して、機械的研削と同じように、金属を研削成形しようとする方法です。この場合、貫通エッチングと異なり、エッチングの深さを材料...