測定工具・計測機器
三次元測定機の稼働率を向上させたい。
Question 三次元測定機で効率よく測定を行うための改善策はありますか。 測定する箇所に応じての段取りに時間がかかっている。 測定工程に手間を取られ、工場全体での生産性が向上していない。 Answer 治具から行う測定効率の向上 加工や...
エンドミル加工の位置だし機器
Question エンドミル加工の位置だし機器にはどんなものがあるのでしょうか エンドミル加工の段取りをしていますが、位置だし機器にはどんなものがあるのでしょうか。使い方や取り扱いに注意が必要な場合があればそれも教えてください。 Answe...
タグ:測定工具・計測機器
マシニングセンタの予知保全について
Question 低コスト、短時間で行えるマシニングセンタの予知保全はありますか? 日々の稼働で機械を長時間止めて保全ができないが、突然のトラブルで稼働停止は困るので良い方法を知りたい。 Answer 主軸の振れ精度をチェックすれば、マシニ...
マシンバイス-チャックで簡単に締め付け力を測る方法
Question 加工中にワークが動いてしまいました。原因の調査ではなにをすべきでしょうか? Answer 治具の締め付け力を測定してください。締め付けが弱くなりビビりが発生しているかもしれません。 コードレスで持ち運び自由で便利な荷重計 ...
マグネットスタンドの特長と使い方
マグネットスタンド ダイヤルゲージやテストインジケーターといった各種測定具などを磁力で固定する保持具です。 磁石が着く対象であれば、簡単に固定できます。平面はもちろん、曲面にも取り付けられます。 強力な磁力により安定して固定でき、精度の高い...
静電気の測定とイオナイザーによる静電気対策
静電気による事故を防ぐには、測定と除電が非常に重要である。ここでは、測定そしてイオナイザーによる除電対策の基本について、技術士の鈴木孝氏(一代技術士事務所)が解説する。 静電気の測定 電位計による測定 作業床の漏洩抵抗の測定 接地抵抗の測定...
熱中症とWBGT(暑さ指数)について
熱中症とは 熱中症とは暑熱環境で発生する障害の総称で、熱失神、熱けいれん、熱疲労、熱射病などに分けられます。 この中で最も重いのが熱射病で、これは死亡事故につながります。 近年では、スポーツや日常生活でも発症するケースが多く、ニュースなどで...
分注器の使用方法と分注の方法
マイクロピペット 液体・試薬を微量で計量、分注する化学実験器具です。 使用方法 ・プッシュボタンを回して分注したい容量をダイヤル部の数値に合わせます。 ・ディスポタイプ(使い捨て)のピペットチップをピペットの先端に装着して使用します。 ・複...
メスシリンダー・フラスコ/試験管の種類と特長
メスシリンダー 試験管 メスシリンダー 液体を計り取るのに使用する円筒形の目盛のついた体積計です。 特長 10ml用から4000ml用まで、対象容積に応じて使い分けます。 用途 ビーカーほどラフではなく、ホールピペットほど精密でない容積を求...
ハンドパレットトラックの種類と特長
ハンドパレットトラック ハンドパレットトラックスケール ハンドパレットトラック 平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する省力機器です。 フォーク寸法の見方 特長 重量物(MAX機種=3000kg)を運搬できます。 用途によ...
はかり付運搬車/電動式運搬台車/階段昇降機の特長
はかり付運搬車 電動式運搬台車 階段昇降機 はかり付運搬車 1台で運搬と計量ができる手押し車です。 特長 品物の運搬と計量ができるはかり付運搬車です。 産業・一般廃棄物を収集して、ゴミステーションに搬送中に測定することが可能です。倉庫内のピ...
測量用標示具の種類と特長
境界標示板 ポイントベース メジャーネイル(測量釘) 境界標示板 土地の境界杭です。 サイズについては50×50が一般的です。 よく使用されるものは下記になります。 特長 土地測量での境界杭として土地の境界に設置します。 ここポイント! 貼...
タグ:測定工具・計測機器
墨つぼ・チョークリール/水糸の特長
墨つぼ チョークリール 水糸 墨つぼ 建築現場で墨汁を染み込ませた糸で水平・垂直の基準線を引く道具です。 特長 材料の表面に多少の凹凸があっても、簡単に正確な直線を引くことができます。 墨汁の入れ過ぎは、墨漏れの原因となります。 本体を持っ...
タグ:測定工具・計測機器
下げ振りの特長と使い方
下げ振り保持器 糸の先端に下げ振りをぶら下げて柱・壁などの垂直を見るための道具です。 特長 糸の長さを自在に調整できます。 木部には針で取り付けられます。 鉄部にはマグネットで取り付けられます。 使い方 交換用下げ振り・下げ振り用糸 ここポ...
タグ:測定工具・計測機器
セオドライトの特長と用途、使用上のポイント
セオドライト(角度測量器) 角度(水平角ならびに高度角)を測定する測量機器です。 特長 水平角の表示 セオドライト上部を旋回した分だけ水平角度をデジタル表示します。 高度角(鉛直角)の表示 望遠鏡を縦方向に回した分だけ高度角度をデジタル表示...
タグ:測定工具・計測機器
オートレベルの種類と特長
オートレベル 測量器用三脚(球面タイプ) オートレベル 土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用する機械です。 特長 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに用います。 道路・側溝の勾配設置などにも有...
タグ:測定工具・計測機器
レーザー墨出器の種類と特長
レーザー墨出器 測量用三脚 レーザー墨出器 建築現場で施工基準となる水平・垂直などをレーザーラインで照射する機械です。 特長 自動補正機構内蔵により、スイッチひとつで簡単に垂直・水平出しができます。 受光器を使うとレーザー光が見えなくても、...
タグ:測定工具・計測機器
勾配計の特長
勾配計(スラント) 傾斜角度の確認作業に使用する道具です。 特長 傾斜面の傾きの角度を測定します。 一口に勾配計といっても様々な材質・形状の物がありますので、用途に合わせて最適な物を選んでください。 マグネット付きタイプは鉄骨構造物に便利で...
タグ:測定工具・計測機器
水平器の特長と正しい使い方
水平器(レベル) あらゆる工事の際の水平・垂直・45°などを測定する道具です。 特長 一口に水平器といってもさまざまな材質・形状の物があり、また水平器の特長である気泡管の配置設定により勾配器・角度計としての製品もあります。 水平器の正しい使...
タグ:測定工具・計測機器
レーザー距離計/水平器の種類と特長
レーザー距離計 レーザー水平器(レーザーレベル) レーザー距離計 レーザーで瞬時にピンポイントで誤差が少なく距離を測定する装置です。 特長 レーザー光を利用して、長距離を非接触かつ高精度に測定します。 2人がかりで行っていた長い距離の測定作...
タグ:測定工具・計測機器
巻尺の特長と用途、精度に関するJIS規格
巻尺(長尺) 長さを測定するための巻き取りケース付スケールです。 特長 測定距離に応じた長さのテープを引き出して使用します。巻き取りはレバーを回して巻き取ってください。 特に10m以上の長さ測定に適しています。 用途 建築、土木、測量現場を...
コンベックスの特長と関連するJIS規格
コンベックス(巻尺・スケール) 長さを効率よく測ることができるコンパクトな巻尺です。 特長 測りたいものに爪を引っ掛け、そのまま本体を引っ張り、引き出されたテープの目盛を読むだけです。 引っ掛けるものがない場合は手でテープを引き出し、指でテ...
管内検査用品の特長と注意事項
工場用内視鏡(配管検査スコープ) 目の届かない場所などの目視確認ができる管内検査カメラです。 特長 下水道の腐食・堆積物調査・更生工事、ガス管内の腐食・浸入水検査、プラントの各種配管内の点検鉄塔や橋梁の構造物点検、空調ダクトや給排気筒内の点...
モンキーレンチの特長と種類および等級、使い方
モンキーレンチ ひとつで複数サイズのボルトやナットを締めたり緩めたりできる工具です。 下あご(ジョー) 口の傾角度は15°と23°の2種類があります。 移動アゴのため、サビたボルトなどを回すのには不向きです。また、アゴが厚いため狭いところで...
スパナの種類と特長
両口スパナ コンビネーションスパナ 調節式引掛けスパナ 片口スパナ 引掛けスパナ(フックスパナ) 引掛けピンスパナ 両口スパナ ボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用する工具です。 特長 ボルトやナットの二面幅面(平行になっている二面)を...
ソケットの種類と特長
ソケットレンチ用ソケット ソケットレンチ用ソケット ロングタイプ(ディープソケット) プラグ専用ソケット インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) ホイルナット専用薄形ソケット ソケットレンチ用ソケット スタンダードタイプ ソケットレンチ...
静電気測定器の特長と用途
静電気測定器 作業現場での静電気発生の有無を測定します。 特長 半導体やディスク、フィルムなどさまざまな製造工程で発生する静電気を測定し把握することができます。簡単に、そして手早く、帯電物体の電位を数値で確認することができます。 用途 ・電...
オイルゲージの特長とその種類、取り付け方法
オイルレベルゲージ タンク内の溶液(油)の量および状態を確認する計器です。 特長 油圧装置のタンク内の油が適量であるかどうかを簡単に目視で確認できます。 日の丸型 機械の内部が高速で作動し、充てんされたオイルが激しくかくはんされ泡状になって...
顕微鏡の種類と特長
顕微鏡 実体顕微鏡 生物顕微鏡 金属顕微鏡 工業顕微鏡 顕微鏡 検査・組み立て作業・計測などを行う際に、物体を拡大観察する装置です。 微小な物体を視覚的に拡大し、肉眼で見える大きさにします。 特長 光学顕微鏡と電子顕微鏡 光学顕微鏡…通常の...
光学用品の種類と特長
マイクロスコープ マイクロスコープ(スタンド式) マイクロスコープ(LEDライト付) マイクロスコープ 微細物の観察・検査に使用します。 特長 印刷物の網点のチェック、塗装面の検査など肉眼では見えない物の検査・鑑定に使用します。 使用方法に...
ルーペの種類と特長
手持ちルーペ(拡大鏡) ライトルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ カップルーペ 手持ちルーペ(拡大鏡) 小さくて見えづらい物の検査・測定・作業に使用します。 特長 工具の検査、精密部品の組み立て・検査に。 手元に1つ、幅広い用途で使えます...
トルクドライバー/トルクゲージの種類と特長
空転式トルクドライバー 傘形トルクドライバー トルクゲージ 空転式トルクドライバー 設定したトルクの力でねじ・ボルトを締めるドライバーです。 ユーザーの使用するトルク値が一点の値でなく数点ある場合は空転式が作業用として一般的です。 特長 設...
トルクレンチの種類と特長
トルクレンチ プレート形トルクレンチ モンキー形トルクレンチ ラチェット式トルクレンチ ダイヤル形トルクレンチ デジタル式トルクレンチ ヘッド交換式トルクレンチ トルクレンチ ボルト・ナット・ねじのトルク管理を行う際の締め過ぎや緩みを防止す...
テンションゲージの測定例
テンションゲージ ばねの弾性を利用して、押力、引張力などの測定をします。 モーター・ファンベルトなどの張力、引張力の測定に。 ノートパソコンの開閉トルクの測定などに。 パソコン・キーボードの押力の測定に。 豆知識 置針付とは 押力・引張力を...
ホイストスケール/分銅の種類と特長
ホイスト(クレーン)スケール 無線式ホイスト(クレーン)スケール 分銅 ホイスト(クレーン)スケール 台はかりでは計量しにくい物や場所でも計量可能なはかりです。 特長 天井クレーンなどに吊り下げて使用します。台はかりでは計量しにくい物でも運...
はかりの種類と特長
はかり 上皿自動はかり デジタル台はかり 自動台はかり デジタルはかり 置針付上皿はかり 台はかり はかり 物体の質量や重量を計測する機器です。 宇宙では引力が働かないので重量はゼロ。地上では地球に引かれる万有引力の大きさが重量です。 重量...
計量法について
「はかり」を用いて取引や証明を行う場合、計量法の検定に合格した特定計量器を利用する必要があります。 取引・証明について 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公にまた...
ストップウォッチ・タイマーの種類と特長
ストップウォッチ 工業用ストップウォッチ ストップウォッチ 経過時間を計測するためのストップウォッチです。 特長 使いやすいスタンダードなストップウォッチです。 計測機能 陸上競技を始めスポーツ全般の時計測定に使用します。 <トータル(TO...
カウンタの種類と特長
デジタル式カウンタ アナログ式カウンタ 数取器 デジタル式カウンタ 生産ライン・装置などに組み込み、計数の集積に使用します。 特長 機械稼働回数を計測し生産数を表示します。 アナログ式カウンタ 特長 主に往復運動、回転運動の計数に使用します...
圧力計の種類と特長
一般圧力計 差圧計(マノメーター) 一般圧力計 配管システム全体の異常監視に使用します。 ブルドン管(右図)の圧力による変型量を機械式に拡大して、直接ゲージ圧を測定する計器です。圧力計の設定場所、流体の種類によって、多くの種類があります。 ...