検索結果
「リング」の検索結果 585 件中 1〜40 件を表示
圧力センサの測定原理と出力仕様|ピエゾ抵抗式・静電容量式・差圧流量計測を解説NEW
方式と出力形式から候補機種を絞り込むための技術ページです。測定原理(ピエゾ抵抗式・静電容量式・ひずみゲージ式)と出力仕様(電圧/電流/IO-Link)の特性を整理します。基準圧力の選び方や用途別比較は 圧力センサとは(種類・選定) を参照し...
センサのノイズ・EMC対策|誤動作の原因と配線・アース・シールドNEW
インバータや溶接機の近くでセンサが誤動作する原因と対策が、配線分離→シールド・アース処理→インバータ・溶接機近傍の追加対策→動作確認の順で確認できます。ノイズは発生源・伝播経路で分類すると対策が決まります。下表で症状から対策を絞り込めます。...
センサの設置・光軸調整・感度設定ガイド|取付から動作確認までの実践手順NEW
設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進...
変位センサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説NEW
変位センサは、対象物の位置変化(変位量)を連続値で出力するセンサです。検出対象・測定レンジ・設置距離が決まれば、下の比較表で主要な候補方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 変位センサの5種類を比較:接触...
近接センサのトラブル対策|検知しない・誤作動の原因と解決法NEW
近接センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 検知しない(検出距離/ブラケット干渉/配線/破損) 誤作動・チャタリングする(相互干渉/電源ノ...
センサに関するよくある質問(FAQ)|選定・配線・トラブルまとめNEW
疑問は「選定」「配線」「トラブル」「その他」の4分類から探せます。NPN/PNPの選び方や検知しない原因など、現場で多い質問を回答付きで整理しています。各質問をクリックすると回答が開きます。 このページの目次 選定に関するFAQ 配線に関す...
センサのトラブル対策まとめ|種類別の原因・解決法を一覧で解説NEW
センサのトラブルは、症状か、センサ種類から絞り込むと原因を特定しやすくなります。下の症状別リンクで該当する現象を選んでください。種類が分かっている場合は種類別のトラブルページへ進めます。 このページの目次 センサトラブルの共通原因:電源・配...
センサ用語集|よく使われる産業用センサの専門用語を解説NEW
産業用センサのカタログや技術資料に登場する専門用語38語を、カテゴリ別に解説します。センサ選定・配線・調整・トラブル対応の際の参考にできます。各用語はカテゴリごとにまとめています。 このページの目次 機能・特性用語 出力・配線用語 保護・環...
マイクロフォトセンサのトラブル対策|誤検知・検知不良・ノイズNEW
マイクロフォトセンサの不具合は、症状から原因を絞り込む方法をおすすめします。本項では、装置組み込みで多く用いられるスロット型を中心に、マイクロフォトセンサの代表的なトラブルと対策を解説します。反射型では、検出距離や対象物の反射特性もあわせて...
タグ:センサ
光電センサの仕組みと出力方式|検出方式・NPN/PNP・距離設定型NEW
光電センサの検出方式、出力方式、距離設定型の基本仕様を技術面から解説します。発光・受光素子、しきい値処理、NPN/PNP出力、BGS/FGSの考え方を理解することで、機種選定や配線確認、トラブル対応の基本を把握できます。仕様が決まっている方...
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
変位センサの測定原理と方式比較|レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式NEW
測定方式の原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、各方式の精度特性を比較します。レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式は適用対象と分解能が異なります。出力信号の違いも整理しました。 仕様から変位センサを絞り込む レーザ式 接触式 このページの...
振動センサとは?圧電型・MEMS型の原理・設置方法と設備予知保全への活用NEW
振動センサは、機械・設備の振動や加速度を電気信号に変換し、異常の予兆を捉えるセンサです。方式・測定量・周波数応答範囲・設置環境・出力信号が決まれば、下の比較表で候補機種を絞りこめます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ...
電流センサとは?クランプ式(CT方式)・ホール素子型の原理と選定ポイントNEW
電流センサは、電路を流れる電流を測定し電気信号として出力するデバイスです。測定する電流(AC/DC)・電流レンジ・取付条件が決まれば、下の比較表でほぼ方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 電流センサの方...
画像センサの技術仕様と種類|解像度・視野・照明・出力インターフェースNEW
本記事は、検査・計測ラインへ画像センサ(FA向けビジョンシステム)を導入する設計者・調達担当者向けに、機種選定の判断軸をまとめたものです。解像度・視野・照明・出力インターフェースを項目別に整理しました。 このページの目次 撮像素子とカメラの...
画像センサ(ビジョンシステム)とは?仕組み・種類・用途・選定方法を解説NEW
画像センサ(ビジョンシステム)は、カメラで取り込んだ画像を処理し、形状・位置・文字・キズを判定するセンサです。ここでの『画像センサ』は、カメラの撮像素子(イメージセンサ)単体ではなく、FA向けの画像処理システムを指します。検査目的・視野・分...
レーザセンサの測定原理と選び方|三角測量型・TOF型・安全クラスNEW
測定原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、三角測量型とTOF型の精度特性を比較します。存在検知型と変位測定型の使い分け、レーザ安全クラスの確認手順も整理しました。出力方式とPLC接続の違いから絞り込みをします。 このページの目次 三角測量...
レーザセンサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説NEW
レーザセンサは、高指向性のレーザ光で対象物の有無・位置・変位・距離を検出するデバイスです。検出目的・測定距離・安全クラス・環境条件が決まれば、下の比較表で方式や機種の候補を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次...
超音波センサとは?仕組み・種類・用途・選定方法を解説NEW
超音波センサは、超音波の反射時間から対象物の有無・距離を非接触で検出するセンサです。検出対象・検出距離が決まれば、下の比較表で方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 超音波センサの種類を比較:直接反射型・...
温度センサのトラブル対策|測定誤差・断線・応答遅れの原因と解決法NEW
温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定) スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良) ...
ファイバーセンサのトラブル対策|折れ・誤検知・感度低下の解決法NEW
ファイバーセンサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 ファイバが折れた・断線した(最小曲げ半径/挟み込み/屈曲) 感度が低下した・検知しない(...
タグ:センサ
ファイバーセンサの構造と仕組み|アンプ・光ファイバ・先端形状NEW
ファイバセンサは、ファイバの材質・先端形状・アンプ機能の3要素を組み合わせることで、設置環境・検出対象・運用条件に応じて機種を絞り込めます。高温環境では耐熱仕様のガラスファイバ、柔軟な配線が求められる一般環境ではプラスチックファイバが候補に...
タグ:センサ
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
蝶番の特長
蝶番の種類 取り付け方法と注意点 選定時のポイント よくある質問 蝶番(丁番)とは 扉や蓋などを支え、開閉できるようにする部品です。 特長 蝶番(丁番)ちょうばん・ちょうつがい・ヒンジとも言います。 蝶番は一般的には、一本の軸を中心に左右に...
スライドレールの特長
スライドレールの基本用語 取り付け方法と注意点 選定時のポイント スライドレールの商品一覧 スライドレールとは スライドレールとは重い引き出しも軽い力で動かす、 直動運動をスムーズに行うため の機構部品です。 荷重を支えながら滑らかな動きを...
ヌスミ加工とは
Question ヌスミ加工とは何ですか 切削工具でヌスミ加工用というのがありますが、ヌスミ加工とは何ですか? Answer ヌスミ加工とは、加工物同士の嵌合(かんごう)においてスミに逃がしをつける加工のことです。 ヌスミ加工の目的は加工物...
刃先交換式ドリルを旋盤で使用する際の大事なポイント
Question 刃先交換式ドリルを旋盤で使用するポイントを知りたい 刃先交換式ドリルを旋盤で使用したところ、振動の発生やインサート欠損などが不具合が生じます。 何か不具合の要因でしょうか? Answer 旋盤加工におけるドリル加工時の芯高...
タグ:ドリル
ボーリングシステムの構成
Question ボーリングシステムの構成を教えて ボーリングシステムの部品名がよく分かりません。部品名とどこに使われるものかを教えてください。 Answer ボーリングシステムはメーカーごと異なりますが、大昭和精機の代表的な構成例にて、部...
特殊な形状のソリッドドリル
Question ルーマ型ドリルとは何ですか? ルーマ型ドリルとはどんなドリルですか?またその他に、特殊なドリルがあればご紹介ください。 Answer ルーマ型ドリルとは小径加工に用いるドリルで、刃径とシャンク径とが異なるドリルです。また、...
タグ:ドリル
穴精度に影響を与える工具の特長
Question 穴あけ加工の精度にはどのような要素が影響するか知りたい 高精度の穴加工をするには、どのような要素が影響するかが分からない。 Answer ドリルの設計要素、先端角、シンニング、マージン、芯厚は穴精度に大きく影響します。 ま...
タグ:ドリル
専用カッターの用途
Question 専用カッターとはどのようなカッターでしょうか? 専用カッターにランナー溝用、スプルーランナーロック穴用、ピンポイントゲート用、サブマリンゲート用とかありますが、どのようなカッターのことか教えてもらえますか? Answer ...
5軸加工機で主軸と治具の干渉を避けて加工を行いたい
Question 5軸加工の際、主軸との干渉を避けて加工する方法はありますか? 既存治具だと主軸との干渉が大きく、加工範囲の確保が難しい。 専用治具ではなく、5軸加工機で汎用的に使える治具が欲しい。 Answer コンパクトで主軸との干渉の...
タグ:治具部品
エンドミルでの円弧加工の切削条件
Question エンドミルで穴のくり広げ加工をするときの切削条件がわかりません 多刃のスクエアエンドミルで、穴のくり広げ加工を行う準備をしています。コンタリング加工で行うつもりですが、切削条件を教えてもらえますか? Answer コンタリ...
タグ:エンドミル
エンドミルの母材
Question エンドミルの母材と特徴 使い分けを教えて エンドミルの母材はさまざまな種類があるようですが、特徴や使い分けを教えてもらえますか? Answer エンドミル母材の種類と特徴、主な被削材を以下に記載しますので、加工用途に合った...
エンドミルでの高速ミーリングのメリット
Question エンドミルでの高速ミーリングのメリットを教えて 切削条件で標準条件と高速条件がありますが、なぜ分けているのでしょうか?切り屑排出量を計算すると標準条件のほうが多いようでした。加工時間が遅い高速条件にはどういったメリットがあ...
切削幅と切取り厚さの関係
Question フライス工具の送り条件はどのような事に注意して決定すればいいですか? さまざまなフライス工具の種類がありますが、送り条件を決定する際の注意点を教えて欲しい。 Answer 送り条件の決定には、切取り厚さの概念を知ることが重...
バーリング加工におけるタップの選定
Question バーリング加工でのタップを教えて バーリング加工でタップをたてる指定があったのですが、どのようなタップを使用すればいいですか? Answer バーリング加工に使われるタップは被削材の延性特性から、塑性加工のロールタップが使...
工具を使わずに簡単にクランプがしたい
Question ワンタッチ操作でクランプできるような、操作性の良い治具はありますか? ・頻繁なワーク交換でクランプ/アンクランプを繰り返すため、工具で締めるのが面倒だ。 ・多種類の工具を使い分けており、治具交換の度に工具を探すのに時間を取...
タグ:治具部品
外径溝入れ・横送り加工のコツ
Question 外径溝入れ加工を行う際に気を付けるポイントは何ですか? さまざまな外径溝入れ工具がありますが、選定する際の注意点を教えて欲しい。 Answer 外径溝入れ加工を行う際は、用途に応じた適切な工具選定と使用上の注意点を意識して...
フライス工具選定の肝、切込み角について
Question フライス工具の選定時には何に気を付けて工具を選定すればいいですか? さまざまなフライス工具の種類がありますが、選定する際の注意点を教えて欲しい。 Answer フライス工具を選定する際には、切込み角を理解した上で工具選定を...