検索結果
「配線」の検索結果 133 件中 1〜40 件を表示
センサのノイズ・EMC対策|誤動作の原因と配線・アース・シールドNEW
インバータや溶接機の近くでセンサが誤動作する原因と対策が、配線分離→シールド・アース処理→インバータ・溶接機近傍の追加対策→動作確認の順で確認できます。ノイズは発生源・伝播経路で分類すると対策が決まります。下表で症状から対策を絞り込めます。...
センサの設置・光軸調整・感度設定ガイド|取付から動作確認までの実践手順NEW
設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進...
圧力センサの測定原理と出力仕様|ピエゾ抵抗式・静電容量式・差圧流量計測を解説NEW
方式と出力形式から候補機種を絞り込むための技術ページです。測定原理(ピエゾ抵抗式・静電容量式・ひずみゲージ式)と出力仕様(電圧/電流/IO-Link)の特性を整理します。基準圧力の選び方や用途別比較は 圧力センサとは(種類・選定) を参照し...
近接センサのトラブル対策|検知しない・誤作動の原因と解決法NEW
近接センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 検知しない(検出距離/ブラケット干渉/配線/破損) 誤作動・チャタリングする(相互干渉/電源ノ...
近接センサとは?種類・仕組み・選定方法を解説NEW
近接センサは、物体に接触せず電磁界・静電容量・磁場の変化で存在や位置を検出するセンサです。検出対象の材質・検出距離が決まれば、下の比較表で種類がほぼ確定でき、出力形式は選定フローで詰められます。目的に応じて以下から進んでください。 このペー...
タグ:センサ
センサに関するよくある質問(FAQ)|選定・配線・トラブルまとめNEW
疑問は「選定」「配線」「トラブル」「その他」の4分類から探せます。NPN/PNPの選び方や検知しない原因など、現場で多い質問を回答付きで整理しています。各質問をクリックすると回答が開きます。 このページの目次 選定に関するFAQ 配線に関す...
センサのトラブル対策まとめ|種類別の原因・解決法を一覧で解説NEW
センサのトラブルは、症状か、センサ種類から絞り込むと原因を特定しやすくなります。下の症状別リンクで該当する現象を選んでください。種類が分かっている場合は種類別のトラブルページへ進めます。 このページの目次 センサトラブルの共通原因:電源・配...
センサ用語集|よく使われる産業用センサの専門用語を解説NEW
産業用センサのカタログや技術資料に登場する専門用語38語を、カテゴリ別に解説します。センサ選定・配線・調整・トラブル対応の際の参考にできます。各用語はカテゴリごとにまとめています。 このページの目次 機能・特性用語 出力・配線用語 保護・環...
マイクロフォトセンサのトラブル対策|誤検知・検知不良・ノイズNEW
マイクロフォトセンサの不具合は、症状から原因を絞り込む方法をおすすめします。本項では、装置組み込みで多く用いられるスロット型を中心に、マイクロフォトセンサの代表的なトラブルと対策を解説します。反射型では、検出距離や対象物の反射特性もあわせて...
タグ:センサ
光電センサの仕組みと出力方式|検出方式・NPN/PNP・距離設定型NEW
光電センサの検出方式、出力方式、距離設定型の基本仕様を技術面から解説します。発光・受光素子、しきい値処理、NPN/PNP出力、BGS/FGSの考え方を理解することで、機種選定や配線確認、トラブル対応の基本を把握できます。仕様が決まっている方...
センサとは?種類の比較と選び方|検出方式・出力形式から選ぶNEW
センサは、物理量や化学量を検出して電気信号に変換するデバイスです。検出したい量を明確にすると、下の種類一覧からセンサの大分類を絞り込みやすくなります。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 センサの種類一覧:計測量別の分類 ...
センサのNPN/PNP出力とは?配線方法・違い・誤配線時の対処法NEW
出力タイプを接続するPLCの入力形式に正しく合わせることが重要です。NPNはGNDへ電流を引き込むシンク出力、PNPは+電源から電流を流し出すソース出力です。電流の向き・配線・誤配線時の対処を以下にまとめます。 このページの目次 NPN出力...
近接センサの動作原理と出力回路|誘導型・静電容量型・磁気型・NPN/PNPNEW
検出対象の材質・設置方法・接続するPLCが分かれば、方式と出力形式を絞り込めます。検出原理は誘導型・静電容量型・磁気型の3方式があり、誘導型はさらにシールド型(埋め込み設置対応)と非シールド型に分かれます。出力はNPN/PNPをPLCの入力...
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
変位センサの測定原理と方式比較|レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式NEW
測定方式の原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、各方式の精度特性を比較します。レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式は適用対象と分解能が異なります。出力信号の違いも整理しました。 仕様から変位センサを絞り込む レーザ式 接触式 このページの...
振動センサとは?圧電型・MEMS型の原理・設置方法と設備予知保全への活用NEW
振動センサは、機械・設備の振動や加速度を電気信号に変換し、異常の予兆を捉えるセンサです。方式・測定量・周波数応答範囲・設置環境・出力信号が決まれば、下の比較表で候補機種を絞りこめます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ...
電流センサとは?クランプ式(CT方式)・ホール素子型の原理と選定ポイントNEW
電流センサは、電路を流れる電流を測定し電気信号として出力するデバイスです。測定する電流(AC/DC)・電流レンジ・取付条件が決まれば、下の比較表でほぼ方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 電流センサの方...
レーザセンサの測定原理と選び方|三角測量型・TOF型・安全クラスNEW
測定原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、三角測量型とTOF型の精度特性を比較します。存在検知型と変位測定型の使い分け、レーザ安全クラスの確認手順も整理しました。出力方式とPLC接続の違いから絞り込みをします。 このページの目次 三角測量...
超音波センサの原理とTOF測距計算|透過/反射型・温度補償NEW
検出方式と温度補償の要否を技術的根拠から判断したい担当者向けです。圧電素子の原理・TOF測距式・対向型/反射型の仕様差・音速の温度補償が選定基準になります。 このページの目次 圧電素子の仕組み:逆圧電効果による超音波発生と受信 TOF法(飛...
温度センサのトラブル対策|測定誤差・断線・応答遅れの原因と解決法NEW
温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定) スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良) ...
温度センサとは?仕組み・種類・測定原理・選定方法を解説NEW
温度センサは、温度を電気信号(電圧・抵抗)に変換して計測するセンサです。測定温度範囲・精度・取付方法が決まれば、下の比較表で方式選定の方向性を絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 温度センサの4種類を比...
マイクロフォトセンサとは?特徴・種類・用途・選定方法を解説NEW
マイクロフォトセンサは、超小型サイズに設計した光電センサです。検出方式・スロット幅(溝幅)・出力形式を定めることで、機種の絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 マイクロフォトセンサの種類を比較:透過型(...
タグ:センサ
ファイバーセンサのトラブル対策|折れ・誤検知・感度低下の解決法NEW
ファイバーセンサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 ファイバが折れた・断線した(最小曲げ半径/挟み込み/屈曲) 感度が低下した・検知しない(...
タグ:センサ
ファイバーセンサの構造と仕組み|アンプ・光ファイバ・先端形状NEW
ファイバセンサは、ファイバの材質・先端形状・アンプ機能の3要素を組み合わせることで、設置環境・検出対象・運用条件に応じて機種を絞り込めます。高温環境では耐熱仕様のガラスファイバ、柔軟な配線が求められる一般環境ではプラスチックファイバが候補に...
タグ:センサ
ファイバーセンサとは?種類・用途・選定・設置方法を解説NEW
ファイバーセンサは、光ファイバケーブルによって光の投受光経路を検出位置まで延長できる光電センサの一種です。検出対象・設置環境・出力が決まれば、下の比較表で方式の一次選定ができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ファ...
タグ:センサ
ファイバーセンサと一体型光電センサの違い|使い分け・選定ポイントNEW
ファイバーセンサは、光ファイバケーブルによって光の投受光経路を検出位置まで延長できる光電センサの一種です。本記事では、ファイバーセンサと、投光素子・受光素子・アンプ・出力回路を一体化した一体型光電センサを比較します。使い分けに迷った場合、検...
タグ:センサ
光電センサと近接センサの違い|選び方・使い分けの判断基準NEW
金属を数mm~数十mmの近距離で検出する場合は近接センサが候補となり、一方、非金属の検出、長距離検出、透明体検出、色検出では光電センサが候補となる場合が多いです。両者は検出原理・検出対象・検出距離・環境耐性が異なります。下の早見表で迷いどこ...
タグ:センサ
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
光電センサとは?検出方式・種類・選定方法・用途事例を解説NEW
光電センサは、光の遮断・反射による光量変化を受光素子で捉え、物体の有無を非接触で検出するセンサです。なお、機種によっては物体までの距離を測定できるタイプもあります。検出距離・検出対象・設置スペースが決まれば、下の比較表で方式の一次選定ができ...
タグ:センサ
マシンバイス-チャックで簡単に締め付け力を測る方法
Question 加工中にワークが動いてしまいました。原因の調査ではなにをすべきでしょうか? Answer 治具の締め付け力を測定してください。締め付けが弱くなりビビりが発生しているかもしれません。 コードレスで持ち運び自由で便利な荷重計 ...
安全対策(事故・怪我防止)
製造業において、利益を上げるには、効率UPが求められます。 しかし、効率がUPして安全が損なわれては、結果として収益は上がりません。 製造業では安全が全てに優先します。 今回は、射出成形工場で起こりやすい事故、怪我と安全対策を解説します。 ...
タグ:労働安全衛生
射出成形現場のポカミス対策
どの現場でもミスやトラブルは付きもので、小さいミスから、怪我をしてしまう事故まで、大小さまざまあり、その原因は多岐に渡る。 成形機や周辺機器の消耗・劣化によるもの 業務負荷の集中によるもの 新人による作業、久しぶりの作業、別担当者へ引き継ぎ...
タグ:品質管理
射出成形現場の安全対策(火災)
射出成形現場における火災のリスクとその対策について解説していく。 安全対策の必要性 安全管理の原理原則 職場の安全は自分達で作り上げる 5Sの徹底 安全管理のシステム作り 成形現場で注意すべき危険(火災)と対策 原料保管 射出成形機の加熱筒...
タグ:労働安全衛生
射出成形の点検項目
プラスチック射出成形金型を設計製作した場合には、完成時にその機能や品質を点検チェックして性能保証をする必要がある。以下に点検項目の一般的なものをまとめた。それぞれの項目で特に押さえておきたいことについては、より詳しく解説していく。 金型一般...
半導体を取り扱う製造プロセスにおける静電気問題とその対策
半導体デバイスやディスプレイデバイス、ハードディスクなどの電子デバイスおよびこれらを組み込んだ電子機器は半導体素子の高集積化、高速化、低電圧化に伴って、従来以上に静電気の影響を受けやすい。半導体製造工程で発生する静電気による各種障害は製品の...
安全防護/付加保護方策に貢献する安全機器(NECA安全ガイドブック-製造現場における安全方策-(第7版)より)
安全な機械の設計に使用できる安全機器 セーフティスイッチの特徴 セーフティドアスイッチ イネ-ブルスイッチ 非常停止スイッチ セーフティライトカーテン セーフティレーザスキャナ セーフティリレー/セーフティリレーユニット セーフティコントロ...
通信トラブルを回避するためのケーブルの選び方
オフィスや工場内にて、通信が途切れるなどのトラブルが生じることがある。原因がイーサネットケーブルやコネクタの場合、普段何気なく使用しているだけに、気付くのが遅れ復旧に時間を要することが多い。だからこそ工場環境に適したケーブルを選ぶことはとて...
タグ:配線部品・端子台
イーサネットIPとEtherCATの違い
インダストリー4.0が叫ばれているなかEtherCATという通信方式が注目されている。ここではすでに主流のイーサネット/IPとEtherCATについて紹介する。 イーサネット/IPとは EtherCATとは イーサネット/IPとは イーサネ...
タグ:配線部品・端子台
ブザー付き回転灯の配線方法
ブザー付き回転灯は配線が色分けされているもののマニュアルを見ないと配線の区別が分かりにくい。ここでは「別々動作」と「同時動作」に分け、配線方法を解説する。※ブザー付き回転灯を爆発性雰囲気のある場所に設置する際には防爆仕様のものを使うこと ブ...
電線・ケーブルの取り扱い方と選定のポイント
電力や信号を伝送するのが役目である電線・ケーブルはいろいろな用途と場所に使用されている。トラブル・事故を回避するためには選定時に場所や用途の観点から検討することが重要である。ここでは電線ケーブルの基本的な取り扱い方および選定時の検討事項につ...
タグ:配線部品・端子台