スイッチ
安全防護/付加保護方策に貢献する安全機器(NECA安全ガイドブック-製造現場における安全方策-(第7版)より)
安全な機械の設計に使用できる安全機器 セーフティスイッチの特徴 セーフティドアスイッチ イネ-ブルスイッチ 非常停止スイッチ セーフティライトカーテン セーフティレーザスキャナ セーフティリレー/セーフティリレーユニット セーフティコントロ...
ブザー付き回転灯の配線方法
ブザー付き回転灯は配線が色分けされているもののマニュアルを見ないと配線の区別が分かりにくい。ここでは「別々動作」と「同時動作」に分け、配線方法を解説する。※ブザー付き回転灯を爆発性雰囲気のある場所に設置する際には防爆仕様のものを使うこと ブ...
積層信号灯(シグナルタワー)の配線方法
積層信号灯の配線は色分けされているもののマニュアルを見ないとなかなか配線の区別がわかりにくい。そこで一般的な積層信号灯(シグナルタワー)の配線方法について配線図と共に紹介する。 点灯時の配線方法 点滅時の配線方法 点灯時の配線方法 LEDユ...
MONOistにてミスミオリジナルPLC用タッチパネルが紹介されました
日本の「モノづくり」を支援する専門情報メディアMONOist様にて弊社 オリジナルPLC用タッチパネルGX8シリーズ が取り上げられました。 ミスミオリジナル製品PLC用タッチパネルGX8シリーズの紹介に加え、導入顧客の動向・今後のオリジナ...
タクトスイッチ
スイッチに求められるフィーリングは用途や使用場所などによって様々に異なってきます。 ここでは、そのフィーリングを決めるメカニズムについてご紹介します。 フィーリングを決める要素 作動力:スイッチをオンさせるのに必要な荷重 復帰力:スイッチが...
タグ:スイッチ
ホイストの種類と特長
電動横行電気ホイスト ホイスト(ポータブルタイプ) 電動横行電気ホイスト 押しボタンスイッチを押すことで、ワイヤロープで重量物を上げ下げする機械です。 特長 工場内や倉庫内などでIビームに取り付けたり、天井クレーンと組み合わせて、重量物の運...
トロリー・吊り金具の種類と特長
トロリー・吊り金具 プレーントロリー ギヤードトロリー 電動トロリー トロリー・吊り金具 レールに沿ってチェンブロックで吊り上げた荷物を移動させるものです。 天井クレーンについて » プレーントロリー 特長 手で押して横移動させます。比較的...
タグ:スイッチ
配電盤・筐体の特長とスイッチボックスの種類、注意事項
露出スイッチボックス コンセントやスイッチの配線器具を収納設置するボックスです。 特長 配線器具を、1つ取り付ける1個用と2つ取り付ける2個用があり、それぞれに、1方出と2方出があります。 ハブ部分(出っ張り部分)には内径φ14・φ16・φ...
表示灯の種類と特長
回転灯 小型回転灯 LED積層信号灯 回転灯 強力な閃光の回転で、周囲に注意喚起します。 特長 各種自動機や制御盤など工場内での異常報知のほか、看板のアイキャッチや駐車場での車両の出入庫の際の注意喚起など幅広い用途で使われています。 小型回...
タグ:スイッチ
タイマーの種類、各部名称
カレンダータイマー 時間と曜日の設定をし、機械のON・OFF制御をする装置です。 デジタル式タイマー 1週間の間で毎日異なった時間のON-OFF制御ができます。 アナログ式タイマー ・操作が簡単で使いやすく、一目で曜日設定および時間設定の確...
タグ:スイッチ
スイッチの種類と特長
フットスイッチ マイクロスイッチ リミットスイッチ マットスイッチ ファイルセーフコントローラ フットスイッチ 足で踏むことにより工作機械などの電源のON・OFFを操作するスイッチです。 標準型 特長 普段手で行っている作業を足ですることに...
タグ:スイッチ
カウンタの種類と特長
デジタル式カウンタ アナログ式カウンタ 数取器 デジタル式カウンタ 生産ライン・装置などに組み込み、計数の集積に使用します。 特長 機械稼働回数を計測し生産数を表示します。 アナログ式カウンタ 特長 主に往復運動、回転運動の計数に使用します...
無接点式(位置決めスイッチ)
特長 検出体の材質や色によらず一定位置での検出が可能な接触式のスイッチです。 磁気検知IC(ホール素子)を採用した無接点式の構造です。 低接触力での検出が可能です。 基本構造 コンタクト部がストロークすることによってマグネットが移動し、ホー...
タグ:スイッチ
接点式(位置決めスイッチ)
本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。 (人体保護を目的とする検出には、OSHA、ANSIおよびIEC等の各国の人体保護用に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。) スイッチタイプ 信号点 繰返精度※1 ...
タグ:スイッチ
制御事例/制御盤製作の流れ(メカ設計者のためのエレ講座)
「危なかった…」とヒヤリとしたことはありませんか?メカ設計者のためのエレ講座の原因と、設計や保守の具体策をひとまとめ エレ設計とは?/制御機器とは? 制御事例/制御盤製作の流れ ハーネス・ケーブルとは? ボックスとは?/配線アクセサリとは?...
計測をする③ メカ設計者のためのメカトロ講座-機械(装置)の中で電機が果たす役割 ②
目的別!計測機器の紹介 ① 目的別!計測機器の紹介 ② 制御システム例 制御システムの例 計測器の多くはコントローラとセットになっており、PLC(Programmable Logic Controller)がこのコントローラを制御しています...
エレ設計とは?/制御機器とは?(メカ設計者のためのエレ講座)
「危なかった…」とヒヤリとしたことはありませんか?メカ設計者のためのエレ講座の原因と、設計や保守の具体策をひとまとめ エレ設計とは?/制御機器とは? 制御事例/制御盤製作の流れ ハーネス・ケーブルとは? ボックスとは?/配線アクセサリとは?...
オープンループとクローズドループ(メカ設計者のためのメカトロ講座 精密搬送編3「精密搬送制御の基本」①)
① オープンループとクローズドループ ② フィードバック制御の構成 ③ 装置のサイクルタイムに関して オープンループとクローズドループ FA(ファクトリー・オートメーション)とは、前項にて紹介したロボット等の自動機を用いて、コンピュータによ...
位置決めスイッチのIPコードについて
当カタログ記載のIPコードは、IEC 529:1989の「器具に対する保護内容」に基づくものです。 切削油、薬剤、粉塵など使用条件、環境によってはシール性に影響する場合がありますので、ご注意ください。 特性数字 外来固形物の侵入 有害な影響...
インサート成形金型
インサート成形金型は、金属インサート(金属製の端子や接点などの部品のこと)をあらかじめキャビティ内に挿入(インサート)しておいて、金型を閉じて樹脂を射出成形して金属インサートを樹脂で包んだ射出成形品を作るのに用いられます。 成形品にめねじを...
機械類の安全設計知識-2(安全性設計-6)
機械装置などによる操作者等への事故を完全に防止する方法として、人体の各部位が機械類の隙間に入らない寸法で設計製作することが挙げられます。JIS B9711に定められています。 (1)人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま 機...
表示盤/操作盤の設計(設計のイメージトレーニング-15)
表示盤、操作盤の配置とそれらの保持構造設計は、自動機の操作性(作業のし易さ)と安全性の向上、さらに、外観的見栄えの関係から重要な項目です。 表示盤、操作盤の配置と構造設計は、匡体設計の段階で盛り込まなければならないため匡体設計の一部と考える...
金型の点検項目
プラスチック射出成形金型を新規に設計製作した場合には、完成時にその機能や品質を点検チェックして性能保証をする必要があります。 ではどのようにして機能チェックを行えば良いのでしょうか? 以下に点検項目の一般的なものを列挙してみましょう。 (1...
切り欠きを利用したミスフィード検出(材料送り異常の検出 その5)
順送り加工で材料の一部を切り欠いて、その切り欠き部分を利用して、材料の送り異常を検出するものです。 【図1】にその原理を示します。材料の一部を切り欠きます。その状態で材料送りをすると、切り欠き部分に検出スライドが飛び込み正常な送り状態を確認...
サイドカットを利用したミスフィード検出(材料送り異常の検出 その4)
順送り加工ではサイドカットを利用して、材料送りをコントロールすることがあります。サイドカットは材料の端を送りピッチに準じた長さで切り欠き、その部分の端を金型のストッパに突き当てることで送りピッチを決めます。 このときに【図1】に示すようにス...
金型の設計で考慮すべき項目
プラスチック射出成形金型の設計では、さまざまな切り口から設計項目を検討する必要がありますが、大局的には以下のような観点から検討をすることが推奨されます。 (1)合目的性 金型に要求されている品質、コスト、生産能力、寿命などの目的を明確に実現...
センサの取り付け方法-1
アクチュエータを用いて運動制御する LCA(ローコストオートメーション) では、センサを用いて位置や速度などの制御を行います。このとき、センサの位置を計測対象に正しく配置させることが、センサの適正感度を得る為に重要です。 センサの種類と取り...
操作スイッチ構成(動きを持つ構造設計-23)
ここでは、プログラムにより自動で動く、自動機の操作スイッチの構成の基本を解説します。事例として以下のような機構を使用します。 (1)自動機の操作スイッチ構成の基本形 この機構事例は、モータ駆動のX-Yテーブルとエアーシリンダ駆動Z軸ハンドユ...
センサの使い方-2(動きを持つ構造設計-17)
LCA(ローコストオートメーション) に多用されるセンサには、ワークや移動体に直接接触して検出するマイクロスイッチや、非接触で検出する光電センサ、近接センサがあります。 センサはその検出出力で次の制御が行われるため、使用環境における検出能力...
エジェクタプレート戻り確認スイッチ
「エジェクタプレート戻り確認スイッチ」は、エジェクタプレートが元の位置に完全に復帰していることを確認するための装置です。 最近の射出成形機は、全電動式が主流になり、ハイサイクルで成形が可能になりました。その反面、金型が異常なく作動をしてくれ...
ミスフィード検出ユニット(標準部品の使い方 その18)
ミスフィード検出ユニットとパイロットの関係を【図1】に示します。 ミスフィード検出は、パイロットが送られてきた材料の位置修正ができない状態になったときに作動するようにセットします。したがって、パイロットに先行して働かせるため、パイロットより...
電動式射出成形機用の金型設計
350t以下の型締力の射出成形機では、全電動式射出成形機が急速に普及しています。全電動式射出成形機の持つ優れた特徴を最大限に引き出すためには、下記のポイントに留意した金型設計が重要になります。 (1)精密な位置決め 全電動式射出成形機では、...