検索結果
「ハンド」の検索結果 176 件中 1〜40 件を表示
アルミニウム合金の種類による切削工具選定のポイント
Question アルミニウム合金の種類により、どのような切削工具が適しているか教えて アルミニウム合金の切削加工を検討していますが、合金の種類によって切削工具を変えた方がいいと聞きます。どのようなアルミニウム合金には、どのような切削工具が...
リーマ加工の方法
Question リーマ加工の方法を教えて リーマ仕上げ記号がある図面の加工をしたいが、この加工方法を教えてもらえますか? Answer リーマ仕上げはリーマ代を残した下穴にリーマを通して穴寸法と面精度を仕上げる加工です リーマにより加工可...
クランプ締付け力のバラつきをなくしたい
Question 治具使用時の締付けトルクを管理する方法はありますか? ・作業者により締付けトルクに差があり、加工精度に差が出てしまっている。 ・熟練者と初心者の間で段取り時間に差が出てしまっている。 Answer ナットランナー対応の治具...
タグ:治具部品
タップ種類とねじ規格
Question タップの選定方法について教えて めねじを切るためタップを選定しようと思いますが、さまざまなタップがあり選定できません。特長や選定方法について教えてください。 Answer タップは刃形状により、ハンドタップ、スパイラルタッ...
工具を使わずに簡単にクランプがしたい
Question ワンタッチ操作でクランプできるような、操作性の良い治具はありますか? ・頻繁なワーク交換でクランプ/アンクランプを繰り返すため、工具で締めるのが面倒だ。 ・多種類の工具を使い分けており、治具交換の度に工具を探すのに時間を取...
タグ:治具部品
マシンバイスに重たいワークを楽に取り付ける方法
Question マシンバイス使用時のワーク取り付け位置が機内奥側にあり、作業者への負担が大きいです。 重たいワークの取り付け時に負担を軽減する方法はありますか。 マシンバイスの基準面が作業者から遠く、重たいワークを取り付けるのが大変。 ワ...
タグ:治具部品
加工形状・穴精度・使用機械・被削材で使い分ける刃先交換式・ソリッド・ヘッド交換式ドリル
代表的な穴あけ工具の種類・特長、2枚刃・1枚刃ドリルのメカニズム、 加工能率と工具コストを加味した穴あけ工具の使い分けのポイントなどをご紹介します。 Question 刃先交換式・ソリッド・ヘッド交換式ドリルはどのように使い分けたらいいです...
タグ:ドリル
射出成形3点セットメンテナンス
こんな人におすすめ ・射出成形におけるスクリュー清掃のコツを知りたい方 ・スクリュー清掃の頻度や消耗具合の確認方法を知りたい方 ・あると便利なおすすめグッズの紹介 射出成形加工は、樹脂をシリンダーで圧縮溶融し、高圧で充填する加工方法である。...
射出成形現場の自働化・省人化
ものづくり業界は今、以下のようにとても厳しい状況に立たされている。 ・原油高・円安による原料費の大幅値上げ ・人件費の高騰、人手不足 ・もの余り 効率良く生産し、最大の利益を上げられる最適なシステムづくりが求められている。 今までは、製造ラ...
射出成形 稼働率アップのポイント
射出成形工場において、利益を最大化するには、稼働率アップ(止めない)・歩留まり率アップ(無駄なく使う)・不良率ダウン(不良品を作らない)の3点を最適化することが重要である。 本記事では、「稼働率アップ(止めない)」について解説する。成形機の...
安全対策(事故・怪我防止)
製造業において、利益を上げるには、効率UPが求められます。 しかし、効率がUPして安全が損なわれては、結果として収益は上がりません。 製造業では安全が全てに優先します。 今回は、射出成形工場で起こりやすい事故、怪我と安全対策を解説します。 ...
タグ:労働安全衛生
化粧品製造における粉体問題とその対応
化粧品に配合される粉体は、その使用性を高めたり、隠ぺい力を持たせたり、紫外線防止のために、少量配合されるが、特に仕上げ化粧品に多量に使用されている 1) 。仕上げ化粧品に用いられる配合目的は、主に皮膚(ひふ)に塗布して、肌を隠ぺいすることだ...
紙器・印刷・フィルム製造プロセスにおける静電気問題とその対策
紙器業界では、大量生産をするために自動化が進められており、高速に搬送、加工することで静電気が発生しやすくなっている。また印刷業界は、業務の効率化のために設備稼働率を上げたいところだが、静電気が設備を止めてしまう原因の一つになっている。さらに...
トグルクランプ選定のポイント(選定概要)
トグルクランプ とは、部品の固定に用いられリンクによる倍力機構 *1 により強固な固定力を生み出す機械要素部品である。 注釈 *1 倍力機構とはモーメント(力×距離)が釣り合うことを応用し、小さな力で大きな力の作用を得られる機構のこと。 構...
かさ歯車選定のポイント(選定概要)
かさ歯車 は2本の回転軸間で円錐形状の斜面の部分に加工した歯形が同形状の歯形の相手歯車と噛み合い、軸間で回転力を伝える用途に用いる機械要素部品である。 構造・用途・使用事例 選定のポイント 構造・用途・使用事例 構造 図1にその外観写真を示...
無給油ブッシュの使用機器(無給油ブッシュ使用例)
無給油ブッシュの使用例を図1に説明する。 図1.使用例 名称 動作図 内容 プランジャー構造 ボディに内蔵されたばねによる可動子の上下移動により、凹部ベースに加工された切欠きにその先端が移動する動作を行う無給油ブッシュは内側の摺動部に用いて...
関連工具(無給油ブッシュのメンテナンス)
無給油ブッシュ を組み立てる際、ハウジングに固定して使用する。固定方法は主に2種類ある。 表1.無給油ブッシュ 固定方法 固定方法 内容 圧入 無給油ブッシュとハウジングの間に隙間がない方法。ハウジングが回転する場合その半径方向の荷重が、当...
無給油ブッシュのトラブル事例
不具合事例1:手動式上下移動機構の場合 不具合事例2:回転クランク機構の場合 不具合事例3:無給油ブッシュ圧入後の回転・抜け防止の場合 不具合事例1:手動式上下移動機構の場合 図1の装置は 手動ハンドル の回転にねじを用いて、直線運動に変換...
C形止め輪によるシャフトへのベアリング固定(使用方法)
ベアリング を使用する際、止め輪を用いると簡便な構造で、ボールベアリングの固定を行うことが出来る。この固定構造および組立法を説明する。 深溝軸受けの外輪とハウジング、内輪と軸の固定構造の図例を図1に示している。 図1.深溝玉軸受の止め輪によ...
株式会社イマオコーポレーション「刃物の町・関市の伝統を脈々と受け継ぐ金属製品へのこだわり」
株式会社イマオコーポレーション 設 立 1935年10月 資本金 9,000万円 従業員 270名 取材地 美濃第2工場 進化!のポイント 事業領域を拡大し続ける理由とは こだわり続ける「イマオのものづくり」 イマオコーポレーションのさらな...
ユキ技研株式会社「オリジナル締結部品『Tロック』が生んだアルミフレームの革新」
ユキ技研株式会社 レコフレーム事業部 代表者 代表取締役 高木康之 資本金 2000万円 設立 1984年9月 従業員数 47名 取材地 レコフレーム事業部 (愛知県名古屋市守山区花咲台2丁目108) 進化!のポイント レコフレームとは 現...
ラボジャッキの特長と用途
ラボジャッキ 実験器具・汎用機器を昇降する際に使用します。 ノブ式 荷重の小さいものに使われ、片手で素早く昇降できます。 ラチェットハンドル式 ノブ式では対応できない荷重をスムーズに昇降できます。 回転グリップ付ラチェットハンドル式 ラチェ...
タグ:研究・実験・開発用品
スプレー容器の種類と特長
スプレー容器(ピストルタイプ) 加圧式霧吹きスプレー(レギュラーノズル) 加圧式霧吹きスプレー(ロングノズル) スプレー容器(ピストルタイプ) 容器に入れた液体を手軽に効率よく噴霧する機材です。 特長 一般の霧吹きや家庭園芸での水やり、殺虫...
タグ:梱包・物流用品
パレットの種類と特長
両面パレット 片面パレット スキッドパレット パレット回転台 両面パレット 荷物の保管、構内作業、輸送時に使用する荷役台です。 デッキ面がメッシュタイプ デッキ面がベタ目タイプ 特長 表裏どちらの面を使用しても、強度・形状は同じで、積荷を介...
タグ:梱包・物流用品
運搬用コロ車の特長
運搬用コロ車 重量物を搬送させるローラーです。 特長 旋回用ハンドルを使用することにより、移動中の方向転換も容易にできます。 コロ車ができる以前は… コロ引きからローラーコロを使用するようになり、作業効率、安全性が向上しました。 ここポイン...
タグ:梱包・物流用品
ウインチ(手動式)/ウインチ(電動式)の種類と特長
ウインチ 回転式ウインチ ラチェット式ウインチ 電動式ウインチ ウインチ ワーク(重量物)を昇降もしくは牽引する工具です。 特長 滑車とワイヤの組み合わせで昇降対象物の真上に設置しなくても、任意の方向から遠隔操作できます。昇降物の真下に入る...
タグ:梱包・物流用品
天井クレーンの種類と特長
クレーン けんすい式プレンサドル 軌条式電動サドル(鉄車輪) 軌条式プレンサドル けんすい式電動サドル けんすい式ギヤードサドル 軌条式電動サドル(ウレタン車輪) 軌条式ギヤードサドル クレーン クレーンを走行させるためのものです。 けんす...
タグ:梱包・物流用品
レバーホイストの特長と用途
レバーホイスト 重量物を鎖で上げ下げする装置です。 特長 ハンドルの反復操作によって荷の巻き上げ、巻き下げまたはけん引、締め付けなどを行います。 軽量タイプのアルミ製ボディーや、サビに強いステンレス製ボディーのものがあります。 用途 ここポ...
トロリー・吊り金具の種類と特長
トロリー・吊り金具 プレーントロリー ギヤードトロリー 電動トロリー トロリー・吊り金具 レールに沿ってチェンブロックで吊り上げた荷物を移動させるものです。 天井クレーンについて » プレーントロリー 特長 手で押して横移動させます。比較的...
タグ:スイッチ
手動チェンブロックの特長と動作原理
手動チェンブロック 重量物を鎖で上げ下げする装置です。 特長 電源のない場所で使用できます。 人力でハンドチェーンを引くことにより重量物を吊り上げることができます。 チェンブロックの動作原理 基礎は歯車と滑車を用いた「増力機構」です。 チェ...
ハンドパレットトラックの種類と特長
ハンドパレットトラック ハンドパレットトラックスケール ハンドパレットトラック 平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する省力機器です。 フォーク寸法の見方 特長 重量物(MAX機種=3000kg)を運搬できます。 用途によ...
移動式リフター/フォークリフトの種類と特長
フォーク式リフト・ハンドリフター 車輌型フォークリフト フォーク式リフト・ハンドリフター 昇降するフォークで荷物をすくい上げて運搬する省力機器です。 特長 取り回しの軽い軽量タイプ(女性や高齢者に最適)から最大能力1000kg、最高位250...
タグ:梱包・物流用品
運搬台車の選び方
運搬台車 台車を選ぶには 材質から選ぶ プレス製(スチール製) スチール製で頑丈な上、価格面も比較的安価で、もっともスタンダードな台車です。 幅広い分野で利用されています。 鋼鉄製 溶接鉄骨構造で非常に頑丈です。耐久性を求める作業の重量物の...
移動式リフターの種類と特長
ハンドリフター・テーブル付ハンドトラック レベルリフター 高揚程ハンドトラック ジブリフト 首振り機構付タイプ ハンドリフター・テーブル付ハンドトラック テーブル(昇降)リフトに車輪を付けることによって、簡単に高さ調整および運搬ができる省力...
はかり付運搬車/電動式運搬台車/階段昇降機の特長
はかり付運搬車 電動式運搬台車 階段昇降機 はかり付運搬車 1台で運搬と計量ができる手押し車です。 特長 品物の運搬と計量ができるはかり付運搬車です。 産業・一般廃棄物を収集して、ゴミステーションに搬送中に測定することが可能です。倉庫内のピ...
台車の種類と特長
運搬台車 片袖固定ハンドル台車 2段式台車 サイドハンドル台車 平台車 折りたたみハンドル台車 両袖固定ハンドル台車 3段式台車 金網付台車 運搬台車 物を運搬するための手押し車です。 特長 あらゆる場所での荷物の移動に使用します。用途に合...
ストレッチフィルム包装機の特長と装置本体の種類
ストレッチフィルム包装機(回転テーブル式) ストレッチフィルムを巻くための装置です。 特長 パレット積みの状態で商品の荷崩れ防止、汚れ防止、水濡れ防止を目的として包装する機械です。 手間のかかるストレッチフィルムの包装を自動化することによっ...
タグ:梱包・物流用品
ラベラーの特長
ハンドラベラー 片手で簡単・スピーディーにラベル貼りをします。 特長 ラベルを被着体(貼り付ける商品)に貼る場合には台紙とラベルを両手で剥がす作業となります。電動で自動的にはく離したラベルをそのまま貼ることができるので、作業性に優れています...
タグ:梱包・物流用品
ステープラー(ホッチキス)の種類と特長
ステープラー エア式ステープラー 手動式ステープラー 超音波ホッチキス ステープラー 段ボール用の封かん機です。 用途 針(ステープル)をダンボールに打ち込んで封をします。 適応ダンボール断面図 シングルダンボール ダブルダンボール ツメの...
タグ:梱包・物流用品
荷造機・封かん機の種類と特長
荷造機(PPバンド・紙バンド兼用) 荷造機(帯鉄バンド用)両締めタイプ 封かん機 封かん機(帯鉄用) 荷造機(帯鉄バンド用)片締めタイプ 帯鉄バンド 封かん機(PPバンド用) 荷造機(PPバンド・紙バンド兼用) 荷造り時に梱包物を各種バンド...
タグ:梱包・物流用品