計測工学
センサの設置・光軸調整・感度設定ガイド|取付から動作確認までの実践手順NEW
設置・調整を担当する方が、光電・ファイバー・近接・変位センサを安定動作させる手順を判断できます。設置ミスや調整不足は誤検知・未検知・早期故障の主要な原因の一つです。確認事項→光軸調整・取付→相互干渉対策・設置角度→感度設定→動作確認の順で進...
液面レベルセンサとは?フロート・静電容量・超音波・光学式の使い分けNEW
液面レベルセンサは、タンク・配管内の液面位置を検出・計測するセンサです。液体の種類・検出モード・設置環境が決まれば、下の比較表で候補方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 液面レベルセンサの4方式を比較:...
振動センサとは?圧電型・MEMS型の原理・設置方法と設備予知保全への活用NEW
振動センサは、機械・設備の振動や加速度を電気信号に変換し、異常の予兆を捉えるセンサです。方式・測定量・周波数応答範囲・設置環境・出力信号が決まれば、下の比較表で候補機種を絞りこめます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ...
電流センサとは?クランプ式(CT方式)・ホール素子型の原理と選定ポイントNEW
電流センサは、電路を流れる電流を測定し電気信号として出力するデバイスです。測定する電流(AC/DC)・電流レンジ・取付条件が決まれば、下の比較表でほぼ方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 電流センサの方...
画像センサの技術仕様と種類|解像度・視野・照明・出力インターフェースNEW
本記事は、検査・計測ラインへ画像センサ(FA向けビジョンシステム)を導入する設計者・調達担当者向けに、機種選定の判断軸をまとめたものです。解像度・視野・照明・出力インターフェースを項目別に整理しました。 このページの目次 撮像素子とカメラの...
画像センサ(ビジョンシステム)とは?仕組み・種類・用途・選定方法を解説NEW
画像センサ(ビジョンシステム)は、カメラで取り込んだ画像を処理し、形状・位置・文字・キズを判定するセンサです。ここでの『画像センサ』は、カメラの撮像素子(イメージセンサ)単体ではなく、FA向けの画像処理システムを指します。検査目的・視野・分...
レーザセンサの測定原理と選び方|三角測量型・TOF型・安全クラスNEW
測定原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、三角測量型とTOF型の精度特性を比較します。存在検知型と変位測定型の使い分け、レーザ安全クラスの確認手順も整理しました。出力方式とPLC接続の違いから絞り込みをします。 このページの目次 三角測量...
レーザセンサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説NEW
レーザセンサは、高指向性のレーザ光で対象物の有無・位置・変位・距離を検出するデバイスです。検出目的・測定距離・安全クラス・環境条件が決まれば、下の比較表で方式や機種の候補を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次...
圧力センサの測定原理と出力仕様|ピエゾ抵抗式・静電容量式・差圧流量計測を解説NEW
方式と出力形式から候補機種を絞り込むための技術ページです。測定原理(ピエゾ抵抗式・静電容量式・ひずみゲージ式)と出力仕様(電圧/電流/IO-Link)の特性を整理します。基準圧力の選び方や用途別比較は 圧力センサとは(種類・選定) を参照し...
圧力センサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説NEW
圧力センサは、気体・液体の圧力を電気信号に変換する産業用センサです。基準圧力・測定範囲・接続口径・圧力媒体・出力形式が決まれば、下の比較表で候補機種を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 圧力センサの3種類を...
超音波センサの原理とTOF測距計算|透過/反射型・温度補償NEW
検出方式と温度補償の要否を技術的根拠から判断したい担当者向けです。圧電素子の原理・TOF測距式・対向型/反射型の仕様差・音速の温度補償が選定基準になります。 このページの目次 圧電素子の仕組み:逆圧電効果による超音波発生と受信 TOF法(飛...
超音波センサとは?仕組み・種類・用途・選定方法を解説NEW
超音波センサは、超音波の反射時間から対象物の有無・距離を非接触で検出するセンサです。検出対象・検出距離が決まれば、下の比較表で方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 超音波センサの種類を比較:直接反射型・...
温度センサのトラブル対策|測定誤差・断線・応答遅れの原因と解決法NEW
温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定) スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良) ...
温度センサとは?仕組み・種類・測定原理・選定方法を解説NEW
温度センサは、温度を電気信号(電圧・抵抗)に変換して計測するセンサです。測定温度範囲・精度・取付方法が決まれば、下の比較表で方式選定の方向性を絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 温度センサの4種類を比...
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
変位センサの測定原理と方式比較|レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式NEW
測定方式の原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、各方式の精度特性を比較します。レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式は適用対象と分解能が異なります。出力信号の違いも整理しました。 仕様から変位センサを絞り込む レーザ式 接触式 このページの...
変位センサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説NEW
変位センサは、対象物の位置変化(変位量)を連続値で出力するセンサです。検出対象・測定レンジ・設置距離が決まれば、下の比較表で主要な候補方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 変位センサの5種類を比較:接触...
センサの種類と用途|主要センサを原理から比較NEW
「何を計測したいか」が決まれば、下の比較表でセンサの種類を絞り込めます。産業用センサは、存在検出・変位・温度・圧力・超音波など計測量で大別され、それぞれに光電・近接(誘導型)といった検出方式があります。原理と仕様を横断比較し、選定フローチャ...
センサとは?種類の比較と選び方|検出方式・出力形式から選ぶNEW
センサは、物理量や化学量を検出して電気信号に変換するデバイスです。検出したい量を明確にすると、下の種類一覧からセンサの大分類を絞り込みやすくなります。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 センサの種類一覧:計測量別の分類 ...
自動盤での完全機外工具段取り方法
Question 自動盤の工具交換作業を効率化する方法はありませんか? 機内の狭い自動盤での工具交換は煩雑で手間の多く時間がかかっています。 Answer 近年普及が進んでいる自動盤用ヘッド交換式工具を使用することで、自動盤での工具交換作業...
粉体の特徴と粒子径計測
粉体を取り扱う技術は食品の小麦粉や建設用セメントの扱いばかりでなく、新材料創成や、従来材料に新しい機能を付与するために有効な技術である。しかし主に生産の過程・途中で利用されるため、あまり一般の目に触れることはない。ここではこの粉体の特長と計...
トルクドライバー/トルクゲージの種類と特長
空転式トルクドライバー 傘形トルクドライバー トルクゲージ 空転式トルクドライバー 設定したトルクの力でねじ・ボルトを締めるドライバーです。 ユーザーの使用するトルク値が一点の値でなく数点ある場合は空転式が作業用として一般的です。 特長 設...
トルクレンチの種類と特長
トルクレンチ プレート形トルクレンチ モンキー形トルクレンチ ラチェット式トルクレンチ ダイヤル形トルクレンチ デジタル式トルクレンチ ヘッド交換式トルクレンチ トルクレンチ ボルト・ナット・ねじのトルク管理を行う際の締め過ぎや緩みを防止す...
テンションゲージの測定例
テンションゲージ ばねの弾性を利用して、押力、引張力などの測定をします。 モーター・ファンベルトなどの張力、引張力の測定に。 ノートパソコンの開閉トルクの測定などに。 パソコン・キーボードの押力の測定に。 豆知識 置針付とは 押力・引張力を...
ホイストスケール/分銅の種類と特長
ホイスト(クレーン)スケール 無線式ホイスト(クレーン)スケール 分銅 ホイスト(クレーン)スケール 台はかりでは計量しにくい物や場所でも計量可能なはかりです。 特長 天井クレーンなどに吊り下げて使用します。台はかりでは計量しにくい物でも運...
はかりの種類と特長
はかり 上皿自動はかり デジタル台はかり 自動台はかり デジタルはかり 置針付上皿はかり 台はかり はかり 物体の質量や重量を計測する機器です。 宇宙では引力が働かないので重量はゼロ。地上では地球に引かれる万有引力の大きさが重量です。 重量...
計量法について
「はかり」を用いて取引や証明を行う場合、計量法の検定に合格した特定計量器を利用する必要があります。 取引・証明について 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公にまた...
ストップウォッチ・タイマーの種類と特長
ストップウォッチ 工業用ストップウォッチ ストップウォッチ 経過時間を計測するためのストップウォッチです。 特長 使いやすいスタンダードなストップウォッチです。 計測機能 陸上競技を始めスポーツ全般の時計測定に使用します。 <トータル(TO...
カウンタの種類と特長
デジタル式カウンタ アナログ式カウンタ 数取器 デジタル式カウンタ 生産ライン・装置などに組み込み、計数の集積に使用します。 特長 機械稼働回数を計測し生産数を表示します。 アナログ式カウンタ 特長 主に往復運動、回転運動の計数に使用します...
圧力計の種類と特長
一般圧力計 差圧計(マノメーター) 一般圧力計 配管システム全体の異常監視に使用します。 ブルドン管(右図)の圧力による変型量を機械式に拡大して、直接ゲージ圧を測定する計器です。圧力計の設定場所、流体の種類によって、多くの種類があります。 ...
粘度計の特長と用途
回転式粘度計 液体の流れやすさ、流れにくさ(粘度)を測定するための機械です。 特長 任意の速度でスピンドルを回転させ、サンプルの流動抵抗が本体内部の検知部におよぼす応力を粘度値として表示します。 用途 容器への注入性の評価・塗料、インクなど...
膜厚計・探知機の種類と特長
膜厚計(電磁式膜厚計) ピンホール探知器 膜厚計(電磁式膜厚計) 塗装、メッキなどの被膜の厚みを測定します。 特長 被膜の厚みを測ることができます。 (例)車の場合…素地→鉄 被膜→塗装 で、塗装の厚みを測定します。 ノギスなどが使用できな...
振動計・回転計の種類と特長
汎用振動計 汎用型ストロボスコープ 汎用振動計 振動は直線振動、曲げ振動、ねじり振動といった分類があり、多くの諸問題を解決するための測定機器です。 ハンディータイプ(計測用) 据置型(計測用) 横置タイプ(地震監視用) 汎用型のハンディー振...
水質・水分測定器の種類と特長
水分計 導電率計 pHメーター(ハンディータイプ) 屈折計 pHメーター(コンパクトタイプ) 残留塩素計 水分計 木材、モルタル、紙などの水分を測定します。 直流電気抵抗式 プローブ 電子測定器で測定する場所に接触させる電極です。 特長 電...
照度計/光沢計/風速計の特長
照度計 光沢計 風速計[プロペラ式(ベーン式)] 風速計[熱線式(ホットワイヤ式)] 風速計(防水カップ式) 照度計 明るさ(照度)を計る測定器です。 特長 デジタル式とアナログ式の2タイプあります。測定範囲が広い場合、照度以外の機能が欲し...
LED照明器
LED照明の特長 長寿命 従来のハロゲンや蛍光灯に比べて長寿命。 メンテナンス頻度が削減できます。 優れたスイッチング特性 CCDカメラとの相性の良さ CCDカメラの分光感度特性(右図1)と、青・赤・白LEDの波長が適合する為、よりよい画像...
焼入れと硬さの試験法の種類
鉄鋼材料の熱処理 硬さ試験法の種類とその適用部品 鉄鋼材料の熱処理 *記載されている数値は参考値です。 名称 ビッカース硬さ (HV) 焼入れ深さ (mm) 歪み 処理できる材質 代表的材質 備考 ズブ焼入れ 750以下 全体 材料によって...
自動化機器の高精度化対応設計-3(自動化ノウハウ編)
(1)かたより誤差の要因の詳細解説 ここでは実際の計測機器を事例として「かたより誤差」の要因と対策の理解度向上を図る。 温度ドリフトによる「かたより誤差」の変動要因をa)計測機器の温度安定化とb)自動化機器の機構系の熱変形2つに大別した。 ...
タグ:計測工学
自動化機器の高精度化対応設計-2(自動化ノウハウ編)
(1)かたより誤差とその基本対策 ・位置決め精度は、「かたより誤差」と「バラツキ誤差」の2つの誤差で構成されている。 位置決め精度=「かたより誤差」+「バラツキ誤差」 ・「かたより誤差」は位置計測と制御で位置決め目標に近づけることができる。...
自動化機器の高精度化対応設計-1(自動化ノウハウ編)
・自動化機器の高精度化は、位置決め精度の高精度化と表現できる。しかし、位置決め精度の高精度化を劣化させる要因は多岐におよぶため非常に難しい生産技術と受け止めるべきであろう。 ・複数回(n回)の位置決め作業を行った時の位置決め精度は、n個の位...
タグ:計測工学