検索結果
「ソー」の検索結果 88 件中 1〜40 件を表示
センサに関するよくある質問(FAQ)|選定・配線・トラブルまとめNEW
疑問は「選定」「配線」「トラブル」「その他」の4分類から探せます。NPN/PNPの選び方や検知しない原因など、現場で多い質問を回答付きで整理しています。各質問をクリックすると回答が開きます。 このページの目次 選定に関するFAQ 配線に関す...
センサ用語集|よく使われる産業用センサの専門用語を解説NEW
産業用センサのカタログや技術資料に登場する専門用語38語を、カテゴリ別に解説します。センサ選定・配線・調整・トラブル対応の際の参考にできます。各用語はカテゴリごとにまとめています。 このページの目次 機能・特性用語 出力・配線用語 保護・環...
光電センサの仕組みと出力方式|検出方式・NPN/PNP・距離設定型NEW
光電センサの検出方式、出力方式、距離設定型の基本仕様を技術面から解説します。発光・受光素子、しきい値処理、NPN/PNP出力、BGS/FGSの考え方を理解することで、機種選定や配線確認、トラブル対応の基本を把握できます。仕様が決まっている方...
センサとは?種類の比較と選び方|検出方式・出力形式から選ぶNEW
センサは、物理量や化学量を検出して電気信号に変換するデバイスです。検出したい量を明確にすると、下の種類一覧からセンサの大分類を絞り込みやすくなります。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 センサの種類一覧:計測量別の分類 ...
センサのNPN/PNP出力とは?配線方法・違い・誤配線時の対処法NEW
出力タイプを接続するPLCの入力形式に正しく合わせることが重要です。NPNはGNDへ電流を引き込むシンク出力、PNPは+電源から電流を流し出すソース出力です。電流の向き・配線・誤配線時の対処を以下にまとめます。 このページの目次 NPN出力...
近接センサの動作原理と出力回路|誘導型・静電容量型・磁気型・NPN/PNPNEW
検出対象の材質・設置方法・接続するPLCが分かれば、方式と出力形式を絞り込めます。検出原理は誘導型・静電容量型・磁気型の3方式があり、誘導型はさらにシールド型(埋め込み設置対応)と非シールド型に分かれます。出力はNPN/PNPをPLCの入力...
液面レベルセンサとは?フロート・静電容量・超音波・光学式の使い分けNEW
液面レベルセンサは、タンク・配管内の液面位置を検出・計測するセンサです。液体の種類・検出モード・設置環境が決まれば、下の比較表で候補方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 液面レベルセンサの4方式を比較:...
画像センサの技術仕様と種類|解像度・視野・照明・出力インターフェースNEW
本記事は、検査・計測ラインへ画像センサ(FA向けビジョンシステム)を導入する設計者・調達担当者向けに、機種選定の判断軸をまとめたものです。解像度・視野・照明・出力インターフェースを項目別に整理しました。 このページの目次 撮像素子とカメラの...
シリンダ用センサとは?ストローク端検出の仕組みと選定ポイントNEW
シリンダ用センサは、主に磁石内蔵ピストンを備えたエアシリンダに取り付け、ピストン位置をシリンダ外部から検出するセンサです。動作原理・取付方式・シリンダ適合・出力形式・環境条件が決まれば、下の比較表で機種の絞り込みができます。目的に応じて以下...
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
チタン
特長 材質種類 物性情報 おすすめ商品 特長 比重が4.51であり、鉄やステンレスの約60%と非常に軽量な材質です (使用例) 高速で動く装置の駆動部、強度が必要だが軽量化したい場面 特に塩分に多く接触する環境では、白金に匹敵するほどの高耐...
段取り改善で生産性向上 ~総集編~
Question 製造現場では段取り改善はどのように行いますか? Answer 段取り改善は各工程の現状の把握をした後で、問題のある工程ごとに改善を実施します。 ■ 1. 段取り改善の基本概念とその重要性 ■ 1-1. 段取りとは何か? ■...
サイドカッターおよびTスロットカッターの刃先形状
Question サイドカッターとメタルソーの違いを教えて サイドカッターとメタルソーの違いがわかりません。違いを教えてもらえますか? Answer サイドカッターは主に溝形状に、メタルソーはスリット溝または切断に用い、切削できる刃の範囲が...
経験年数10年以上のベテランでも材料別の加工や段取り改善に悩み⁉-切削加工のお悩みアンケート調査結果(第2回)-
切削加工を行っているユーザーを対象に、製造現場における課題についてのアンケート調査(第2回)を実施した。 調査結果サマリ 現場担当者の多くは、材料(被削材)別の加工知識や段取り改善について課題に感じている。 経験年数10年以上でも材料(被削...
化学・医薬・食品製造プロセスにおける静電気問題とその対策
他の製造業と比べて化学・医薬・食品の製造プロセスは、流体や粉体の原材料・製品が多いことと、それらの中に消防法でいうところの危険物が含まれるのが特徴である。そのため静電気を上手に処理しないと、異物混入などの品質問題や爆発・火災などの安全に関す...
積層信号灯(シグナルタワー)の配線方法
積層信号灯の配線は色分けされているもののマニュアルを見ないとなかなか配線の区別がわかりにくい。そこで一般的な積層信号灯(シグナルタワー)の配線方法について配線図と共に紹介する。 点灯時の配線方法 点滅時の配線方法 点灯時の配線方法 LEDユ...
引張りばね、圧縮ばね選定のポイント(選定概要)
引張りばね 、 圧縮ばね とは、部品同士間で力を及ぼし合う用途に用いられ、線材をリング形状またはらせん状に巻きつけた力を発生する機械要素である。 構造・用途・使用事例 選定のポイント 構造・用途・使用事例 構造 引張りばねと圧縮ばねの図1に...
タグ:ばね・スプリング
3DCAD・CAEの「今」を追う!ベテランエンジニアのコラムが連載中です
3DCADデータアップロードで、即時見積もりと加工、最短1日出荷の meviy(メヴィー) 。 このサイト内にて、3DCAD推進者として活躍される株式会社飯沼ゲージ製作所の土橋氏が コラム を連載していますのでご紹介します。3DCADやCA...
タグ:業界動向・コラム
一度は夢見た未来の世界がそこに!二足歩行ロボット格闘競技大会第32回ROBO-ONEレポート
「プラレス3四郎」をご存知だろうか?1980年代前半に少年誌に連載され、テレビアニメ化もされた人気マンガ作品。遠隔操作ができるロボットを内蔵したプラモデル、つまり小型の人型ロボットを格闘させる競技会に、中学生の主人公が自作のロボットで出場し...
不二ラテックス株式会社「ユーザーの要望を実現し続けて緩衝器シェアNo.1」
設 立 昭和24年(西暦:1949年) 3月2日 資本金 6億4千3百万円 従業員 295名(2018年3月末時点) 取材地 新栃木工場(栃木県栃木市野中町1276) 進化!のポイント 多様な要望への対応から生まれたバリエーション 現場のこ...
タグ:ショックアブソーバー
東京に行ったら覗いておきたい!製造業エンジニアの心をくすぐる噂のカフェとは?
東京の秋葉原に誕生した「IRONCAFe(アイアンカフェ)」が今話題になっている。IRONCAFeは名前から連想できるとおり、ふつうのカフェとは少し違い、“金属”と深いつながりをもったカフェ。お茶も飲めるが、金属アート作品のギャラリーがあっ...
流し台の特長と用途
ステンレスシンク 手洗いや食器・食材を洗う時に使用する台です。 特長 槽に水を溜める時、槽から水が溢れないようにする役割を持っています。 レベル調整用アジャスター付のため、高さの調整ができます。 用途 厨房工場などでの手洗い食器・食材を洗う...
ハンドソープの特長と用途
石けん液 手指の洗浄、殺菌、消毒に使用します。 特長 植物油原料や無香料など、さまざまなタイプがあります。また、手を洗うと同時に殺菌・消毒が可能なものもあります。 用途 トイレ内手洗場や厨房内手洗場、などで使用します。 豆知識 正しい手洗い...
タグ:環境・衛生用品
チェーンソーの種類と用途
チェーンソー 刃が付いたチェーンで木材、丸太の切断を行う工具です。 電動式チェーンソー 建築現場の荒挽き切断からマキ切り、枝打ちなどの幅広い作業に使用できます。 エンジン式チェーンソー 木材の伐採、枝打ち、丸太の切断に対し、パワフルで、スピ...
タグ:現場作業用品
刈払機の種類と特長
刈払機 粉砕機 刈払機 伸びた草を刈るための機械です。 特長 背負式と肩掛式の2タイプがあります。 背負式刈払機 ・山林の傾斜地や下刈りに。 ・長時間の作業に。 肩掛式刈払機 ・体からすぐ離せ、エンジン停止、再始動が簡単です。 ・持ち運びが...
タグ:現場作業用品
集じん機の特長と主な使用例
集じん機 機械加工および作業場で発生する一般粉じんを吸引、捕集するものです。 特長 大きな風量で吸引します。 吸引した粉じんはフィルターにてろ過されます。 主にフード・ダクト管を取り付けて使用します。 物を加工すると必ず粉じんが出ます。そこ...
タグ:流体力学
バイブレーター(建築用)/壁打/コンクリートカッターの特長
バイブレーター(建築用) 壁打 コンクリートカッター バイブレーター(建築用) 生コン内に差し込み、振動を与えて気泡の脱泡を行い、コンクリートの強度を高める機械です。 ※生コン…生コンクリートまだ固まっていない状態のコンクリート。 フレキシ...
タグ:現場作業用品
発電機の特長とその種類
発電機 エンジンで電気を作る機械です。 ガソリン発電機 ・小型で軽量、ディーゼルと比べると音が小さいです。 ・電気のない現場、野外でのさまざまな業務やレジャーで役立ちます。 ・安定した電力を供給することができます。 特長 持ち運びができ、い...
タグ:電源
エアソーの特長と用途、先端工具の種類
エアソー 空圧で鉄板の切断やヤスリがけをする空圧工具です。 スイッチを押すと、エアコンプレッサーで圧縮した空気を動力源として、ノコが高速で前後往復運動をし、対象物に押し当てるだけで、切断作業ができます。 特長 狭い所の切断作業やヤスリがけを...
タグ:空圧機器
鉄筋加工機の種類と特長
鉄筋カッター 鉄筋カッター(チップソー型) 鉄筋カッター 現場や工場において鉄筋を切断する場合に使用します。 特長 油圧、もしくは電動モーターなどにより、ブロック状の刃によって鉄筋を切断するものや、高速回転する刃によって切断するものがありま...
タグ:電動工具
小型切断機の種類と特長
丸ノコ チップソー切断機 丸ノコ 円形の「ノコ刃」を電気モーターで回転させ材料を切断する電動工具です。 特長 直線切りに関して手動工具の鋸やジグソーより、早くきれいに切断できます。 木材だけでなく、金属・レンガ・コンクリート・タイルなど色々...
レシプロソーの種類と特長
レシプロソー(パイプソー) ジグソー レシプロソー(パイプソー) 現場に設置されているパイプにチェーンをかけてパイプを切断する機械です。 特長 既設パイプにチェーンをかけてパイプを切断するので両手で支えるなどの力は必要ありません。テコの応用...
タグ:電動工具
切断バンドソーの種類、注意事項
バンドソー 鉄材やパイプを狭んで固定し、帯ノコで切断する機械です。 平板式 チェーン式 チェーンが材料を固定するので、丸材の切断にはチェーン式がおすすめです。 バンドソー(平板式)の正しい切断について ① 被切断材をバイスに正しく乗せ、しっ...
タグ:電動工具
電動油圧式パンチャーの特長とその種類
電動油圧式パンチャー 電動油圧式パンチャー(省スペース加工可能型) 電動油圧式パンチャー(ノッチングタイプ) 電動油圧式パンチャー(フリータイプ) 電動油圧式パンチャー 穴あけに使用する工具です。 特長 溝形鋼(チャンネル)・山形鋼(アング...
ドリルチャックの特長と取り付け方
ドリルチャック(六角軸付タイプ) 電動ドリルに切削工具を付けるための器具です。 特長 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 先端ビットが取り替えできますので自動車や自転車・組立家具などいろいろな用途に使用できます。 チ...
バンドソー/ジグソーブレード/セーバーソーブレード/ハンドソーの特長
バンドソー替刃 ジグソー替刃 セーバーソー替刃 ハンドソー替刃 バンドソー替刃 電動工具用の各種ノコ刃です。 特長 基本的にバンドソー替刃にはメーカー純正品があり、機械には替刃が付属品として付いています。しかし、長さ・山数など、ユーザーから...
金工のこの種類と特長
金工のこぎり 金工のこぎり(片手タイプ) 金工のこぎり(両手タイプ) ハンドソー替刃(ハイス) ハンドソー替刃(バイメタル) 金工のこぎり パイプや材木を切断する工具です。 鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプなどの切断に最適です。 特長 ちょ...
タグ:手作業工具
メタルソーの種類と特長
メタルソー メタルソー 普通鋼用(HSS) メタルソー ステンレス用(MSS) メタルソー ステンレス用(チタンコーティング) メタルソー メタルソー切断機にて形鋼、丸・角棒材を切断するのに使用する刃物です。 特長 鉄・ステンレス・非鉄金属...
ダイヤモンドカッターの特長とそのタイプ、取り付け工具例
ダイヤモンドホイール コンクリートなどを切断・溝入れする刃物です。 特長 外構工事でブロックを切断したり、道路工事でU字溝を切断できます。 レジノイド砥石やチップソーでは切断できないコンクリートや石材を切ることができます。 セグメントタイプ...
タグ:研削研磨・切断用品
チップソーの特長
チップソー チップソー切断機に取り付け、鉄工・ステンレス・非鉄金属(アルミ材)などを切断加工する刃物。 特長 切断砥石と比較して鉄工用・ステンレス用チップソーは切断速度が速く、切断面が美しく仕上がります。また、工具寿命が長いです。 豆知識 ...