電源
スイッチング電源実装時に知っておきたい基礎用語
製造現場にてスイッチング電源を実装するにあたっては仕様書を理解する必要がある。ここでは、仕様書にてよく表記される基礎的な専門用語について、入力・出力・機能・環境・絶縁という観点から整理し紹介する。 入力について 電圧範囲(入力電圧範囲) 周...
タグ:電源
NEMA規格接続器一覧表
NEMA規格とはNational Electrical Manufactures Association(通称:米国電機製造業者協会)によって制定された、電気製品などの選択及び購入の手引きを目的とした団体規格である。このWD-6項に配線器具...
MONOistにてミスミオリジナルPLC用タッチパネルが紹介されました
日本の「モノづくり」を支援する専門情報メディアMONOist様にて弊社 オリジナルPLC用タッチパネルGX8シリーズ が取り上げられました。 ミスミオリジナル製品PLC用タッチパネルGX8シリーズの紹介に加え、導入顧客の動向・今後のオリジナ...
延長コードの概要
延長コード 設置されたコンセントから離れた場所で、複数の電気器具に電源を供給するための電気器具です。 防雨型コンセント(屋外型) コンセントキャップが付いているので、水や雨の影響を受けないようになっています。 ※ 屋内型を屋外で使用すると水...
変圧器(トランス)の特長と使用用途
変圧器(トランス) 使用する工具に合わせて、現場の電源を昇降させる道具です。 特長 工事現場が工場などである場合、主電源に動力電源(200V)を使用しており、100Vの電動工具が使用できません。その場合、トランスを使って200Vから100V...
タグ:電源
発電機の特長とその種類
発電機 エンジンで電気を作る機械です。 ガソリン発電機 ・小型で軽量、ディーゼルと比べると音が小さいです。 ・電気のない現場、野外でのさまざまな業務やレジャーで役立ちます。 ・安定した電力を供給することができます。 特長 持ち運びができ、い...
タグ:電源
ブレーカーの特長と注意事項
ブレーカー 電気回路で起こる異常事故(過電流や短絡)から電線を守る、安全装置として取り付けられる配線用遮断器です。 特長 ブレーカーは電気の異常を検知して電気を遮断(止める)することでその安全を見守っています。 日常使用している電気は全て配...
プラグ・コンセントの特長と用途
プラグ・コンセント 配線とコードとの接続やコード相互の接続に使う差し込み接続器です。 特長 使われる電圧によって使い分けされており、さまざまな形状があります。 用途 電力配給の接続器として幅広く使われています。 用途 \ 分岐回路 15A ...
電源装置の特長、用途、接続例
UPS(無停電電源装置) 停電時、一定時間、電力を供給する装置です。 特長 突発的な停電や電圧変動、高周波ノイズなどの電源トラブルから機器を守ります。 用途 ・パソコン、サーバー、通信機器、制御機器など重要機器の電源バックアップ。 ・UPS...
タグ:電源
電源選択時の注意
電源の種類 パソコン用電源には、出力やコントロールの方法などの違いにより、大きく分けて2種類の電源が存在します。 メインボードやシャーシがどちらに対応しているかをご確認のうえ、電源をご選択ください。 ATX電源 電源スイッチはモーメンタリス...
ACコードの規格について
電取法・電安法 電気用品安全法は、平成11年8月に「通商産業省関係の基準・認証制度等の整備及び合理化に関する法律」(法律第121号)が公布され、電気用品取締法(以下「電取法」)が改正されて電気用品安全法(以下「電安法」)となり、平成13年4...
ATX電源(ノンストップ電源)
商品を検索する「ATX電源」 ATX電源(ノンストップ電源)とは ATX電源(ノンストップ電源)とは、電源ユニット自身にUPS機能を持ち、専用バッテリと組み合わせることで、UPS機能を実現する電源ユニットです。 ノンストップ電源のメリット ...
ATXコントロール
ATX電源を搭載したシャーシにメインボードを組み込む場合、マザーボードでは、電源ユニットのコネクタ(20pinまたは24pin)と電源スイッチコネクタ(2pin)との接続だけで組み立ては完了しますが、CPUカードの場合は、さらにATXコント...
多目的OAタップの特長
定格:AC125V、15Aです。
タグ:電源
電気設備の省電力対策-5
(6)整流器 整流器は、交流電力を各種の表面処理に適した電圧に下げて直流電力に変換する装置です。従って、トランス(変圧器)、整流体、制御装置などで構成されています。 昔の整流器は、次に示すような構成で、めっきなどの電流調節には、直流電圧を調...
電装BOX内部の配置設計(動きを持つ構造設計-24)
機構設計者は、電装関係の設計・製作はほかの専門家に頼みがちですが、それでは納期・価格・標準化等の点でロスが生じます。電装BOX内部の配置設計の基礎に触れます。 電装BOXに収納するもの 電装BOX内部の配置設計 電装BOXに収納するもの 下...