ねじ・ボルト・座金・ナット
- 真空環境で使用するボールベアリングについて説明する。真空中で使用する場合のポイントは真空内で使用できる潤滑を実施したうえで、ボールベアリングの動等価荷重の3%以内としなければ、その装置寿命を保証することはできない。
- ボールベアリングのトラブル事例(スピンドルべアリング固定ねじの緩み)を説明する。 図1にボールベアリングで支持された回転軸を、軸端に取り付けたタイミングベルトで駆動する回転スピンドルを示す。 図1.トラブルが発生した回転スピンドル構造
- いま、「ネジチョコ」というチョコレートが北九州のお土産として話題だ。北九州の洋菓子店「グランダジュール」が作ったこのチョコレート、毎日作った分だけ完売してしまうほどの人気で、品薄状態が続いているという。製造現場を取材してみると、チョコとしての原材料へのこだわりだけでなく、CADを使った設計や3Dプリンタによるモデル製作、自動化による量産対応など、製造業との共通点が想像以上に多かった。ねじがちゃんと回る高精度のチョコレートに、ものづくり寄りの視点から迫った。タグ:
- 規格名称 規格表記 備考 一般用メートルねじ(基準山形) JIS B 0205-1:2001 抜粋を記載 従来の JIS B 0205 (1997) (メートル並目ねじ)および JIS Bタグ:
- 基準山形 基準寸法 基準山形 テーパおねじおよびテーパめねじに対して、適用する基準山形 平行めねじに対して適用する基準山形タグ:
- (この規格は、2001/12廃止され、新たに JIS B 0205-1~-4として置き換えられています。)タグ:
- (この規格は2001/12廃止され、新たに JIS B 0205-1~-4として置き換えられています。)タグ:
- 平行キー及びキー溝の形状及び寸法 こう配キーの形状と寸法及びキー溝の形状及び寸法 平行キー及びキー溝の形状及び寸法 単位:mmタグ:
- 六角ナット ースタイル1- 並目ねじ(第1選択)の形状・寸法 六角ナット -スタイル2- 並目ねじの形状・寸法 六角ナット ースタイル1- 並目ねじ(第1選択)の形状・寸法 注釈
- 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A(第1選択)の寸法 呼び径六角ボルト -並目ねじ- 部品等級A 注釈
- C形軸用偏心止め輪 C形穴用偏心止め輪 C形軸用偏心止め輪 注釈タグ:
- ねじの破壊と強度計算 許容応力以下で使用すれば、問題ありません。ただし安全率を考慮する必要があります ① 軸方向の引張荷重 引張荷重 Pt = σt x As = πd2σt/4
- ねじの種類 ねじ山の形状 三角ねじ 通用の締結部品 角ねじ ねじ山に強い力が加る場合に利用 主に動力伝達部分(ジャッキ・万力など)タグ:
- ねじの歴史 ねじの発明者は、アルキメデス!? ねじの発明者に関する正確な記録は、残っていません。 しかし、古代キリシヤ時代の高名な数学者アルキメデス(紀元前287-212年)という説が有力です。タグ:
- ボルトの頭を固定板から出したくない部分のボルト頭のザグリ穴形状と精度には、次のような注意が必要です。タグ:
- ボルト締結体に外力が作用してボルトがゆるんだり、ボルトが破断する場合のモデルについての基礎を解説します。 (1)ボルト締結体に外力が作用した時の力のつりあい a) 【図1】のボルト締結体に外力F'が作用した時のつりあい状態から、次の2つの式が出せます。タグ:
- ボルトとナットで2個の部品を締結した状態の力のつりあいで、締結状態の適正さ、締付けのゆるみ、ボルト破断などの判断が可能となります。ここでは基本的な解説をします。 (1)ボルト/ナットで締結した時の力のつりあい (a) ボルトとナットで2個の部品を締結した時、ボルト自体は引き伸ばす力(軸力)を受け、2個の被締結体は同じ力の圧縮力が作用します。この状態で、締結部は力のつりあいが取れます(【図1】)。タグ:
- ねじ用材料には金属と非金属(セラミックス、プラスチックスなど)がありますが、ここでは金属を取り上げます。ねじ用金属材料は下記のように分類できます。タグ:
- 転造法によるねじの製作 切削によるねじの製作 ねじの製造は大きく分けて「a)転造方法」と「b)切削方法」の2つがあります。ここでは概要を解説します。タグ: