アクチュエータ
一軸アクチュエータの選定方法
選定方法 寿命 検討(選定) 計算(寿命計算例) 定格寿命計算例 選定方法 ストローク、および下記定格一覧から、LXアクチュエータの呼び形式を選定。 使用速度が、( 表2 )に示した最高速度以内になるようにボールねじリードを決定。(この時点...
油圧ユニットの特長と基本回路
油圧ユニット オイルタンク+モーター+ポンプがセットされた油を供給する装置です。 特長 強い力が必要な機械に仕事をさせるために必要な圧力のかかった油を押し出す装置です。 大型機械の設置に油圧シリンダを利用し、その油圧シリンダに油を供給し、位...
ルブリケータ/アクチュエータの特長
ルブリケータ アクチュエータ(プッシュタイプ) アクチュエータ(ストッパタイプ) アクチュエータ(リフトタイプ) ルブリケータ 圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空圧機器を円滑にし、摩耗を防ぐための機器です。 特長 レギュレーターの後にセ...
エアーツールをよりよく知ろう!
はじめに このページでは日本ニューマチック株式会社様のご協力のもと、エアーツールの特長や疑問点、 正しく・長くご使用いただくためのポイント、おすすめ商品などをご紹介させていただきます。 特徴 よくある質問 長く使うためのポイント(故障防止)...
精密アクチュエータステージの用途例(メカ設計者のためのメカトロ講座 精密搬送編1「精密アクチュエータステージの構造」③)
① 精密アクチュエータステージとは? ② 駆動方式と内部構成 ③ 精密アクチュエータステージの用途例 精密アクチュエータステージの用途例 前項までは、精密アクチュエータステージ自体およびその駆動や構造について概略理解を促しました。 ここでは...
精密アクチュエータステージの構造とは(メカ設計者のためのメカトロ講座 精密搬送編1「精密アクチュエータステージの構造」①)
① 精密アクチュエータステージとは? ② 駆動方式と内部構成 ③ 精密アクチュエータステージの用途例 ① 精密アクチュエータステージとは? FAと呼ばれる自動化生産ラインにおいて対象ワークは各装置内・各装置間で精密に位置決め・搬送されなけれ...
自動化機器の高速化対応設計-2(自動化ノウハウ編)
(1)高速化対応設計の課題 ・自動化機器の高速駆動化に伴う課題として、次の項目を念頭に置く必要がある。 a)高速駆動対応アクチュエータの選定と使いこなし b)高速駆動に対応できる機構部特性 ・2つの課題a)、b)は相互に関係して最適な高速化...
自動化機器の高速化対応設計-1(自動化ノウハウ編)
市場環境の厳しさから、自動機製作の条件(Q、C、D)も非常にハードルの高い内容が要求されている。自動化機器の高速化ニーズは、時間当りの生産性向上以外に、商品の品質(外観品質など)向上のために従来工法よりも高密度な加工処理が必要となり、この高...
射出成形システム
プラスチック射出成形システムの構成は、概ね以下の機器によって構成されています。 【射出成形機】 【金型】 【ホットランナー】 【ホットランナー温度コントローラー】 【バルブゲート開閉アクチュエータ・油圧・空圧・サーボモータ】 【金型温度調節...
配線・配管処理とベース設計(設計のイメージトレーニング-37)
機械装置にアクチュエータ(エアーシリンダ、電動モータなど)やセンサー類が増えると、それらの配線・配管処理のためのレイアウト設計が、(1)装置の信頼性、(2)メンテナンスのし易さ、(3)見栄えなどに影響するため非常に重要は装置設計のテーマです...
カラーボールの分離アクチュエータ(設計のイメージトレーニング-32)
分離(エスケープメント)機構のユニットについて解説します。 ・分離(エスケープメント)機構は直線状にワークを押出す方式と回転しながらワークを分離する方式が代表的な駆動機構です。 ・直線状に押出す方式は、エアーシリンダを利用し、ワークをストッ...
供給機構エスケープメント-2(設計のイメージトレーニング-28)
・ランダムに蓄えられた状態のワークを分離(エスケープメント)させる方式がビンゴゲーム機には採用されています。 ・回転円板に分離用ワークホルダを設けて、ワークを1個ずつ分離させ、次の工程に供給する機構です(【図1】)。ここでは、ロータリーステ...
ピックアンドプレイス用アクチュエータ(設計のイメージトレーニング-23)
ピックアンドプレイスの動きは上下動作と回転動作でほとんど対応が可能です。また、対象物が決まると上下動のストロークと回転角度もピック位置とプレイス位置の設計配置で設計時に決める事ができます。 したがって、駆動のフレキシビリティを重視するよりも...
ピックアンドプレイス用部品図(設計のイメージトレーニング-19)
P&P機構部の部品図について解説します。 ・P&Pユニット部品は、XYテーブルに組み付けて高速の駆動制御を行うため組付け部品やアクチュエータを軽量化させる必要があります。このため加工部品にはアルミ材を多用し、長いアーム形状などは補強を構造設...
ピックアンドプレイス機構-2(設計のイメージトレーニング-18)
ビンゴ自動機とは異なるP&P機構部の写真と図面で解説します。 ・P&Pユニット部品は軽量化させる必要があるためアルミ材を多く用います。ここではA5052材で製作しています。ハンド部はプラスチックを採用。 ・直動のアクチュエータは軽量コンパク...
プラスチック成形取出し自動化と品質向上(ローコストオートメーションと品質-3)
プラスチック成形取出し自動化と品質向上の解説 溶融プラスチックは溶融温度により流動性が大きく変動します。この溶融プラスチックの溶融温度は流動状態で金型内部に注入された後に接触する金型の接触面温度の影響を大きく受けることになります。 金型は冷...
ねじ締結の自動化-3(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-38)
ねじ締結ユニットはねじ締結自動装置の最重要機構です。ここでは代表的なねじ締結方式と自動装置の基本構造の事例を紹介します。 ねじ締結の方式 ねじ締結ユニットの事例 ねじ締結の方式 ねじ締結部の代表的な構成は次のようになります。 ねじ締結ユニッ...
型内組立式ローコストオートメーション-3(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-19)
(1)型内組立用LCA(ローコストオートメーション)を構成するユニット 型内組立用 LCA(ローコストオートメーション) は、次のユニットで構成されます。 ア) 直動ユニット(上下方向) イ) 直動ユニット(前後方向) ウ) 圧着・かしめ・...
一軸ユニット(ステージタイプ)
サーボモータを用いた直動運動機構の調達は次のような対応のため、設計技術者の工数が必要です。 (1) 部品点数が多くなるので、設計工数がかかる。 (2) 精度部品(リニアガイド、ボールねじ)などの精密構成部品の調達納期がかかる。 (3) 部品...
空気圧回路の全体構成(エアー駆動アクチュエータと周辺技術-3)
エアー駆動アクチュエータの駆動要素(動きの種類)は、次の3つが挙げられます。 1. 駆動力の方向 → 前進と後退、正転と逆転、揺動スイング 2. 駆動力の速度 → 駆動速度 3. 駆動力の大きさ → 推力、回転力など エアー駆動アクチュエー...
エア駆動アクチュエータの空気圧原理(エア駆動アクチュエータと周辺技術-2)
(1)エア駆動アクチュエータ駆動へのエア圧供給システム エア駆動アクチュエータの空気圧エネルギーは、工場のエアコンプレッサシステム(【写真1】)で作り出した圧縮空気を配管系統で分配し、個々の自動機に取り付けられた圧力調整弁・各種フィルタなど...
エアー駆動アクチュエータについて(エアー駆動アクチュエータと周辺技術-1)
エアー駆動アクチュエータには、最も多用される直動用のエアーシリンダ(事例-a)のほかに、回転往復運動用の空気圧揺動シリンダ(事例-b)やエアーハンド(事例-c)などがあります。これらは圧縮空気の空気圧をエネルギー源とするアクチュエータで、次...
マイクロ・ナノ位置決め用平行ばね(ばねの設計-12)
精密位置決めには、(1)アクチュエータ、(2)精密位置決め機構、(3)制御方法の3要素技術が関係してきます。ここでは(2)精密位置決め機構のなかで、ミクロン~ナノの領域で採用される、微小位置決め機構用平行ばねを紹介します。 (1)平行ばねの...
位置決めピンとブシュ(位置決めピン/ガイドの使用事例-4)
ここでは、位置決めピンと位置決めブシュをペアで使用した事例を紹介します。 位置決めピンと位置決めブシュのペアの使い方 位置決めピンと位置決めブシュは、次の狙いのためにペアで使用されます。 位置決めブシュ(または位置決めピン)を交換可能とする...
コーヒーブレイク:(小さな)³ロボット<動く構造体>コンテストの紹介
運動方程式や微分記号など、あまり取り扱わない内容が続きましたので、今回は気楽な話題でコーヒーブレイクとしました。 2003年3月28日に東京農工大で開催されました精密工学会春季大会で、第14回マイクロメカニズムイベントとして(小さな) 3 ...
手作業と機構の違い(LCA:ローコストオートメーションメカニズムの構想法-その1)
これまでにアクチュエータとしゅう動案内の機械要素の代表として、空気圧シリンダ、リニアモーションガイドを解説しましたが、多種多用な機械要素の解説に入る前にメカニズムの構想法を解説します。メカニズム設計の進め方を理解した上で、その部分を構成する...
空気圧システムを応用したLCA(ローコストオートメーション)メカニズムの例
簡易的な駆動制御と使い易さや価格の要求が強いことから 空気式アクチュエータ が多用されます。ここでは、空気式アクチュエータの代表である空気圧シリンダの LCA(ローコストオートメーション) メカニズム使用例を紹介します。 なお、紹介例はあく...
空気圧基本回路(空気圧回路と制御技術の基礎-1)
空気圧回路と制御技術の基礎について、 LCA(ローコストオートメーション) を使用する工場の場面を想定して解説します。 「 空気式アクチュエータ用クリーンエアーシステムの解説 」でクリーンエアーシステムの全体の解説を行ないました。ここでは、...
空気圧シリンダ選定によるトラブルとその対策
ここでは、空気圧シリンダの「作動時間が安定しない」というトラブルを例に、関連機器選定の不適切要因とその対策について解説します。 空気圧シリンダの作動時間が安定しない原因は、下記が挙げられます。 供給空気圧、供給空気流量 空気圧シリンダの内部...
空気式アクチュエータ用クリーンエアーシステムの解説
工場で使用される空気式アクチュエータ用のエネルギー源である空気圧は給油式コンプレッサで作られます。この状態の空気には、油分、水分、機械の磨耗粉などの不純物が含まれるため、このまま機械設備のエネルギー源としては使用できません。 また、給油式コ...
空気式アクチュエータ用空圧回路のトラブル対策
ここでは、空気式アクチュエータ用空圧回路のトラブル事例とそれらの対策を解説します。 空気式アクチュエータは電磁弁、速度制御弁などの空圧回路部品を用いて、エアーシリンダの駆動タイミングや速度制御を行います。しかし、空気式アクチュエータは簡便に...
1軸しゅう動機構設計のポイント
1軸のしゅう動案内の LCA(ローコストオートメーション) は、前回の【表1】に示したように使い易さ(保守容易)の点で空気式のエアーシリンダが多用されています。反面、保守容易の特徴は初期設計の段階で盛り込まれるべき予防保全の設計が、往々にし...
各種アクチュエータの解説
1軸のしゅう動案内を持つ手動式の機構部にアクチュエータを用いて、 LCA:ローコストオートメーション 化(簡易自動化)することを考えます(【図】参照)。「 簡易組立治具のワークホルダ 」では、手動でワークホルダを移動させることを前提としたた...
LCA(ローコストオートメーション)の部品供給機構-そろえ積み方式
部品供給機構の貯蔵・整列・給送・分離の各方式について そろえ積み方式の場合:(部品の分離が難しい形態の場合) この場合は、貯蔵・整列・給送・分離をそれぞれ必要な機能として機構構想を練らなければなりません。 ■a)貯蔵 そろえ積み方式の貯蔵法...