切削加工:基礎知識(穴あけ周辺工具)
- [2024/4/14公開] Question ボーリングシステムの構成を教えて ボーリングシステムの部品名がよく分かりません。部品名とどこに使われるものかを教えてください。 Answer ボーリングシステムはメーカーごと異なりますが、大昭和精機の代表的な構成例にて、部品名を以下に記載していますのでご参照ください。
- [2023/11/28公開] Question ドリル加工でセンターもみつけが必要な理由を教えて ドリル加工の工程を検討していますが、センターもみつけが必要な理由を教えてもらえますか? Answer 精度のよい安定したドリル加工のため、センターもみつけをおこないます 加工面が傾いていたりドリルの食い付きが悪いと、ドリルが振れたり傾いて被削材に進入します。その状態で加工すると穴形状が歪んだりドリルが折損したりします。あらかじめセンターもみつけをすることで、ドリルの芯ブレを抑えられます。 センターもみつけが必要なケースとポイントを以下に記載していますのでご参照ください。
- 工具劣化や、精度が出ないなど、ドリル加工の「困った問題」について、改善方法をご紹介いたします。
- 卓上ボール盤 タッピング兼用ボール盤 多軸アタッチメント 卓上ボール盤 各種材料の穴あけを行う機械です。 穴をあけるのに使用します。タグ:
- ドリルチャック キーレスチャック ドリルチャック ボール盤などでストレートのドリルをつかむ工具です。 ストレートドリルをつかみ、穴あけに使用します。タグ:
- ドリルスリーブ ドリルソケット チャックアーバー ドリルドリフト ドリルスリーブ テーパーサイズを調節する時に使用します。タグ:
- ステップドリル(段付ドリル) 穴あけ・穴径拡大・修正・面取りなどを一本で加工できるドリルです。タグ: