メインコンテンツに移動

検索結果

「電極」の検索結果 76 件中 41〜76 件を表示

  • 電解加工の応用-3(電解エッチング)

    5)電解旋削(electrolytic turning) 旋削加工を電解作用によって行うもので、通常の旋削加工のようにバイトに切込みを与えて軸方向に送るのではなく、【図1】のように、所要の形状に成形された電極工具を回転する加工物の半径方向に...

  • 電解加工の応用-2(電解エッチング)

    2)電解切抜き加工(electrolytic trepanning) 電解切抜き加工は、加工物から目的の形状をもった材料を切りだす加工で、加工方法としては孔あけ加工と同じでありますが、両者の相違は目的の加工物で、孔あけ加工の目的が加工された...

  • 電解加工の応用-1(電解エッチング)

    (5)電解加工の応用 電解加工は材料の硬度、靭性に関係なく、複雑な形状を1工程で加工できるので、材料の硬度、靭性が高くて、一般の機械加工の適用が困難であり、加工形状が複雑な加工ほどそのメリットは大きくなります。 例えば、機械的な切削加工にお...

  • 電解加工-1(電解エッチング)

    (2)電解加工機の構成 電解加工機の一般的な構成を、【図1】に示します。図に示すように、加工物と工具に相当する電極の距離を極めて近くし(通常0.02~0.7mm)、電解液を介して、被加工物が陽極、電極工具が陰極として直流を通電します。 通常...

  • 電解エッチング

    (1)概要 電解エッチングは、化学エッチングが材料の溶解を化学的に行うのに対して、直流電力を供給して材料を陽極として電気化学的に溶解を行うものです。 電解エッチングを応用する技術としては、電解加工、電解研削、電解ホーニング、電解ラッピングな...

  • 入れ子は割ブロックか一体か

    入れ子式(インサート式)の金型構造は、高精度金型や量産金型に多く見られます。精度を高めた入れ子部品を作り使う、超硬合金などの寿命対策を考えた材料を使う等からきています。 では入れ子は【図1】のような割ブロックで作るのがよいのか、【図2】のよ...

  • 小さなコーナーRの加工

    ダイやパンチの凹の角部にRの無い角を作りたいと考えたとき、どこまで可能なのか。どのような手段で実現できるのか。効率よく作ることができるのか。コストは。といった問題をクリアすることが必要です。 パンチやダイは金型の重要部品です。通常は焼き入れ...

  • 化学エッチング(金属エッチング)

    化学エッチングを応用する加工技術は、化学加工(chemical machining)と総称されていますが、加工内容は、化学的溶解作用を材料の部分に集中、制限することによって、所要の形状及び寸法を得る加工方法であるといえます。 化学エッチング...

  • 金属エッチング

    一般に、金属エッチングというと、合金金属などの金相学的組織を見るために、樹脂等で固定し、研磨した金属面の化学的あるいは電気化学的腐食(エッチング)を連想しますが、これは、あくまでも観察や測定のためのエッチング処理であります。 また、表面処理...

  • スポット溶接技術と自動化-2(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-15)

    (1)スポット溶接自動化のポイント ・ スポット溶接の自動化には、a)品質の安定化と、b)高速処理能力、c)高度信頼性が求められます。 ・ 複雑形状を高精度に成形された薄板鋼板を変形させず忠実に局所加圧して、高品質・高速スポット溶接を行いま...

  • ワイヤーカット放電加工の基礎

    ワイヤーカット放電加工とは ワイヤー電極線選定・加工時のポイント 銅と亜鉛の比率とは ノンパラフィンとパラフィン有の違い 線径の選び方 ワイヤーカット放電加工とは 放電加工とは、電極と加工物との間で放電をすることで工作物の一部を除去する機械...

  • 放電加工法

    プラスチック射出成形金型のキャビティやコアの機械加工では、放電加工法が多用されています。放電加工法は、焼き入れ後のマルテンサイト化した硬い鋼材にも平易に形状加工ができる、優れた機械加工法です。精密な形状や3次元曲面の加工にも適しています。 ...

  • 電気防食法-2

    (3)犠牲陽極方式と外部電源方式の比較 外部電源方式の利点は、(1)電圧や電流を自由に調節することができる。(2)従って、腐食条件の変化に対応できる。(3)陽極の不溶性が十分であれば、半ば永久的な施工ができる。(4)従って、費用が安くあがる...

  • すき間腐食

    すき間腐食は、鉄鋼その他各種金属に生じますが、ステンレス鋼、アルミニウム合金、チタンなど不動態皮膜を形成する金属にも生じます。 金属材料を使った構築物は、部材の同じ金属同士の重ね合わせ部、異種金属の重ね合わせ部、金属と非金属との重ね合わせ部...

  • 異種金属接触腐食

    3%の食塩水の中に、各種金属を単独で浸したとします。そのとき、比較電極を浸して、比較電極と浸した金属との電位を測定すると、それぞれ異なった電位を示します。この電位を高い順に並べると、一つの系列ができます。 いま、この系列の中からA、B、2つ...

  • めっき膜厚のバラツキ要因-2

    (2)めっきの電流密度 めっき槽内で、陽極から陰極に向かって流れる電流の強さは一様ではありません。両極の形状や表面積、1本の引っ掛けでは、懸垂されている上下の位置、両極の相対する距離、めっき液の流動状態や温度分布などによって異なります。 そ...

  • ファラデーの法則

    (2)ファラデーの法則 電気めっきにおいて、ファラデーの法則ほど重要で、計算の基礎に用いられているものはありません。この法則は、次の2項からできています。 (1)電極で生成する物質の量は、溶液を通る電気量に比例する。 (2)同一の電気量で生...

  • 金とその合金

    金は、貴金属の代表的な存在として、装飾品、金貨などに多用されてきました。一方では電気の伝導性が良好であることから、金めっき等をほどこした電極端子などに利用され、半導体やコネクターなどにも大量に使用されています。半導体の封止成形や金属端子のイ...

  • 放電加工の特徴と加工応用事例(自動機部品の加工技術の応用-3)

    放電加工は非常に高温の放電の熱(スパーク状態の熱)を用いて、導電性材料の除去加工を行う工法です。したがって、次のような特徴を持った加工法といえます。 放電加工の特徴 (1) 導電性材料であれば、どんなに硬い材料でも加工が可能 (2) 工具電...

  • 有価物質の回収(電解回収)-2

    (2)めっき回収液の電解還元による金属回収 回収液を濃縮すると分解する恐れのある不安定なめっき液や、不純物除去が困難で、めっき槽に戻すことができない回収液は、特別に用意された電解槽に導いて直流電解を行い、めっきと同様の原理で陰極に金属を還元...

  • 鏡面性の優れたキャビティ用鋼材

    レンズや導光板、化粧品容器などの表面の鏡面性が要求される成形品用のキャビティの製作には、適切な鋼材の選定が重要になります。 金型部品の切削加工や研削加工を終えた後に加工表面は、精密ラップ仕上げ等の磨き加工が必要になります。 精密仕上げ加工を...

  • イオンプレーティング

    イオンプレーティングは、真空蒸着と同様な真空容器内で蒸発した薄膜材料の蒸気をイオン化して、負の電圧を印加した基材にたたき付けて皮膜を形成するものです。真空蒸着はどちらかといえば密着性が劣りますが、本法はこれを改善したもので、チタン系やクロム...

  • 気化源(ソース・蒸発源)

    ドライプロセスにおいて、薄膜をつくるための材料を蒸発させる装置を気化源、蒸発源、ソースなどといいますが、次のような方法があります。 (1)抵抗加熱気化源 高融点のタングステンの線状のフィラメントやボート状の電熱ヒーター上に蒸発材料を載せて電...

  • 真空計

    各種のポンプを駆使して、真空容器内を真空にしても、その真空がどの程度であるか。具体的には何パスカルであるかが分からなければ、ドライプロセスを行うことはできません。その目的のために、各種の真空計が使われています。 現在使われている真空計の主な...

  • 真空ポンプ-2

    続いて、代表的な真空ポンプについてご紹介しましょう。 (3)ソープションポンプ 冷蔵庫の脱臭剤には活性炭が使われますが、これは活性炭が常温でも悪臭を吸着するからです。しかし空気は吸着してくれません。吸着剤で真空系の空気を吸着するには、液体窒...

  • 真空はどうして作る

    ドライプロセスを実施するには、真空系をつくる必要があります。真空系は、真空容器、真空ポンプ、真空計などで構成されます。 真空容器は、表面処理するワークの大きさや処理量、成膜する元素・化合物の供給源、電極など、容器内に設置しなければならない装...

  • 導電性塗料

    電気を通す塗膜を形成する塗料で、電磁シールド、ラジオ波シールド、帯電防止、表面汚れ防止、電子デバイスなどで活躍しています。 電子機器の軽薄短小化、電磁エネルギーの周波数分布の高密度化、また、プラスチック材料の大幅な利用により、より効果的な総...

  • 粉体塗装(静電粉体吹き付け法)

    粉体塗料に電荷を与え、空気力によって被塗物に吹き付けて塗装する方法で、多方面で用いられています。 静電粉体吹き付け塗装は、接地した被塗物と吹き付けガンの電極との間に、30~90kvの直流高電圧を印加します。 一方、粉体塗料を空気力によってガ...

  • 粉体塗装(エア流動式静電流動浸漬法)

    この方法は、流動浸漬法と似ていますが、粉体塗料の流動層に被塗物を浸漬するのではなく、流動層の上部にできる電荷された塗料粒子の浮遊層の中で、粉体塗料を電気的に付着する方法です。 装置は【図1】に示すように、多孔板に電極が設けてあり、その電極と...

  • 静電塗装

    静電塗装は霧化塗装の一種で、遠心力・空気圧・液圧などで霧化した塗料粒子に静電気を帯電させて電気的に被塗物(ワーク)に塗布させるものです。 静電気はよく知られているように、ガラス棒を絹布や毛皮で摩擦すると、ガラス棒表面に静電気を生じます。絹布...

  • 電着塗装

    電着塗装は、カチオン型とアニオン型に大別できます。【図1】に示すようにカチオン型は、被塗物(ワーク)を陰極(-)にし、対極を陽極(+)にするのに対し、アニオン型は被塗物を陽極に、対極を陰極にします。 被塗物を電着塗料水溶液中に全没し、整流器...

  • 電気亜鉛めっきおよび電気カドミウムめっき上のクロメート皮膜(JIS H 8625(1993)より抜粋)

    適用範囲 用語の定義 等級・種類および記号 クロメート皮膜の耐食性 クロメート皮膜の呼び方 クロメート皮膜の質量測定方法(JIS H 8625(1993) 附属書1より) 適用範囲 この規格は、電気亜鉛めっきおよび電気カドミウムめっきに防食...

  • めっきの高度化・複合化:高機能性ガラスへのめっき

    ここでは、従来不可能であった新しいめっき技術をみてみましょう。 高機能性ガラスへのめっき 石英ガラス、硼硅酸ガラス(パイレックス)など高機能ガラスの特性を生かしながら、他の金属やセラミックスと接合したり、表面に電子回路や電極を形成するために...

  • エレクトロニクスへの銀めっき

    工業用銀めっきも、工業用金めっきと同様に、エレクトロニクス関係部品にはなくてはならない重要なものです。金のように高価ではなく、電導性は金属の中では最高であり、熱の伝導性、潤滑性、耐熱性なども優れていますので、弱電分野ばかりでなく、重電、航空...

  • 機能めっきの化学的特性

    機能めっきの化学的特性は、次の通りです。 要求特性 めっきの種類 適用例 耐薬品性 鉛、白金、無電解ニッケル、錫、工業用クロム 化学機器、電極、食品器具 汚染防止性 無電解ニッケル、クロム 化学機器、家電製品 抗菌性 銅、銀、コバルト ドア...

  • 機能めっきの物理的特性

    機能めっきの物理的特性は、次の通りです。 要求特性 めっきの種類 適用例 はんだ付け性 錫、錫-鉛合金、銀、銅、ニッケル、無電解ニッケル、カドミウム 電子部品、半導体部品、電気部品 ボンデング性 金、銀、銅、無電解ニッケル 電子部品、半導体...