放電加工用品
ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介します。 線くぐりとは 線くぐりを防ぐ方法 線くぐりの解消方法 よくある質問 おすすめ商品 ワイヤー加工関連特集ページ 線くぐりとは 線くぐりとは、ワイヤーを放す過程で線が乱れ...
タグ:放電加工用品
主な鋼材の硬度と対応工具表
加工方法 機械名 使用工具 切削加工 側面底面穴 汎用フライス NCフライス マシニングセンタ ドリル リーマ エンドミル バイト 穴加工 ドリリングマシン ボール盤 中グリ盤 ジグボーラー ドリル タップ リーマ バイト 円筒内外加工 汎...
形彫放電 選定ガイド 銅電極特性、各種金型と適用電極材料
銅電極特性 種類 タフピッチ銅(純銅) 無酸素銅 テルル銅(快削銅) 銅タングステン クローム銅 JIS規格 C1100 C1020 ― ― Z3234 2種 丸 CU-R / CU-RPACK / CU-RLPACK CUOF-R CUT...
小さなコーナーRの加工
ダイやパンチの凹の角部にRの無い角を作りたいと考えたとき、どこまで可能なのか。どのような手段で実現できるのか。効率よく作ることができるのか。コストは。といった問題をクリアすることが必要です。 パンチやダイは金型の重要部品です。通常は焼き入れ...
ワイヤーカット放電加工の基礎
ワイヤーカット放電加工とは ワイヤー電極線選定・加工時のポイント 銅と亜鉛の比率とは ノンパラフィンとパラフィン有の違い 線径の選び方 ワイヤーカット放電加工とは 放電加工とは、電極と加工物との間で放電をすることで工作物の一部を除去する機械...
タグ:放電加工用品
放電加工法
プラスチック射出成形金型のキャビティやコアの機械加工では、放電加工法が多用されています。放電加工法は、焼き入れ後のマルテンサイト化した硬い鋼材にも平易に形状加工ができる、優れた機械加工法です。精密な形状や3次元曲面の加工にも適しています。 ...
放電加工の特徴と加工応用事例(自動機部品の加工技術の応用-3)
放電加工は非常に高温の放電の熱(スパーク状態の熱)を用いて、導電性材料の除去加工を行う工法です。したがって、次のような特徴を持った加工法といえます。 放電加工の特徴 (1) 導電性材料であれば、どんなに硬い材料でも加工が可能 (2) 工具電...