メインコンテンツに移動

知的財産

  • 金型の設計で考慮すべき項目

    プラスチック射出成形金型の設計では、さまざまな切り口から設計項目を検討する必要がありますが、大局的には以下のような観点から検討をすることが推奨されます。 (1)合目的性 金型に要求されている品質、コスト、生産能力、寿命などの目的を明確に実現...

  • 金型設計データと不正競争防止法(その2)

    先回の解説の続きです。金型設計図面等の営業秘密の不正使用行為等は、差止請求権の行使や損害賠償請求の対象となり、これらの規定で保護されています。 これらの規定に加えて、平成17年の法律改正により、さらに以下の保護が追加されました。 第二十一条...

  • 金型設計データと不正競争防止法(その1)

    金型図面やそれらのCADデータ、CAMプログラム等は、金型部品を繰り返し生産するための重要な技術情報になります。先回の講座では一般の金型図面自体には著作権法上の保護は及ばない旨、解説いたしましたが、不正競争防止法という別の法律によれば、金型...

  • 金型図面と著作権

    金型図面とは、一般に金型の全体構造を検討したり、金型部品を設計し製作するために、紙またはディスプレイ上に2次元的または3次元的に表現した図面のことです。 金型図面は、部品の加工情報や形状、寸法公差、材質、熱処理などの生産技術情報が盛り込まれ...

  • 金型と知的財産権(その1)

    新しい金型を開発したり、研究したりする場合には、今までに誰も考えつかなかったアイデアや着想が生み出されることがあります。 全く新しい技術的な創作は、知的財産権として保護を受けることができます。 知的財産権とは、人間の知的な創造活動から生み出...