検索結果
「アース」の検索結果 36 件中 1〜36 件を表示
センサのノイズ・EMC対策|誤動作の原因と配線・アース・シールドNEW
インバータや溶接機の近くでセンサが誤動作する原因と対策が、配線分離→シールド・アース処理→インバータ・溶接機近傍の追加対策→動作確認の順で確認できます。ノイズは発生源・伝播経路で分類すると対策が決まります。下表で症状から対策を絞り込めます。...
マイクロフォトセンサのトラブル対策|誤検知・検知不良・ノイズNEW
マイクロフォトセンサの不具合は、症状から原因を絞り込む方法をおすすめします。本項では、装置組み込みで多く用いられるスロット型を中心に、マイクロフォトセンサの代表的なトラブルと対策を解説します。反射型では、検出距離や対象物の反射特性もあわせて...
タグ:センサ
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
振動センサとは?圧電型・MEMS型の原理・設置方法と設備予知保全への活用NEW
振動センサは、機械・設備の振動や加速度を電気信号に変換し、異常の予兆を捉えるセンサです。方式・測定量・周波数応答範囲・設置環境・出力信号が決まれば、下の比較表で候補機種を絞りこめます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ...
温度センサのトラブル対策|測定誤差・断線・応答遅れの原因と解決法NEW
温度センサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値の誤差が大きい・ずれる(結線/校正/設置/選定) スケールアウト・固着・ばらつく(断線/短絡/接触不良) ...
異物・黒点の発生原因とその対策
プラスチック成形/射出成形の製造工程にて発生する成形不良の中で、異物・黒点は最も不良率の高いものの一つである。ここではその対策がなぜ必要か、確認方法、対策について解説する。 異物・黒点とその対策の重要性 確認の進め方 特定した物質別の対策 ...
半導体を取り扱う製造プロセスにおける静電気問題とその対策
半導体デバイスやディスプレイデバイス、ハードディスクなどの電子デバイスおよびこれらを組み込んだ電子機器は半導体素子の高集積化、高速化、低電圧化に伴って、従来以上に静電気の影響を受けやすい。半導体製造工程で発生する静電気による各種障害は製品の...
化学・医薬・食品製造プロセスにおける静電気問題とその対策
他の製造業と比べて化学・医薬・食品の製造プロセスは、流体や粉体の原材料・製品が多いことと、それらの中に消防法でいうところの危険物が含まれるのが特徴である。そのため静電気を上手に処理しないと、異物混入などの品質問題や爆発・火災などの安全に関す...
静電気の測定とイオナイザーによる静電気対策
静電気による事故を防ぐには、測定と除電が非常に重要である。ここでは、測定そしてイオナイザーによる除電対策の基本について、技術士の鈴木孝氏(一代技術士事務所)が解説する。 静電気の測定 電位計による測定 作業床の漏洩抵抗の測定 接地抵抗の測定...
紙器・印刷・フィルム製造プロセスにおける静電気問題とその対策
紙器業界では、大量生産をするために自動化が進められており、高速に搬送、加工することで静電気が発生しやすくなっている。また印刷業界は、業務の効率化のために設備稼働率を上げたいところだが、静電気が設備を止めてしまう原因の一つになっている。さらに...
静電気の基礎
生活において身近な存在である静電気が、製造業の現場にて問題を引き起こすこともある。ここでは静電気が製造業の現場に与える影響、メカニズム、対策の基本であるアースについて、技術士の鈴木孝氏(一代技術士事務所)が解説する。 今なぜ静電気か 静電気...
タグ:静電気対策
スイッチング電源実装時に知っておきたい基礎用語
製造現場にてスイッチング電源を実装するにあたっては仕様書を理解する必要がある。ここでは、仕様書にてよく表記される基礎的な専門用語について、入力・出力・機能・環境・絶縁という観点から整理し紹介する。 入力について 電圧範囲(入力電圧範囲) 周...
タグ:電源
導電性チェアの種類と特長
導電作業チェア 導電性オフィスチェア 導電作業チェア 静電気の帯電を抑える椅子です。 人体への帯電が極めて微量なチェアです。 特長 着衣の人体が電気を帯電した場合、その電位は数万ボルトになることがあり、製品の品質に大きな影響をおよぼす可能性...
タグ:イオナイザ・静電気対策
コードリールの概要と注意事項
コードリール(電工ドラム) 電源コードを延長し、電源を供給するドラム(リール)です。 本体ドラム :漏電遮断機付、サーモカット(温度感知)機能付、メタルセンサー(金属センサー)付、防雨型など付加価値の付いたものがあります。 アース(接地) ...
タグ:配線部品・端子台
変圧器(トランス)の特長と使用用途
変圧器(トランス) 使用する工具に合わせて、現場の電源を昇降させる道具です。 特長 工事現場が工場などである場合、主電源に動力電源(200V)を使用しており、100Vの電動工具が使用できません。その場合、トランスを使って200Vから100V...
タグ:電源
静電気対策マット・シートの特長と用途、注意事項
導電性マット 静電気対策を必要とする現場の作業用品です。 特長 静電気が帯電した場合に素早くアースラインへ逃します。 導電性マットに必要な電気抵抗値「Ω」(オーム)は10 5 Ω~10 9 Ωで、この電気抵抗値が大きい程、電流が流れにくくな...
タグ:イオナイザ・静電気対策
静電気対策接地用品の特長
接地用アクセサリー 静電気対策製品を接地するためのアクセサリーです。 特長 導電性床材や導電性テーブルマット、リストストラップを正しく接地させます。 動作と帯電電位 人体の動作 人体の帯電電位 (kV) ナイロンカーペットの上を歩行 2.0...
タグ:イオナイザ・静電気対策
リスト・フットストラップの特長と用途
リストストラップ 人体とアースを繋ぎ、人体に帯電した静電気を除電します。 特長 Ω抵抗が入っていて、発生した静電気をアース線を使い除電します。作業者に静電気が溜まってしまう前にゆっくりとアースへ流す構造になっています。アースにつながっている...
タグ:イオナイザ・静電気対策
静電気対策ブラシの特長とその種類
除電ブラシ 基板製造時の飛びはんだや異物の除去、静電気を除去する際に使用します。 特長 基板製造時の飛びはんだのはんだボールの除去や異物除去、プリント基板の静電気の除去に使用します。 【注意事項】 毛先が曲がるほど強くなでないでください。 ...
熱加工機の種類と特長
熱風加工機 プラスチック溶接機 熱風発生機 熱風加工機用アタッチメント 超音波溶着機 据付型熱風ヒーター 熱風加工機 高温の熱風で対象物を加熱し、加工や作業の前準備、後処理をする工業用ドライヤーです。 特長 機種により600℃位までの熱風が...
抵抗計/アースフック/検電器の種類と特長
絶縁抵抗計 接地抵抗計(アーステスタ) アースフック 検電器 高圧活線接近警報器 絶縁抵抗計 電気設備機器の絶縁状態をチェックし、機器の安全管理に使用します。 電気設備機器は、事故防止上、定期的な絶縁抵抗測定が必要です。十分な絶縁抵抗値がな...
静電気対策の基礎
静電気対策(ESD対策)は電子デバイスを扱う製造現場で必須となりつつあります。 静電気対策の原理 1.アース(接地)を取る 静電気対策の基本は発生した静電気を留めておかず、 アースする(大地に逃がす)ことです。帯電する可能性のある導体はすべ...
クリーン排気ユニット
クリーン排気ユニット クリーンルーム内で使用される機器・装置などにおいて、駆動部等の発塵部位に取り付け、塵埃を積極的に除去排気し、汚染を低減するユニットです。 特長 小型軸流ファンと低圧損準ヘパフィルタの組合せで、0.3μmの微粒子に対し9...
ヘパ・ウルパフィルタユニット
ヘパ・ウルパフィルタユニットの特長 一般工業用クリーンルーム機器で、ヘパISOクラス5~9、ウルパISOクラス3~6に対応ができます。 100V, 200Vの電源仕様があります。 吹出口清浄度は、ヘパISOクラス5、ウルパISOクラス3です...
ファン-技術資料
ファンの選定方法 1.冷却に必要な風量の算出 2.ファンの選定 上記計算式から算出しました風量から、一般的には風量の1.5~2倍のファンを選定します。 カタログより最大風量が1.70(m 3 /min)以上で装置内に納まるサイズを選定してく...
接点式(位置決めスイッチ)
本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。 (人体保護を目的とする検出には、OSHA、ANSIおよびIEC等の各国の人体保護用に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。) スイッチタイプ 信号点 繰返精度※1 ...
タグ:スイッチ
ミスミ商品を使った対策(静電気特集)
静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 ミスミ商品を使った静電気対策 イオナイザーを利用した除電 種類 イオナイザ―型式 ACアダプター アタッチメント ファンタイプ 中型 ENZR-GB ENZR-BAC - ...
基本的な静電気対策(静電気特集)
静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 どのような静電気対策をすればいい? 静電気による障害の対策は、静電気を発生させない、帯電や放電・導電させない施策が必要になります。基本的な対策を確認していきましょう。 接地...
電線取り扱いと選定について
電線の取り扱いと布設上の注意 ゴム、プラスチック電線の誤った取り扱い、また工事の不備による事故を防止するため、次にあげる事項を特にご注意くださるようお願いいたします。 1.電線の被覆用材料と取り扱いについて ビニルは取り扱い方によっては割れ...
タグ:配線部品・端子台
配線接続部品用語集
あ行~か行 さ行~た行 な行~は行 ま行~ アルファベット あ行~か行 あ 亜鉛めっき(あえんめっき) 亜鉛めっきは、主に鉄素地の錆止めに広く用いられます。めっき後のクロメート処理によって亜鉛表面の耐食性が増し、外観の美しさが備わります。 ...
タグ:配線部品・端子台
イオナイザーファンタイプ・ノズルタイプ
身の回りのエレクトロニクス製品が軽薄短小・高密度高機能化の傾向にあるため、使用される部品類の静電破壊問題の対策の重要度が増しています。ここでは、「イオナイザーファンタイプ・ノズルタイプ」と関連する静電破壊問題の対策の考え方について解説します...
クリーンルーム用LCA装置の機構素材-2(クリーンルーム対応LCA:ローコストオートメーション-9)
クリーンルーム用 LCA(ローコストオートメーション) 装置の機構素材の選定はクリーン化三原則の考えに従って行います。なかでも特に、次の2項の対策が重要です。 *コンタミネーションを出さない *コンタミネーションを堆積させない 次表は、クリ...
局所クリーン化技術(クリーンルーム対応LCA:ローコストオートメーション-4)
高いコストパフォーマンスのクリーン環境を得るには、必要な空間に安定したクリーン環境を作り出すことです。局所クリーン化技術がこの考えにあっています。ここでは『 クリーンルームの構造解説(クリーンルーム対応LCA:ローコストオートメーション-3...
計測におけるノイズ処理(LCA:ローコストオートメーションと計測)
精密計測を行う上で、精度に悪影響を与える外乱要因として、[1] 振動、[2] 熱変位/熱変動、[3] 電気ノイズなどが挙げられます。ここでは、センサ素子などを用いて計測を行う場合の電気ノイズについて解説します。 (1)電気ノイズの影響 セン...
粉体塗装(エア流動式静電流動浸漬法)
この方法は、流動浸漬法と似ていますが、粉体塗料の流動層に被塗物を浸漬するのではなく、流動層の上部にできる電荷された塗料粒子の浮遊層の中で、粉体塗料を電気的に付着する方法です。 装置は【図1】に示すように、多孔板に電極が設けてあり、その電極と...
タグ:塗料
静電塗装
静電塗装は霧化塗装の一種で、遠心力・空気圧・液圧などで霧化した塗料粒子に静電気を帯電させて電気的に被塗物(ワーク)に塗布させるものです。 静電気はよく知られているように、ガラス棒を絹布や毛皮で摩擦すると、ガラス棒表面に静電気を生じます。絹布...
タグ:塗料