ゴム・エラストマー
防振材の種類と特長
防振材 軽荷重用防振ゴム 丸型ストッパー キャスター付防振台(丸型) 丸型防振ゴム 防振パット キャスター付防振台 防振材 振動を吸収・緩和するゴム製部品です。 特長 機械などの振動が床を伝って他の箇所へ伝わるのを防ぎます。 丸型防振ゴム ...
ゴム素材の種類と特長
ゴム素材 ウレタンゴム(パイプ) ウレタンゴム(板) ウレタンゴム ウレタンゴム(円柱) ゴム素材 特長 ゴムの一番の特長はそのもの自体が伸縮することです。この伸縮する特長を生かし用途は幅広くあります。 豆知識 ゴムの原料 ・天然ゴムはゴム...
タグ:ゴム・エラストマー
工業材料の概要
工業材料 製造の現場ではさまざまな工業材料が加工され、使用されています。 使用目的と加工方法に応じて適切な材料を選びましょう。 ゴム材料へ » プラスチック材料の特長と用途へ » さまざまな現場で工業材料として使用されています さまざまな形...
衝撃吸収剤の特性
衝撃吸収材の硬度について デュロメーターの種類と測定対象材質 硬度を測定するデュロメーターは上図のように試料の種類に応じて様々なタイプ(型)があります。 ウレタン・ゴム用としてはJIS K 6253準拠のタイプAデュロメーター(アスカーA型...
高機能ウレタン/TPE(熱可塑性エラストマー)の特性
超高耐摩耗ウレタン:ブルコラン 従来のウレタンには見られない耐摩耗性や荷重性を備えた超高耐摩耗ウレタン、ブルコラン®です。 標準ウレタンの6倍の耐摩耗性、1.5倍の機械的強度をもちます。(弊社試験による) 耐摩耗ウレタン 独自の配合によりコ...
タグ:ゴム・エラストマー
各種ゴムの特性と特長
特長 ウレタン・ゴムのショア硬度の目安 ●硬度の目安 ・硬度の許容範囲:記載値に対して±5です。 ゲルの硬度表記について アスカーCと針入度で表されています。 アスカーCとウレタン・ゴムの硬度表記で使用されているショアAの相関はおおよそ以下...
防振マウント
選定方法 ①防振マウント1箇所あたりの支持荷重を求めます。 Ex)荷重40KNの対象物を4点で支持する場合 40kN÷4= 10kN ②防振すべき対象物の周波数を求めます。 1秒間あたりの振動数を周波数としますので Ex)3000rpmのモ...
ミスミ商品を使った対策(静電気特集)
静電気発生のメカニズム 基本的な静電気対策 ミスミ商品を使った対策 ミスミ商品を使った静電気対策 イオナイザーを利用した除電 種類 イオナイザ―型式 ACアダプター アタッチメント ファンタイプ 中型 ENZR-GB ENZR-BAC - ...
透明樹脂・ガラス/ウレタン・ゴム・スポンジ(工業材料の基礎 非金属編)
基礎シリーズ第4弾。材料の選定で、迷わない!樹脂、ウレタン、ゴム、スポンジの特性・選び方をひとまとめ 工業材料とは? エンジニアリング・プラスチック(エンプラ) 透明樹脂・ガラス/ウレタン・ゴム・スポンジ 透明樹脂・ガラス 透明樹脂はカバー...
工業材料とは?(工業材料の基礎 非金属編)
材料の選定で、迷わない!樹脂、ウレタン、ゴム、スポンジの特性・選び方をひとまとめ 工業材料とは? エンジニアリング・プラスチック(エンプラ) 透明樹脂・ガラス/ウレタン・ゴム・スポンジ 工業材料とは? 本特集では、「非金属材料」を解説します...
樹脂製保護管
樹脂製フレキシブルチューブ組立・取り外し手順 MINS シリーズおよび MINF シリーズのチューブを専用のコネクタと接続する場合は以下の接続・解除方法を参考に作業を行ってください。 コネクタの部品構成 IPコード ■フレキチューブ(型式 ...
電線の材質特性
電線用ゴムプラスチック材料 ※一般的な参考情報です。保証内容ではありません。 ※一般的な参考情報です。保証内容ではありません。
ゴム
ゴム(Rubber)は、弾力性に富んだ素材で、その大半が熱硬化性です。最近では熱可塑性エラストマーも使用されるようになってきています。 ゴムの射出成形は特殊な射出成形機が必要になりますが、工業的にはかなり以前から大量生産に使われてきました。...
タグ:ゴム・エラストマー
生体用高分子材料
人体の手術用具や人工臓器の材料として高分子材料が使用されることがあります。高分子材料は軟質で、変形しやすく、また透明であったり、生分解できるなどの特殊な性質を持つ素材もあり、病気の治療や手術でこれらの素材が活躍する場面も増えてきています。 ...
振動とローコストオートメション(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-47)
日本のモノづくり現場が高付加価値化への傾向を強める関係で、振動問題の重要性が大きくなっています。質量を持つ装置の運動制御においては、高速化と精密化は相反する物理現象となるため高度な制御技術と免振技術を活用することが望まれます。以降では自動化...
耐食ライニング(防食法)
ライニングとは、鉄板や鉄管でできためっき槽や輸送管の内部に耐食材料を貼り付けて、腐食環境から構造体を保護する働きをさせるものです。 塗装による塗膜の厚さが100から数百μmであるのに対して、ライニングの厚さは、数ミリであるのが普通ですから、...
医療器材に使用されるプラスチック
注射器や薬瓶などの医療用器材には、プラスチックが多用されうようになってきています。医療用器材は、私たちの健康を守り、病魔から逃れるための医療を実施するために必要不可欠な道具であり、そのような人体に直接関与する部品でもあるために、安全性、信頼...
LSR(液状シリコーンゴム)成形金型
LSR(液状シリコーンゴム)は、加硫ゴムを代替する軟質素材として廃棄物環境対策や人体安全性の観点から注目されている素材です。 この素材は、原材料コストが高いために高付加価値成形品には使用されるものの、一般的な安価な成形品には使用されにくい傾...
熱可塑性エラストマーの種類と代表的特性
熱可塑性エラストマー(TPE、Thermo Plastic Elastmer)は、射出成形が可能なゴム状の成形材料で、各種の用途で実用化されています。 熱可塑性エラストマーには、いくつかの種類があって、特性ごとに応用分野が異なってきます。 ...
タグ:ゴム・エラストマー
熱可塑性エラストマー
熱可塑性エラストマーは、TPE(Thermo Plastic Elastmer)と俗称で呼ばれている、ゴム状の軟質特性を持った熱可塑性プラスチックです。 一般にゴムは、熱硬化性であり、射出成形加工は極めて困難であるとされてきました。 しかし...
タグ:ゴム・エラストマー
LSR成形
LSRとは、Liquid Silicone Rubber(液状シリコーンゴム)のことです。 射出成形加工に使用できるシリコンゴムとして、従来は2種類の液状素材を混合させて成形加工する方法が主流でした。主剤と硬化剤をミキシングさせ、金型をカー...
特殊な射出成形方法(二色射出成形法)
今回から特殊なプラスチック射出成形法について、紹介を行いたいと思います。 まず初回は、二色射出成形法です。 二色射出成形法は、最近では「二材質射出成形法」とか「異材質射出成形法」などと呼ばれる場合もある成形方法です。2種類の熱可塑性プラスチ...