マグネット
マシニングセンタの機械テーブル仕様と既存治具が合わない。
Question 機械テーブル本来の仕様だと都合が悪い時の対処法はありますか? 機械の購入時と扱うワークが変わり、本来の機械テーブル仕様では適切でない場合がある。 既存の治具を使用したいが、機械テーブルのタップ穴やT溝仕様に合わない。 An...
大型加工機での段取りにかなりの時間を要してしまっている。
Question 大型加工機で工程集約する方法はありますか? 大型なワークの段取りに時間を取られてしまっている。 多面加工をしたいが、都度の段替えにかなりの時間を要してしまっている。 Answer ①ワークのクランプにおける時間短縮 テーブ...
マグネットスタンドの特長と使い方
マグネットスタンド ダイヤルゲージやテストインジケーターといった各種測定具などを磁力で固定する保持具です。 磁石が着く対象であれば、簡単に固定できます。平面はもちろん、曲面にも取り付けられます。 強力な磁力により安定して固定でき、精度の高い...
クランプ改善で生産効率アップ!知っておくべき成功事例2選
クランプ作業時間の短縮は、機械停止時間を削減し、加工時間を増やす生産効率向上に有効な方法の1つである。ここでは加工工程でよくある変形や浮き上がり等の課題と、その解決成功事例を2つ紹介する。 生産効率が上がらない・・・実はクランプ作業時間が要...
マグネット選定のポイント(選定概要)
マグネット とは強磁性体で吸着力を発生する永久磁石とも呼ばれ、鉄鋼の金属部品の吸引・固定などに使用される機能材料である。 性質・用途・使用事例 選定のポイント 性質・用途・使用事例 性質 マグネットは従来のフェライト材、アルニコ材に加えてネ...
タグ:マグネット
モータープーリの特長とオプション例
モータープーリ プーリ内部にモーターと減速ギアを組み込んだ駆動ローラーです。 特長 主にベルトコンベヤにセットして使われます。 密閉構造で駆動部が内蔵されていますので、安全・清潔・静かで省スペースなコンベヤに仕上がります。給油などのメンテナ...
マグネットキャッチの特長とその種類
マグネットキャッチ マグネットの吸着力で閉めた扉を固定します。 特長 本棚、食器棚、OA機器などの扉の繰り返しの開け閉め(吸着離脱)に使用されます。 マグネットキャッチの種類 ・ヨークには固定型や上記のようなクッションありタイプがあります。...
タグ:マグネット
マイクロメータースタンド/ダイヤルゲージスタンドの種類と特長
マイクロメータースタンド ダイヤルゲージスタンド(スタンドタイプ) ダイヤルゲージスタンド(マグネットベースタイプ) マイクロメータースタンド マイクロメーターを取り付けるスタンドです。 特長 片手でマイクロメーターを持つ必要がないので、作...
着磁器・脱磁器の種類と特長
ワーク移動形脱磁器(着磁・脱磁兼用タイプ) ワーク移動形脱磁器 ワーク静止形脱磁器 ワーク移動形脱磁器(着磁・脱磁兼用タイプ) 工具類などへの着磁・脱磁ツールです。 特長 ドライバーなどの先端を着磁することにより、ビスなどを吸着させられます...
タグ:マグネット
マグネットチャックの種類と特長
電磁チャック 永磁チャック 永電磁チャック 電磁チャック 各種工作機械に搭載し、被削材(ワーク)をマグネットで吸着固定するチャックです。 特長 吸着力の強弱を制御でき、チャックサイズの大型化が容易です。 被削材(ワーク)の脱着が電装品のスイ...
タグ:マグネット
リフティングマグネットの種類と特長
リフティングマグネット(永磁タイプ) リフティングマグネット(電磁タイプ) リフティングマグネット(永電磁タイプ) リフティングマグネット(バッテリータイプ) リフティングマグネット(永磁タイプ) 原材料や製品などの重量物の吊り上げ、搬送な...
タグ:マグネット
マグネットハンドの種類と特長
プレス板脱着工具 ハンドマグネット 柄付ハンドマグネット マグネットクリーナー プレス板脱着工具 プレス抜き品を安全に取り外すための工具です。 特長 シャーリング作業では手を直接入れると指を切断したり重大な事故が起こります。プレス板脱着工具...
溶接用マグネットホルダの種類と特長
溶接用マグネットホルダ 溶接用マグネットホルダ(スイッチ付タイプ) 溶接用マグネットホルダ 溶接作業時の仮押えや仮組み作業に使用します。 特長 各当たり面の保持角度が90°・75°・60°・45°・30°調節型などがあり溶接作業時の接合箇所...
タグ:マグネット
マグネットホルダの種類と特長
ネオジム磁石 フェライトキャップマグネット マグネットボールジョイント マグネットツールラック サマリウムコバルト磁石 マグネットプレートキャッチ フックマグネット マグネットトレー ネオジム磁石 何回でも脱着が可能なパーツです。 マグネッ...
タグ:マグネット
マグネットブロックの特長と使用方法
マグネットブロック 各種計測、軽加工などで使われるマグネットの保持具です。 特長 測定物を傷付けずに保持し、高精度の測定が可能です。 使用方法 ① 加工、測定対象物をブロックのV溝に水平に設置。 ② ON・OFFスイッチをONにして対象物を...
マグネットベースの特長と取り付け方法
マグネットベース ダイヤルゲージ・テストインジケーターなど各種測定具をマグネットで固定する保持具です。 マグネットが吸着する場所で特長あれば任意の位置に素早く固定できます。またフラット面・曲面を選びません。 本体は軽量コンパクトでも、強力な...
マグネット素材の材質と特性
磁石 磁気・磁力 磁石のおよぼす力の作用を「磁力」と呼び、その原因を「磁気」と呼びます。そして物質が磁気を帯びることを磁化されたと言います。磁力を表す計量概念には、物理的な「吸引力」(吸着力)と、磁化現象としての「磁界の強さ」(磁束密度)の...
タグ:マグネット
マグネットの特性
特長 ネオジム磁石 現在ある材質の中で磁力が最も強く、小さなサイズで大きな磁力を発揮できます。非常に錆びやすいのが欠点です。コバルト磁石とともに希土類磁石とも呼ばれています。 コバルト磁石 正式名称はサマリウムコバルト磁石といい、ネオジム磁...
タグ:マグネット
プラスチックマグネットの用途
プラスチックマグネットは、磁石の微粒子を熱可塑性樹脂とコンパウンドさせた材料のことで、射出成形加工で磁力を有する成形品を作ることができる。 マグネットは、フェライト系、希土類系の種類がある、磁力、磁力の特性などによって選択されます。 主な磁...
三次元トランスファ送り装置(プレス機械の周辺機器 その18)
三次元トランスファー送り装置の動きは【図1】に示すように、トランスファーバーの「開閉」動作と「送り」と「戻り」の運動に加えて、製品を「上下」にも動かし移送します。上下の動作が入ることで、金型にはネスト(位置決め)を備えて、その中に置くことが...
プラスチックマグネット用金型
プラスチックマグネットは、磁石の粉末を樹脂やエラストマーに混ぜた成形材料です。射出成形加工によって、形状の自由度の高い磁石成形品を生産することが可能です。 焼結磁石に比較すると、軽量で薄肉形状の製品にも対応が可能です。しかし、磁力そのものは...