メインコンテンツに移動

検索結果

「ワックス」の検索結果 19 件中 1〜19 件を表示

  • 射出成形現場の廃プラ対策

    昨今、原油高の影響でプラスチック原料の価格はどんどん上がってきている。 プラスチック原料を作るのに必要な素材は原油であるため、今後さらに高騰、供給不足が予想される。 射出成形工場において、原料費は人件費に次いで高額である。一例として、 ポリ...

  • 射出成形現場の異物不良対策2

    成形工程において異物不良が起こる原因とその対策を解説していく。 加熱筒内の練り込み異物 成形材料の残留 成形材料の劣化 成形材料の炭化 逆止リングの金属片の混入 金型起因の異物付着 金型から滲み出たグリス・ガスヤ二の付着 水口・ホース劣化に...

  • 異物・黒点の発生原因とその対策

    プラスチック成形/射出成形の製造工程にて発生する成形不良の中で、異物・黒点は最も不良率の高いものの一つである。ここではその対策がなぜ必要か、確認方法、対策について解説する。 異物・黒点とその対策の重要性 確認の進め方 特定した物質別の対策 ...

  • 株式会社イマオコーポレーション「刃物の町・関市の伝統を脈々と受け継ぐ金属製品へのこだわり」

    株式会社イマオコーポレーション 設 立 1935年10月 資本金 9,000万円 従業員 270名 取材地 美濃第2工場 進化!のポイント 事業領域を拡大し続ける理由とは こだわり続ける「イマオのものづくり」 イマオコーポレーションのさらな...

  • 東京に行ったら覗いておきたい!製造業エンジニアの心をくすぐる噂のカフェとは?

    東京の秋葉原に誕生した「IRONCAFe(アイアンカフェ)」が今話題になっている。IRONCAFeは名前から連想できるとおり、ふつうのカフェとは少し違い、“金属”と深いつながりをもったカフェ。お茶も飲めるが、金属アート作品のギャラリーがあっ...

  • 洗剤・クリーナーの種類と特長

    洗剤 石けん水(手洗い用) マルチクリーナー 床用クリーナー 洗剤 水で薄めて使用し、床などに付着した汚れやワックスの洗浄に使用します。 特長 水で薄めて使用し、床の汚れはもちろん、樹脂ワックスの被膜の洗浄や水性ワックスのはく離にも使用でき...

  • 床用洗剤・ワックスの種類と特長、作業方法

    ワックス はく離剤 ワックス 床材の保護と床面の美観を向上する液です。 特長 床材の保護と床面の美観を向上させ、汚れを付着しにくくし、汚れを除去しやすくします。 ワックスの塗布対象床材 (油性ワックス) 無垢のオイルステンかニス塗り仕上げの...

  • 床洗浄機の種類と特長

    スイーパー(手押しタイプ) ポリッシャー スイーパー(手押しタイプ) 工場の粉じん回収(鋳物砂・セメントダイス・製粉)やフロアの清掃に使用します。 特長 電気不要の手動掃除機です。いつでもどこでも手軽に清掃できます。 大型のキャスターを装備...

  • 防錆剤の種類と特長

    防錆スプレー 防錆スプレー(ノンガスタイプ)詰替用 防錆スプレー 水置換性のある金属のサビ防止剤です。 特長 水や油汚れの下にもぐり込む強い浸透力と水置換性があります。 薄い膜で強力な防錆効果を保ちます。 機械部品を加工した後に防錆剤を塗布...

  • プラスチック材料の特長と用途

    プラスチック材料の特徴と用途 名称 特徴 用途 ポリエチレン (PE) 一般に軽量で、耐水性、耐薬品性に優れ誘電損失が小さく電気絶縁性に優れます。 最も一般的なプラスチックです。 分子量に応じてさまざまな性質を示します。 低分量のものは、液...

  • 定盤の種類と特長

    鋳鉄製箱型定盤 石定盤 Vブロック(ヤゲン台) V溝付桝形ブロック A型Vブロック(A型ヤゲン台) 鋳鉄製箱型定盤 ケガキ作業や、測定検査をするときの台です。 定盤の表面が水平になるように設置してください。 平削盤仕上の機械仕上と摺合仕上(...

  • プラスチック材料の補助材料

    プラスチック材料には、実は、さまざまな補助材料を添加ブレンドして、実用性に適応した改質が行われている場合が多いのです。補助材料には、その目的によっていろいろな成分が実用化されています。 以下に補助材料の主要なものを紹介します。 1.可塑剤 ...

  • 電鋳とは

    電気めっきの応用に電鋳(でんちゅう)という表面処理技術があります。JISの用語解説によりますと「電鋳とは、電気めっき法による金属製品の製造・補修または複製法である」と規定されています。電鋳とは、電気鋳造を略したもので、英語ではElectro...

  • フォトフォーミング-1(化学エッチング)

    フォトフォーミングは、前述のフォトエッチングにおけるフォトレジストのパターン形成技法と、電鋳法(エレクトロフォーミングelectroforming)あるいは化学めっき(chemical plating)を組み合わせたものです。 この方法は、...

  • 長繊維強化プラスチック

    プラスチックの強度を改善するためにガラス繊維を添加したプラスチックが使用されていますが、通常のガラス繊維の長さは0.3~0.6ミリ程度に止まっています。しかし最近では、ガラス繊維長さを6~15ミリと極めて長くして添加する長繊維強化プラスチッ...

  • ガラス繊維強化プラスチック

    プラスチックの強度を強化するために、材料にガラス繊維を添加したプラスチックが射出成形で使用されています。ガラス繊維は、それ自身がプラスチックよりも強度を有していますが、ガラス繊維のみでは耐衝撃性が低くもろい特性がありますので、プラスチックと...

  • 金属表面の汚れ-1(金属の洗浄)

    話題を変えて、金属など表面処理の対象となる素材の洗浄について考えてみましょう。 通常、表面処理は、次のような工程で行われます。 めっきなどの表面処理を施す場合、直ちに、めっきという表面処理ができる訳ではなく、必ずその準備工程が必要です。それ...

  • 光反射塗料

    夜間の安全運転に欠かせない路面標識用として、ガラスの微小球を厚膜塗膜に含有させた、光反射塗料が用いられています。これは再帰反射という現象を利用したものですが、平面の方向に関係なく、平面に投射された光が、その平面によって反射されて、光源の方向...

  • 防水塗料

    建物や車両などの外装は、防水対策が必要です。これらの目的を果たすために防水塗料が使われていますが、水の浸入形態には二つのタイプがあることを考慮することが必要です。一つは雨水など液状の水の浸入で、もう一つは水蒸気による侵入です。侵入した水蒸気...