キズ
止まり穴加工時の底面コーナー部の傷を防止する方法
Question 止まり穴加工で底面コーナー部の傷を防止したい 止まり穴加工で、底部コーナーの切削面にビビリ発生・切れ刃の食い込みなどに起因する傷の発生があると、ワークの強度・品質などに影響を及ぼす場合があります。こうした問題に対する解決策...
放電加工法
プラスチック射出成形金型のキャビティやコアの機械加工では、放電加工法が多用されています。放電加工法は、焼き入れ後のマルテンサイト化した硬い鋼材にも平易に形状加工ができる、優れた機械加工法です。精密な形状や3次元曲面の加工にも適しています。 ...
ヒンジを利用したV曲げ型(金型構造に使われる機構 その8)
曲げ加工では、材料がダイ肩半径(またはパンチ肩半径)部を滑りながら移動して曲げられます。このときに肩半径が小さいと材料にかかる負担が大きくなり、キズを発生させることがあります。この現象は材料の板厚が厚くなるほど顕著になります。また、めっき付...
U曲げでフランジの一部が変形する(プレス加工と金型のQ&A Q8)
Q U曲げでフランジに凸部がある形状の凸部が変形する? A 【図1】のような形状のU曲げをすると、フランジの凸部が図のように変形することがあります。この現象は、製品形状を理解しないで金型を作ったときに起きます。【図2】に示すように、金型のパ...
曲げキズを発生させない曲げ方法はないか(プレス加工と金型のQ&A Q5)
Q 曲げ加工をすると、曲げダイに接した部分にキズが入ることがある。このキズをなくせないか。 A 通常の曲げ加工では【図1】に示すように、曲げ過程では曲げフランジはダイ肩上を移動しながら曲げられていきます。この時にダイ肩半径が小さいと、曲げフ...
タグ:キズ
パイロットとサイドカット(抜き落とし順送り金型の設計 その2)
順送り加工では、送り長さを安定させることが大切です。送り長さの変動は、製品精度に直結します。【図1】にその内容を示します。 送り装置が使えないようなときに採用する送り長さの決め方が、サイドカットです。材料の縁を送り長さと同じ長さで切り欠きま...
可動ダイの利用(キズを付けない曲げ)(曲げ加工の工夫 その3)
曲げは、【図1】の(a)の突き曲げか、(b)に示す押さえ曲げが加工方法の中心といえます。 このどちらの方法でも、曲げフランジには多少のダイまたはパンチの肩面(滑り肩半径)とのこすれキズができます。ひどいときには削られ窪みとなることもあります...
押さえ曲げで90度以上の曲げを1度でしたい(曲げ加工の問題点と対策 その8)
押さえ曲げで、90度以上の曲げ(鋭角曲げ)は普通の方法では難しくなります。鋭角曲げを実現するひとつの方法としてスイング曲げがあります。その構造を【図1】に示します。 金型構造は可動ストリッパ構造です。パンチはパンチプレートに支点ピンで支えら...
絞りキズ(絞り加工の現象・原因・対策 その9)
絞り加工では、金型の摩耗で時間とともにキズが少しずつ成長するのは自然な姿です。しかし、自然とはいえないキズもあります。そのような内容について解説します。 【図1】はたてキズです。絞りキズの代表的なものです。絞り加工時はダイと材料の間に加工油...
リフター、ガイドリフタの使い方(標準部品の使い方 その2)
【図1】はリフター類の形を示しています。リフターは金型内の材料が傾いたり、たるんだりしないように保持する部品です。丸形と角形があります。 (1)リフターの使い方 リフターは、材料と接する面の角には丸みを付け、角を作らないようにします(【図1...
L曲げ金型構造と名称(金型構造のいろは その11)
【図1】はL曲げ構造の金型を示しています。 標準的な金型寸法を【図2】に示します。 材料はダイプレートの上に置かれ、位置決めプレート(ネストと呼ぶこともある。プレートではなくピンで位置決めすることもある)で曲げ位置を決めます。ダイ上の材料は...
穴抜き型の構造1(可動ストリッパ構造の穴抜き型)(金型構造のいろは その4)
穴抜き加工では、材料をダイの上に置き加工します。穴の抜きかすは【図1】に示すように下に落ちます。つまりダイを通過して下に落とされます。 ダイの上の材料はパンチで押され跳ね上がろうとします。材料を押さえていないと製品の平面度が悪くなる可能性が...
シェービング加工(抜き加工のいろは その13)
普通の抜き加工は【図1】(a)のような切り口面となります。この面が、きれいなせん断面の形で欲しいときがあります(輪郭形状や穴または形状の一部)。このようなときに【図1】(b)に示すように、切り口面をわずかに削りきれいな面に仕上げることをしま...
曲げのキズ対策
曲げのキズは、ダイrが小さくて、材料が曲げはじめの変形抵抗に耐えられず削られる現象(【図1】)が、もっとも基本的な曲げキズです。これはダイrが小さいために起こります。 このような曲げキズを少なくする一般的な対策が、ダイRを大きくするか、ダイ...
U曲げ型の標準寸法
U曲げ型の標準寸法を【図1】に示します。 U曲げ加工では材料はダイRの上を滑って変形していきます。加工力は材料がダイR面を滑っているときに最大値が現れます。ダイRが小さいと、材料が加工力に負け削られてしまうことがあります。大きすぎると曲げ過...
V曲げ型の標準寸法
V曲げ加工ではダイ側の2点で支えられて曲げられますが、このときにダイの面からダイの底(Vの底)までの深さが深いと、曲げ過程が長くなり、曲げがばらついて安定しなくなります。逆に浅いとキズが発生したりうまく曲がらないなどの問題が発生します。 こ...