塗料
塗装用養生シートの特長と用途
養生マスカー(テープ付養生シート) 汚れては、いけないところを養生(カバー)するための製品です。 特長 塗装をする際のマスキングに使用します。 塗料の液だれ、飛散を防ぐ処理が施されています。 テープ付なのでシートを貼る時の手間がはぶけます。...
タグ:塗料
へら・スクレーパーの種類と特長
へら スクレーパー ハンマー打撃部付ヘラ へら 塗布作業や削り落とし作業に使用します。 特長 塗料のかくはん、混色や接着剤を塗布するときに使用します。 刃先の板厚がサビ落とし、粘着物の除去にも使えるようにスムーズに作業できるよう、薄く刃付け...
ペイントローラーの種類と特長
ペイントローラー ペイントローラー(Cチャンネル用) ペイントローラー 塗装に使用する道具です。 特長 建築物の外壁、内装の塗装、プラント鉄構造物の塗装時に使用します。塗料の種類や場所に応じた種類があります。 ローラーの主な毛材 ポリエステ...
タグ:塗料
刷毛の特長と用途、選定のポイント
刷毛 塗料・ニスなどを塗る道具です。 特長 刷毛は、他の塗料道具に比べ手軽に扱いやすいです。 塗料を厚くも薄くも自由に塗ることができます。また仕上がりの良さは一番です。 毛材別の特長 毛材 対アルカリ性 対酸性 獣毛(山羊・馬・豚毛など) ...
タグ:塗料
塗料の種類と特長
水性アクリル樹脂系塗料 薄膜型エポキシ樹脂系塗料 床のひび割れ補修用注入材 薄膜型ウレタン樹脂系塗料 硬質床専用ライン塗料 遮熱塗料 水性アクリル樹脂系塗料 工場・倉庫・ビル機械室床などの床用塗料です。 特長 工場や倉庫の床など人や重量物の...
タグ:塗料
自動スプレーガンの種類と特長
自動スプレーガン(一般用途向け) 塗装用自動スプレーガン(設置タイプ) 汎用塗料用加圧タンク 水系塗料用加圧タンク 自動スプレーガン(一般用途向け) 離型剤・接着剤・水・油など様々な液体の塗布に使用する塗料機器です。 自動スプレーガンを用い...
タグ:塗料
スプレーガンの種類と特長
スプレーガン 吸上式スプレーガン 塗料容器 吸上式コンテナ 重力式スプレーガン 圧送式スプレーガン 重力式カップ 加圧式コンテナ スプレーガン 圧縮空気を使って塗料を細かい霧状にして吹き付ける塗装機器です。 重力式スプレーガン 特長 塗料容...
タグ:配管部品・配管用工具塗料
塗装機の種類と特長
ダイヤフラム式エアレス塗装機(電動式) プランジャーポンプ式エアレス塗装機 ダイヤフラム式エアレス塗装機(電動式) コンプレッサーを使用せず電力源やエンジンの力で、塗料に高圧力をかけて塗装する機器です。 特長 主に建築、外壁用など、屋外の塗...
タグ:塗料
ケガキ剤の種類と特長
光明丹(鉛丹) ブリューペースト(青色) ホワイトケガキスプレー レッドペースト(赤色) アオニススプレー アオニスクリーナー 光明丹(鉛丹) 摺り合わせ作業や防錆・防腐・焼き付け防止など、多用途に使用します。 使用方法 <摺り合わせの例>...
塗料
金型の材料そのものではありませんが、金型の錆止め目的や色分けを行う目的で、モールドベースや金型部品へ塗装を行う場合があります。塗装は、いろいろな塗料を塗布して行われます。 今回は、塗料について解説を行います。 塗料は、発色する固体成分(顔料...
タグ:塗料
耐食塗装(防食法)
構造材を腐食環境から守るために、前述した耐食金属を、環境に合わせて使用すればよいのですが、あまりにも高価になってしまいます。 そこで考えられるのは、プラスチックなどの有機材料で鉄鋼など対象材料の表面を覆ってしまい、腐食環境から物理的に遮断し...
塗装-2(防食法)
塗膜は、金属表面を腐食環境から遮断することに意義がありますが、一見頑丈そうな塗膜でも、意外に水や酸素を通しやすいことが分かっています。しかし電気的に絶縁性が確保できる十分な厚さがあれば防食機能を発揮できるようです。それゆえ、塗膜の電気抵抗が...
塗装-1(防食法)
金属体の表面を、腐食環境から遮断する方法として、古くから塗装が行われてきました。塗装とは、ペンキを塗ることですが、塗料を金属表面に塗ることによって、塗膜を形成し、これが腐食環境から金属を保護する役目を果たします。 橋梁、建築物、鉄塔、化学プ...
塗料とインキ
プラスチック成形品は、成形加工後に二次加工として塗装や色入れなどの色彩を付与することで付加価値を高める工程を採用する場合があります。文字やロゴマークの印刷、ウエルドラインやフローマークを目立たなくするための表面塗装、金属光沢を得るためのメタ...
殺虫塗料
殺虫塗料は、その機能上から殺虫塗料と木材保存塗料に分けられます。殺虫塗料は、塗膜上に析出した薬剤が、ハエ、蚊、虱、蚤、蜘蛛などの昆虫に接触することにより殺虫効果を発揮します。 殺虫剤としては、有機りん系、ピレスロイド系の薬品が家庭用として一...
タグ:塗料
防かび塗料
防かびの対象となる菌は、真菌類のうち鞭毛菌、接合菌、子膿菌、不完全菌などであります。自然界には、真菌類をはじめとする微生物が、空中、水中、土壌中などあらゆる場所に多数存在し、工業材料、製品などの表面や塗膜面に付着し、生育条件が満たされると生...
タグ:塗料
光反射塗料
夜間の安全運転に欠かせない路面標識用として、ガラスの微小球を厚膜塗膜に含有させた、光反射塗料が用いられています。これは再帰反射という現象を利用したものですが、平面の方向に関係なく、平面に投射された光が、その平面によって反射されて、光源の方向...
タグ:塗料
難燃性防火塗料
難燃性防火塗料は、塗膜自体が難燃性で、自己消火機能をもっている塗料です。この塗料には、酢酸ビニルや塩化ビニル、アクリルなどの難燃性バインダーに多量の無機顔料を加えたエマルジョン塗料と、塩素、臭素などのハロゲンで難燃化した樹脂バインダーに三酸...
タグ:塗料
耐寒塗料
寒冷地を走行する自動車や、極地を航行する船舶などは、窓やボデーに雪や氷の付着を防ぎ、凍結・融解の繰り返しによる船体などの腐食を防いで、安全を確保する防寒対策が必要です。これらの目的のために耐寒塗料が使われています。防寒塗料の中では、耐低温塗...
タグ:塗料
防水塗料
建物や車両などの外装は、防水対策が必要です。これらの目的を果たすために防水塗料が使われていますが、水の浸入形態には二つのタイプがあることを考慮することが必要です。一つは雨水など液状の水の浸入で、もう一つは水蒸気による侵入です。侵入した水蒸気...
タグ:塗料
防曇塗料
窓ガラスや眼鏡などの透明材料が、湿気や蒸気のために曇るという現象は、日常よく経験しますが、これは単に不便であることばかりでなく、時には重大な事故につながる恐れもあります。 これらの曇りは、ガラスの表面が疎水性のため水滴が形成され、それによっ...
タグ:塗料
太陽熱遮蔽塗料
夏の暑い日、締め切った風通しの悪い部屋に入ったときや、屋外に駐車した車のドアーを開けたときなど猛烈な熱気を感じることがあります。 これらは、屋根や壁などの構造物や自動車のボデーを構成する材料が【図1】に示すように、太陽光中に含まれる光エネル...
タグ:塗料
紫外線劣化防止塗料
塗装製品が紫外線にあたると塗膜が劣化し、色あせなどの現象が起こります。 塗膜の劣化には、[1] 光沢や映像鮮明度の消失、[2] クラッキング、チェッキング、塗膜の完全さの消失、[3] チョーキング、[4] 付着の消失・剥離、[5] 黄変、[...
タグ:塗料
防振塗料
自動車、鉄道車両、船舶、機械など多くの分野で、乗り心地向上、騒音防止のために防振塗料や制振塗料が使われています。また、ビルなどには水道管、ガス管など多数の配管がされていますが、これらの配管を媒体として伝わる振動による騒音も問題になっています...
タグ:塗料
防さび塗料
鉄鋼は、構造材として建築物、船舶、橋梁、構築物などに多用されていますが、「さび」によるわが国の損失は年間3~4兆円といわれています。この損失を少しでも軽減し、安全を確保するためには防さび塗料の使用は不可欠です。 従来優秀な防錆鉄鋼用塗料とし...
防音塗料
工場などの生産活動や交通・学校などの社会生活に由来する騒音から、静かな環境を確保する手段の一つに防音があります。 (1)防音とは 防音は、手段・技術・材料・工法などから、次のように分類することができます。 (1)遮音 音の伝わってくる経路に...
タグ:塗料
滑り止め塗料
道路や工場内の床面・通路は滑り易いと交通事故や労災事故のもとになります。床に静電気が発生して埃や微粒子が付着すると滑り易くなり、プールサイドが水で濡れると、同様に滑り易くなります。 滑り止め塗料としては、プールサイドでは塩素化ゴム、酸化クロ...
非粘着塗料
非粘着性とは、物が付着しにくい性質のことです。我々の身近には、フライパンの内側やアイロンの底などにふっ素樹脂コーティングが施されているものがあって、その性能はよく知られていますが、これらは食材や布地がフライパンやアイロン底に付着するのを防ぎ...
タグ:塗料
潤滑塗料
潤滑塗料は、一般に行われている潤滑油やグリースでは潤滑できないところや、潤滑油やグリースなどの給油を嫌うところ、真空など特殊な雰囲気で使用される転がり軸受け、しゅう動する固体同士の摩擦力の低減、耐摩耗性や耐食性の向上のために使われます。 近...
静電防止塗料
静電気による災害や事故には、静電引力によるものと、静電気の放電によるものがあります。 放電による事故例としては、[1] 可燃物の着火による火災、[2] 人体への電撃ショック・不快感、[3] 写真フィルムなどの感光、[4] ICなど電子機器の...
電磁波遮蔽塗料
この塗料は、EMI(電磁障害)シールド塗料ともいわれています。主として導電性塗料が使われ、電磁障害を防ぎ、EMC(電磁環境適合性)を担うものです。 電磁波のうち情報機器に関連して重要なのは、10K~500MHz程度の帯域で、1980年代から...
タグ:塗料
電波吸収塗料
電磁波シールドは、電波の伝達経路を遮断して、ほぼ100%反射することにより外部への漏れ、外部からの侵入を防ごうとするものであり、最も有効な電磁波シールド材は金属であります。これに対して電波吸収材は、侵入してくる電波を吸収して、熱エネルギーな...
タグ:塗料
導電性塗料
電気を通す塗膜を形成する塗料で、電磁シールド、ラジオ波シールド、帯電防止、表面汚れ防止、電子デバイスなどで活躍しています。 電子機器の軽薄短小化、電磁エネルギーの周波数分布の高密度化、また、プラスチック材料の大幅な利用により、より効果的な総...
電気絶縁塗料
この塗料は、古くから電気・電子機器に使用されている電線やコイル・コンデンサーなどに使われてきました。この塗料は電力用とエレクトロニクス用に大分できます。 電力分野のコイル含浸用にワニスが使われます。これにより機器の小型化、軽量化、信頼性向上...
タグ:塗料
磁性塗料
磁気をコントロールするための塗料です。我々の周辺には、この塗料による製品が満ち溢れています。 それは、VTRテープ、オーディオカセットテープ、コンピュータ用MTなどをはじめ、クレジットカード、鉄道用切符、定期券、高速道路通行券、バス回数券、...
タグ:塗料
畜光塗料
畜光塗料は、目覚まし時計の文字盤であまりにも有名です。ある物質に何らかの形のエネルギーで刺激を受けたとき、刺激停止後も発光を持続することを「りん光」といいます。 りん光を発する物質をりん光体といいますが、とくに残光時間の長いものを使用して畜...
タグ:塗料
蛍光塗料
災害防止用標示板、消費者の目を誘う広告看板、ポスターなどには、しばしば蛍光塗料が用いられています。 ある物質が外部から光エネルギーを受けたとき、吸収したエネルギーを別のエネルギーに変換して、可視光などの光を放出する現象をルミネッセンスまたは...
タグ:塗料
太陽熱吸収塗料
第一次石油危機を契機に、太陽熱を利用するソーラーコレクターが急速に普及しました。これは太陽熱を吸収して水を温めて利用するものですが、水の温度が上昇すると温水からの放熱が多くなり効率が低下する宿命をもっていました。 これを防ぐためには、太陽放...
結露防止塗料
この塗料は、建物の室内やそこにある機器類に、露の発生を防止するための塗料で、塗膜の吸湿放湿作用によって結露を防止します。また、これは、塗膜中に珪藻土、ひろ石、パーライトなどを多く含むため防音機能ももっています。 結露は、物体表面の温度が、周...
タグ:塗料
示温塗料
この塗料は、温度変化や温度履歴を色彩で表示してくれますので、食品の衛生管理などに注目されている塗料です。 示温塗料は、特定の温度において明瞭に変色する化合物を顔料としたもので、次のような種類があります。 (1)不可逆性示温塗料 温度変化によ...
タグ:塗料