塑性加工
鍛造加工
金型の金属材料を鍛造加工する必要がある場合には、金属を加熱した状態で加圧して塑性変形させて鍛える作業を行います。特殊な形状の機構部品を自由鍛造によって製作する場合などには鍛造の基礎知識を理解することから始まります。 鍛造では、火色(金属の色...
精密せん断
通常のせん断加工を普通せん断と呼びます。切り口面は「だれ」「せん断面」「破断面」「バリ」で構成されています。このうちの「だれ」「破断面」「バリ」は好ましくないものと考えられています。「精密せん断」とは、普通せん断での好ましくない部分を無くし...
プレス加工と自動化(機械設計者の生産技術レベルアップ講座-16)
生産ラインの中には、色々な加工技術が編成されています。この多種類の加工工程を自動化するには、個々の加工の特色を理解して対応する必要があります。ここではプレス加工を例に解説します。 (1)プレス加工工法の特色 ア) 生産速度が速い イ) 寸法...
押し出し加工について知りたい(プレス加工と金型のQ&A Q22)
Q 押し出し加工について知りたい。 A 押し出し加工は、 「据え込み加工とはどのような加工か(プレス加工と金型のQ&A Q21)」 で示した据え込み加工と並ぶ、圧縮加工の代表的な加工方法です。 加工の内容を【図1】で説明します。圧縮加工され...
据え込み加工とはどのような加工か(プレス加工と金型のQ&A Q21)
Q 据え込み加工とはどのような加工か。 A 据え込みとは、機械用語辞典によると、材料を長さ方向に圧縮してその長さの一部または全部の断面を大きくする作業とか、材料に加えた加圧軸に直角の方向に材料がつぶされて動き、断面積を広げる加工との解説があ...
タグ:塑性加工
カール加工で丸くならない(プレス加工と金型のQ&A Q17)
Q カール加工で丸くならないが? A カール加工は材料の縁を小さく丸める加工です。そのときに【写真1】に示すように、丸めた一部が丸くならずに直線になってしまうことがあります。材料の縁の強度対策や安全対策であれば問題ないこともありますが、写真...
タグ:塑性加工
大きな円筒形状を作りたい(プレス加工と金型のQ&A Q7)
Q 大きな円筒形状の作りたい。方法は? A 円筒形状は型曲げでも作ることはできますが、【図1】に示すようなロールを使って加工することもできます。このような加工方法を「ロール成形」とか「ロール曲げ」と呼びます。一般的には3本ロール加工で通用し...
タグ:塑性加工
円筒絞りの絞り回数を決める(円筒絞りの工程設計 円筒絞りの工程設計 その3)
展開計算で求めたブランク径から、何回で絞れるかを決めます。絞り加工では1回で絞ることのできる限界があります。絞り加工では目的の径になるまで絞りを繰り返しますが、加工が進むにつれて材料は加工硬化して絞りにくくなります。絞れる量を決める手段とし...
タグ:塑性加工
円筒絞りのブランク展開(円筒絞りの工程設計 円筒絞りの工程設計 その2)
フランジのある円筒絞りのブランク展開について解説します。 展開計算に先立って、トリミング代を決めます。絞り加工では、材料の持つ異方性の関係から、円形ブランクから絞ったものでもフランジの縁は変形して、四角に近い形になります。このような現象から...
タグ:塑性加工
円筒絞りの工程設計の概要(円筒絞りの工程設計 円筒絞りの工程設計 その1)
絞り加工はブランクからつなぎ目のない容器を成形します。その具体的な内容を【図1】に示す製品形状を例にして、今後進めていきたいと考えています。 絞り加工の工程設計のイメージを示したものが【図2】です。 絞り加工では、製品形状を展開してブランク...
タグ:塑性加工
絞り型のしわ押さえ
絞り加工ではフランジしわの発生を防ぐために対策が必要です。 加工中のしわ発生は絞り条件によって変わってきます。それは次の式で判断することができます。 t/d≧K [(D/d)-1] t:板厚 d:ダイ直径 D:ブランク直径 K:係数、0.0...
円筒絞りの絞り回数
円筒絞り加工は絞り加工の基本として覚える必要があります。 絞りの工程設計は【図1】のように、展開計算をしてブランクを求めます。そして、ブランクから何回の絞りで製品の径にする事ができるかを検討します。 絞り径を決めるためには絞り率(m)を使い...