工場・現場の豆知識
- 熱中症とは 熱中症とは暑熱環境で発生する障害の総称で、熱失神、熱けいれん、熱疲労、熱射病などに分けられます。 この中で最も重いのが熱射病で、これは死亡事故につながります。 近年では、スポーツや日常生活でも発症するケースが多く、ニュースなどで取り上げられることが増えております。 しかし、かつては炭鉱や製鉄所、工場などの労働現場で問題となっていたことにより、今も労働現場での熱中症の状況把握や予防は大切な活動と言えます。 WBGT(暑さ指数)とは 熱中症の危険性を計るためにWBGTという指標があります。 人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温の3つを取り入れた指標で、乾球温度、温球温度、黒球温度の値を使って計算します。WBGTを正確に把握することで熱中症を予防することが可能となります。一般的に、WBGTは「熱中症指数計」を使用して計測します。
- 電気クリーナーと比べ、強力な吸引力を発揮するNPKエアークリーナー! 鉄・アルミ等の金属切粉・プラスチック抜屑・木材のおがくずから水までパワフルに吸い取ります。 動画で特長をご紹介動画は約2分です。 ※音が出るのでご注意ください。 エアークリーナーのココがポイント! 電気を使わないクリーナーで乾湿両用だから、 感電などの災害防止に! モーターなど複雑な機構がなく、 水・油を含んだゴミと一緒に吸引することが可能! エアー配管が通れば重い電気掃除機を持ち歩かずに、 今まで届かなかった所の掃除がらくらく!
- ボンダスとは… 世界で初めてボールポイント六角工具を考案したメーカー。 全ての製品をアメリカで製造しており、ボールポイント六角工具の世界シェアの50%以上、販売国は世界60カ国以上に上ります。
- 真空チャックは古くから使われてきたチャックですが、一部の分野でしか使用されず、機械加工に携わる方にとってはあまり馴染みのないチャック方式ともいえます。また、真空チャックのワーククランプ力は、メカクランプと比較して非常に弱いのが特徴であり短所でもありますが、使い方よっては大変便利なチャッキング方式でもあります。 この度は真空チャックの特徴を改めてご紹介致します。是非ご一読ください。 ■機械加工時の悩み 電磁チャックを使用しており、非磁性材を固定できない 段取り時間がかかっている 薄いワークをバイスで固定すると、歪みが大きく加工中にビビりが発生する ■真空チャック導入のメリット
- トルクレンチとは トルクとは トルクレンチ機種選定 おすすめ商品 締付けトルク換算表 トルクレンチとは ボルト・ナットなど、ねじの締付トルクを測ったり、決められたトルク値で締める場合に使用する工具です。 出典:TONE(株)
- 鏡面仕上げ加工の内製化をご検討のお客様! 加工手順や使用工具の選定でお困りではないですか? このページでは動画や仕上がり後のイメージを交えて分かりやすくご説明致します。
- 加工の正しい測定方法やおすすめ商品をご紹介いたします。 測定工具に不可欠なメンテナンス・点検方法も分かりやすく解説しています!
- マルチメータとクランプメータの特徴やおすすめ商品をそれぞれご紹介します。 さらに、測定時に知っておくと便利な豆知識もご用意していますので、ぜひご確認ください。 マルチメータ(デジタル・アナログ式) デジタルクランプメータ マルチメータ・クランプメータの上手な使用方法 マルチメータ(デジタル・アナログ式) 基本測定機能 交流電圧・直流電圧・直流電流・交流電流・抵抗・ダイオードテスト・静電容量・周波数
- 障害物のある場所でのレンチ締付け作業。 締付けるにあたってレンチを何度も「抜き差し」されていませんか? このページでは、面倒な「抜き差し」作業の不要な「連続締付けできる」レンチをご紹介いたします。
- はじめに このページでは日本ニューマチック株式会社様のご協力のもと、エアーツールの特長や疑問点、 正しく・長くご使用いただくためのポイント、おすすめ商品などをご紹介させていただきます。
- 絶縁工具とは 3つのポイント 絶縁保護具の点検方法 おすすめ商品 絶縁工具とは 絶縁工具とは、通常の工具と異なり絶縁性の素材に覆われた工具です。 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。 使用シーン① 機械設備・保全