メカニカル部品
- ① オープンループとクローズドループ ② フィードバック制御の構成 ③ 装置のサイクルタイムに関して フィードバック制御の構成 前項ではフィードバック制御の概要を説明しましたが、この項では、その実際の構成例を簡単に紹介します。 下図は、FAシステムの例を制御の視点から簡略的に図式化したものです。タグ:
- ① オープンループとクローズドループ ② フィードバック制御の構成 ③ 装置のサイクルタイムに関して オープンループとクローズドループ FA(ファクトリー・オートメーション)とは、前項にて紹介したロボット等の自動機を用いて、コンピュータにより生産ラインを自動化するシステムのことを指しています。タグ:
- ① FA用ロボットの種類と用途 ② 各駆動部の方式と構造 ③ ハンド機能の一例 ハンド機能の一例 前項まではロボットの種類や内部構成について例を交えながら概要を説明しました。 ロボットを実用するにあたり、非常に重要なファクターとなるのが“ハンド”部分です。製造・組立・搬送・検査など、さまざまな場面でロボットが使用されますが、それぞれの仕事に応じて最適なハンドが必要となってきます。タグ:
- ① FA用ロボットの種類と用途 ② 各駆動部の方式と構造 ③ ハンド機能の一例 各駆動部の方式と構造 前項で紹介した産業用ロボットの駆動部や可動構造について、下記“ウェハ搬送用ロボット(水平多関節/スカラー型)”をリファレンスとして、その一例を紹介します。 下図は、半導体製造装置に搭載されるウェハ搬送用ロボットです。タグ:
- ① FA用ロボットの種類と用途 ② 各駆動部の方式と構造 ③ ハンド機能の一例 FA用ロボットの種類と用途 FAラインの各装置内あるいは各装置間において、ワークを精密に搬送するために“ロボット”が多用されています。タグ:
- ① 精密アクチュエータステージとは? ② 駆動方式と内部構成 ③ 精密アクチュエータステージの用途例 精密アクチュエータステージの用途例 前項までは、精密アクチュエータステージ自体およびその駆動や構造について概略理解を促しました。 ここでは、さらに、「その精密アクチュエータステージが実際にどういった場面で使用されているのか?」 ……について幾つか紹介したいと思います。タグ:
- ① 精密アクチュエータステージとは? ② 駆動方式と内部構成 ③ 精密アクチュエータステージの用途例 ② 駆動方式と内部構成 この項では、前項で紹介した精密アクチュエータステージの駆動部や可動構造について記載します。 また、ここでは、“XYステージ(2軸直交)”をリファレンスとして説明します。 まず、XYステージの例として、下図を参照願います。 (駿河精機製、自動直動ステージ ・・・ミスミ取り扱い製品)タグ:
- ① 精密アクチュエータステージとは? ② 駆動方式と内部構成 ③ 精密アクチュエータステージの用途例 ① 精密アクチュエータステージとは? FAと呼ばれる自動化生産ラインにおいて対象ワークは各装置内・各装置間で精密に位置決め・搬送されなければなりません。タグ:
- 50種類以上のラインナップを誇るミスミ製シャフトホルダ。形状毎にどんな用途で使うのが最適かご存知ですか? ウェビナーで、カタログには載っていない選び方をご紹介します! ミスミ製シャフトホルダの特長 50種類以上のラインナップを誇るミスミ製シャフトホルダ。形状毎にどんな用途で使うのが最適かご存知ですか? ウェビナーで、カタログには載っていない選び方をご紹介します! ミスミ製シャフトホルダの特長 ミスミ製のシャフトはさまざまな用途に用いられるため、多様な商品展開をしています。そのため、シャフトを保持する「シャフトホルダ」の選定は、大変な労力が必要かと思います。ウェビナーでシャフトホルダの種類・特長・選び方を学んでいただく事によって、必要な商品が簡単に選べるようになります。また、ミスミ製のシャフトホルダは50種類以上のラインナップからお選びいただけるので、省スペースの問題にも難なく対応できるのが特長です。タグ:
- 動力伝達の機構において、欠かせない存在の歯車。 一言に歯車と言っても、さまざまな種類があります。 それぞれの短所・長所はご存じですか?(音声あり動画約21分) ※再生すると音声が流れますのでご注意ください。タグ:
- リブやイケールは簡単な構造の商品ですが、それぞれの長所、短所はご存じですか? どういった使い分けをすべきかなど、両者の違いを分かりやすく解説します!(音声あり動画約18分) ※再生すると音声が流れますのでご注意ください。タグ:
- ミスミの主力商品の丸棒。前回のシャフトに引き続き、回転軸に駆動軸、ミスミの丸棒には様々な種類があります。 どういった使い分けをすべきでしょうか?両者の違いを分かりやすく解説します!(音声あり動画約24分) ※再生すると音声が流れますのでご注意ください。タグ:
- 急に部品が必要になった!そんな時ミスミなら、効率的に欲しいシャフトを調達できます。 材質・表面処理・使用例など、選定ポイントもあわせてご紹介します。(音声あり動画約22分) ※再生すると音声が流れますのでご注意ください。タグ:
- カップリングとは? バリエーションと特徴 カップリングの選定方法 カップリングとモータの種類 カップリングとは? カップリングとは、モータと回転軸(シャフト)を繋いで動力を伝える カップリング(軸継手)とは、軸と軸をつなぐために使われる機械の要素部品です。例えばモータの出力軸と発電機とをつなぐ場合や自動車の回転軸と車軸とをつなぐ場合などに使用されます。タグ:
- 2回にわたって、設計プロセスと3D-CADシステムについて解説します。 ① 生産の自動化の変遷 製造業における生産方式は、それぞれの時代の産業ニーズを最適に実現できる手段を追究するスタイルで変化を続け、今日に至っています。 ② ITを活かしたトータル生産システムにおける「設計」の位置づけ 前回のコラムでは、「設計」を次のように定義しました。タグ:
- ① 設計プロセスとは何か 設計とは、必要とする機能を具現化し検討した結果を工業製品や建築物、情報システム等を造るために仕様(設計図書)や設計図・設計書などを作る作業と定義されています。 図1 レオナルド・ダ・ヴィンチ考案の ベアリングタグ:
- カムフォロア / ローラフォロアとは バリエーションと特徴 ユーザーの声 カムフォロア / ローラフォロアとは カムフォロアやローラフォロアは従来自動機、専用機のカム機構として多く使用されてきましたが、近年工作機械・印刷機械・プレス機械、搬送装置、コンベアなどのガイドローラとしても幅広く取り入られています。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。タグ:
- ①インダストリー4.0は現場を どう変えるか? ②インダストリー4.0を迎える時代に どの様に係るか ③これからのキャリアデザイン/ マイルストーンのヒント ① インダストリー4.0は現場をどう変えるか? 過去の産業革命は、それぞれの時代の産業界で働く人々の仕事にどのような影響を与えたか? それは人間の仕事の内容をドラスチィックに変化させて来た。タグ:
- ①インダストリー4.0はいつか来た道? ②第1次産業革命後のドイツの 工作機械強化戦略とI 4.0の類似性 ③日本の生産システムと インダストリー4.0 ④インダストリー4.0に対抗するタグ: