検索結果
「石鹸」の検索結果 9 件中 1〜9 件を表示
グリースガンだけではない潤滑剤の注入法とは?(選定概要)
ユーザーが準備する ボールベアリング の潤滑材の供給構造と代表的なグリースおよびその特徴を示す。 潤滑は、ボールベアリングの寿命を算出する際、必要条件とされており、潤滑が無かった場合、算出された寿命の値は期待することができない。従ってボール...
トップチェーンの選定方法
【手順1】有効張力(Fe)を計算します 【手順2】条件により調整後張力を計算します 【手順3】チェーンの許容張力を計算します 【手順4】許容張力と調整後張力を比較します 【手順5】所要動力を計算します 【手順1】有効張力(Fe)を計算します...
タグ:ベルト・チェーン
ミスミリニアブッシュ、各種グリースサービス
各種グリース対応サービスについて ミスミのリニアブッシュは、潤滑ユニットMXタイプを除き防錆油の塗布はありますが、グリースは塗布されていません。 以下グリースを選択していただくことで、グリース塗布付きに変更することができます。 種類 製品名...
振動バレル研磨(表面調整)
振動バレル研磨は、バレル内の加工物と研磨材に、ジグザグ動力と高いサイクルの振動を与えて研磨する方法です。 振動バレルの形式には、ボックス型とサークル型の2種類があります。前者は、単次元の運動を行うのに対し、後者は三次元運動を行うのが特徴です...
タグ:面粗さ
イオン封鎖剤(金属洗浄)
金属イオン封鎖剤 水は、カルシウムCaやマグネシウムMgなどの金属イオンを含有しており、その量が多いと石鹸の泡立ちを妨害して洗浄効果を妨げることは、よく知られております。工業的な洗浄においても、これらのイオンはアルカリと反応して不溶性塩とな...
タグ:洗浄
界面活性剤-1(金属洗浄)
水系の湿式金属洗浄においては、界面活性剤の存在なしではその効果は期待できません。酸洗い浴、アルカリ脱脂浴、活性化浴などに少量添加された界面活性剤は、金属表面に生成・付着した汚れに対して、浸透、吸着、乳化、懸濁、分散、発泡、表面張力低下などの...
タグ:洗浄
洗浄水(金属洗浄)
金属洗浄において、水は、酸やアルカリを溶解して、洗浄液として使用されるばかりでなく、その前後の「水洗」の洗浄水としても使われるので、その水質は、金属表面の清浄度を左右する極めて重要なファクターです。 (1)市水の不純物 一般には、洗浄水とし...
タグ:洗浄
金属表面の汚れ-1(金属の洗浄)
話題を変えて、金属など表面処理の対象となる素材の洗浄について考えてみましょう。 通常、表面処理は、次のような工程で行われます。 めっきなどの表面処理を施す場合、直ちに、めっきという表面処理ができる訳ではなく、必ずその準備工程が必要です。それ...
タグ:洗浄
防水塗料
建物や車両などの外装は、防水対策が必要です。これらの目的を果たすために防水塗料が使われていますが、水の浸入形態には二つのタイプがあることを考慮することが必要です。一つは雨水など液状の水の浸入で、もう一つは水蒸気による侵入です。侵入した水蒸気...
タグ:塗料