検索結果
「床」の検索結果 92 件中 81〜92 件を表示
金型交換用テーブル(プレス機械の周辺機器 その26)
外段取りで金型を準備してプレス機械の停止時間を短縮することは、段取りの重要な部分です。特に大きな金型になると、何もしないでいると、プレス機械の停止時間は非常に長いものになります。 その対策として使われるものが「金型交換テーブル」です。多い形...
ループコントロール(1)ダウンループ(プレス機械の周辺機器 その5)
【図1】がダウンループの形です。ごく一般的な材料のたるみの取り方です。薄板材から厚板まで幅広く使われています。材料が自然に作るループに必要な距離(図中のL寸法)は、材料板厚の1600倍前後は必要とされています。その間で作られるたるみは床に着...
クリーンキャスタ
クリーンルームのクリーン度の正常化と、その維持を実現させる3つの原則があります。 ■クリーン環境適正化の3原則 (1)コンタミネーションを持ち込まない。 (2)コンタミネーションを出さない。 (3)コンタミネーションを堆積させない。 (1)...
クリーンルームの構造解説(クリーンルーム対応LCA:ローコストオートメーション-3)
(1)クリーンルームの基本構造 クリーンルームは、その清浄度により基本構造が違ってきます。一方向流方式の高品位クリーンルームは天井裏、室内、床下ピットの3つの階層構造(【図1】)から成り、その他は床下ピット構造を持たない構造が一般的です。 ...
タグ:クリーンルーム
アッベの原理(LCA:ローコストオートメーションと計測)
高精度の測定や位置決めを要する装置構造では、アッベの原理にしたがい、測定線(位置決めワーク)と目盛線(リニアスケールなど)を、同一直線上に配置させることが設計原理として好ましいです。 解説 ■アッベの原理(Abbe's principle)...
タグ:計測工学
防音塗料
工場などの生産活動や交通・学校などの社会生活に由来する騒音から、静かな環境を確保する手段の一つに防音があります。 (1)防音とは 防音は、手段・技術・材料・工法などから、次のように分類することができます。 (1)遮音 音の伝わってくる経路に...
タグ:塗料
滑り止め塗料
道路や工場内の床面・通路は滑り易いと交通事故や労災事故のもとになります。床に静電気が発生して埃や微粒子が付着すると滑り易くなり、プールサイドが水で濡れると、同様に滑り易くなります。 滑り止め塗料としては、プールサイドでは塩素化ゴム、酸化クロ...
静電防止塗料
静電気による災害や事故には、静電引力によるものと、静電気の放電によるものがあります。 放電による事故例としては、[1] 可燃物の着火による火災、[2] 人体への電撃ショック・不快感、[3] 写真フィルムなどの感光、[4] ICなど電子機器の...
導電性塗料
電気を通す塗膜を形成する塗料で、電磁シールド、ラジオ波シールド、帯電防止、表面汚れ防止、電子デバイスなどで活躍しています。 電子機器の軽薄短小化、電磁エネルギーの周波数分布の高密度化、また、プラスチック材料の大幅な利用により、より効果的な総...
結露防止塗料
この塗料は、建物の室内やそこにある機器類に、露の発生を防止するための塗料で、塗膜の吸湿放湿作用によって結露を防止します。また、これは、塗膜中に珪藻土、ひろ石、パーライトなどを多く含むため防音機能ももっています。 結露は、物体表面の温度が、周...
タグ:塗料
粉体塗装(流動浸漬法)
流動浸漬法は、流動床法あるいはフィルダイズベッド法などと呼ばれています。 【図1】のように多孔板を底板とする流動槽に粉体塗料を入れ、圧縮空気または不活性ガスを圧送すると、多孔板を通じて粉体塗料が舞い上がり、流動状態になります。 この流動層に...
タグ:塗料
医療用具用金型
医療用具にはプラスチックがたくさん使用されています。その生産方法としては射出成形が多数採用されています。 したがって、医療用具のかなりの部分は、金型を使用して生産が行われているとも言えましょう。 代表的なプラスチック製医療用具には、下記に示...