検索結果
検索語:基板
(100) 件見つかりました
-
「その装置や生産設備は、RoHS2の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック! RoHS指令とは? 改正RoHS指令とは? 参考情報:各国RoHSの動向 / RoHS2関連リンク 改正RoHS指令とは? RoHS1との違いは? 2013年1月から有効。段階的に全ての電気電子製品が対象。CEマークの表示義務あり RoHS1の施行後、適用範囲の...
-
ホットメルトガン・接着剤 固体の接着剤(ホットメルト)を熱で溶かしながら塗布して接着する道具です。 接着速度が速いので接着工程に要する時間が少なくて済みます。 ホットメルトガン ホットメルト接着剤 ホットメルトガンに差し込んで使用します。 ガンの中で接着剤が溶け、液状になった接着剤を被着体に塗布します。 プラスチック段ボールの組み立...
-
実装技術は、溶融金属部に狙った温度に安定させる熱エネルギーを供給することが生産技術のポイントです。しかし急激な温度上昇は、伝熱の不均一性による実装不良や実装部品に大きな残留応力が残り、耐久品質を劣化させるなどの問題につながります。一方で、生産タクトを短くさせる生産技術も必要となります。 ここでは、実装技術の代表的なタクト短縮法を解説します。 実装技術の基本技術:セルフアライメント効果...
-
メカトロニクスとは? 検知の目的とセンサの種類 センサの使用例 検知とは? 「検知」とは、何かの情報(ワークの有無など)をセンサがキャッチすることで、センサからの信号が「On」になることを意味します。 たとえば、光センサの場合、投光側の光が受光側に入り、その光を感知すると光軸に遮光物がない場合はワーク無し、 受光側で感知しなければ、遮蔽物有り、つまりワーク有り...
-
はんだ付けとは、母材表面に溶けたはんだを接合させることです。しかし、構造強度を得るための接合ではなく、電気信号を低抵抗状態で高い信頼性を持つ状態で接合させる必要があることから、多くの学問分野の関連知識に基づく生産技術の高度化が求められてきます。 (1)はんだ付けに係る構成材料の3要素 はんだ付けには【図1】のように、3つの材料が関係して最適なはんだ付けが成されます。したがって、...
-
プレス加工の工法の内に接合加工があります。【図1】に示すシャフトのかしめは、機構部品を作る際によく使われています。この形でのポイントは、かしめ強さと面に対するピンの垂直度です。かしめ強さはピン端部の潰し方とピンと穴の関係があります。一般的にはハイスピント呼ばれるかしめ機が、かしめ作業によく使われています。垂直度は(a)の形より(b)フランジのあるピンの方が勝ります。 【図2】...
-
ストロークプランジャとは、他部品の位置決め・加圧に用いる機械要素部品です。本体にばねを内蔵し荷重を与えると本体の内部に沈み込み、荷重が解けるとばねの力で元に戻る機能がある。 構造・用途・使用事例 選定のポイント 構造・用途・使用事例 構造 図1にストロークプランジャの外観と構造を示す。 図1.ストロークプランジャの外観と構造 ストロークプラ...
-
イオンプレーティングは、真空蒸着と同様な真空容器内で蒸発した薄膜材料の蒸気をイオン化して、負の電圧を印加した基材にたたき付けて皮膜を形成するものです。真空蒸着はどちらかといえば密着性が劣りますが、本法はこれを改善したもので、チタン系やクロム系の硬質膜の成膜に使われ、切削工具や金型など使用条件の厳しいものに用いられています。最初に、直流法が登場しましたが、現在は次のような4つの方法...