メインコンテンツに移動

検索結果

「ソー」の検索結果 88 件中 81〜88 件を表示

  • 真空ポンプ-2

    続いて、代表的な真空ポンプについてご紹介しましょう。 (3)ソープションポンプ 冷蔵庫の脱臭剤には活性炭が使われますが、これは活性炭が常温でも悪臭を吸着するからです。しかし空気は吸着してくれません。吸着剤で真空系の空気を吸着するには、液体窒...

  • 真空はどうして作る

    ドライプロセスを実施するには、真空系をつくる必要があります。真空系は、真空容器、真空ポンプ、真空計などで構成されます。 真空容器は、表面処理するワークの大きさや処理量、成膜する元素・化合物の供給源、電極など、容器内に設置しなければならない装...

  • 太陽熱吸収塗料

    第一次石油危機を契機に、太陽熱を利用するソーラーコレクターが急速に普及しました。これは太陽熱を吸収して水を温めて利用するものですが、水の温度が上昇すると温水からの放熱が多くなり効率が低下する宿命をもっていました。 これを防ぐためには、太陽放...

  • 倍力構造-4(からくり治具の素)

    倍力メカニズムに利用される「てこ」を連結させて「複式てこ」として応用する場合を解説します。これは単純なシーソー型の法則による倍力作用と、力の方向を変える変向作用を同時に実現することが出来ます。 【図1】-a)は、複式てこ方式の倍力メカニズム...

  • 倍力構造-3(からくり治具の素)

    倍力機構の最もシンプルな形は遊園地にあるシーソー型です。この単純形では倍力メカニズムは支点から力が働く点までの距離(腕の長さ)の比で決まります(【図1】)。シーソー型の応用例は瓶ビールの栓抜きが挙げられます。 ベルクランクとは、シーソー型の...

  • 搬送の機械化度合い:人作業-2(搬送のLCA:ローコストオートメーション)

    人には機械にない以下の特性があります。 LCA(ローコストオートメーション) の設計に活かすと効率化が得られます。 (1)人の特性 (1)学習 機械システムでもコンピュータシステムのように情報(データー)とプログラムを与えれば、一定のルール...

  • 機能めっきの光的特性

    機能めっきの光的特性は、次の通りです。 要求特性 めっきの種類 適用例 反射防止性 黒色クロム、黒色ニッケル、黒色クロメート、各種梨地 精密光学機器、自動車、二輪車部品 光選択吸収性 黒色クロム、黒色ニッケル ソーラーシステム吸収パネル 光...

  • 空気圧シリンダ選定によるトラブルとその対策

    ここでは、空気圧シリンダの「作動時間が安定しない」というトラブルを例に、関連機器選定の不適切要因とその対策について解説します。 空気圧シリンダの作動時間が安定しない原因は、下記が挙げられます。 供給空気圧、供給空気流量 空気圧シリンダの内部...