配線
- モジュラジャック(ツールレス)組立方法 工具が必要でないタイプのモジュラジャックの組立方法を解説いたします。 【対象型式】 NW07DK-I88-WH NWRTA8868UT-BK シースをストリッパで約5cmむきます。タグ:配線,
- 110工具を利用するタイプのモジュラジャックの組立方法を解説いたします。 【対象型式】 NWNKSJ-FTP-R シースをストリッパで約5cmむきます。 シールド(アルミ箔)をシース方向へ2cmおりかえします。タグ:配線,
- 電線に関する法令には、電気用品安全法、電気事業法、消防法などがあり、これらの法令を受けて国家規格(JIS)、電線工業会規格(JCS)、ユーザー規格(電力規格等)が制定されている。 また、外国規格に目を向けても、工業製品の品質に対する製造の基準を目的として、工業規格が制定されているので、国際取引の場合には、注意する必要がある。
- 電線の取り扱いと布設上の注意 ゴム、プラスチック電線の誤った取り扱い、また工事の不備による事故を防止するため、次にあげる事項を特にご注意くださるようお願いいたします。 1.電線の被覆用材料と取り扱いについて ビニルは取り扱い方によっては割れることがあります。 塩化ビニル樹脂をベースとした被覆用材料は、常温では柔軟性がありますが、低温ではもろく割れやすくなります。一般に電線に過激な衝撃を与えたり、床の上にたたきつけるようなことはさしひかえなければなりません。とくに寒冷地でビニル電線を取り扱うときは注意してください。 ポリエチレンは、紫外線で割れることがあります。 ポリエチレン、架橋ポリエチレンは、紫外線によって亀裂が発生することがあります。けい光灯にさらされる場合などは、十分な絶縁性能を有する耐紫外線性のチューブまたはテープなどで、絶縁体を保護する必要があります。 無理な張力を加えない。 延線時には、コロなどを使用し電線に無理な張力を加えないようにしてください。延線工事の際の許容張力はおおよそ次のとおりです。タグ:配線,