PC部品
- 商品を検索する「ATX電源」 ATX電源(ノンストップ電源)とは ATX電源(ノンストップ電源)とは、電源ユニット自身にUPS機能を持ち、専用バッテリと組み合わせることで、UPS機能を実現する電源ユニットです。 ノンストップ電源のメリット 無瞬断切替の原理 UPS方式ではAC入力が停止してからUPSのバックアップが開始されるまで、PC側に電源の供給されない瞬断が存在します。しかしノンストップ電源ではツインコンバータの採用でこの瞬断がありません。タグ:PC部品,
- ATX電源を搭載したシャーシにメインボードを組み込む場合、マザーボードでは、電源ユニットのコネクタ(20pinまたは24pin)と電源スイッチコネクタ(2pin)との接続だけで組み立ては完了しますが、CPUカードの場合は、さらにATXコントロールケーブルを接続する必要があります。 ATXコントロールケーブルの接続方法は、メーカにより異なります。ここではカタログに掲載されている各ボードメーカの接続方法をご説明します。 商品を検索する「ATX電源」 ATXコントロールとは? ATXコントロールとは、シャットダウンと同時に本体の電源を自動的にOFFにする機能や、ACP(I 電源管理アーキテクチャ)によるサスペンドモードなどを実行する機能です。タグ:PC部品,
- PC/104-Plus使用上の注意 PC/104-Plus拡張モジュールには、PC/104とPC/104-Plus、2タイプのコネクタが搭載されているため、PC/104、PC/104-Plusのどちらのコネクタも、バスとして使用できるように思えてしまいます。 しかし、PC/104コネクタはスタックスルー用に用意されているため、PC/104-Plus拡張モジュールのバスとしては使用できません。タグ:PC部品,
- ドライバの入手方法 タッチパネルを利用する際は、そのタッチパネル専用のドライバが必要となります。 メーカ、または商品によって採用されているタッチパネルが異なりますので、必ず使用ディスプレイの種類、使用OSを確認し、適正なドライバであることを確認してください。 ミスミ取扱いのタッチパネルディスプレイには、ドライバをWebより無償ダウンロードするタイプとCD-ROMで付属するタイプがあります。ドライバを入手してPCにインストールし、キャリブレーション設定を行ってください。 キャリブレーションとは? キャリブレーションとは、タッチした場所とPCの画面上カーソル位置データを合わせ、正確にタッチパネルが反応するように調整することをいいます。タグ:PC部品,
- バックプレーンは、バスタイプのボードです。一部の例外を除き、隣り合う同種コネクタの同一ピンは、ひとつのラインで結ばれています。 バックプレーンはマザーボードを使ったシステムにはない、拡張カードの数量によりシステムサイズを変えられるという特徴があり、CPUカードをシステムに使用します。 ですからバックプレーンを使用する場合には、どのような機能の拡張カードが何枚必要か、またどのようなCPUカードを使用するのかを先に決めることが必要となります。タグ:PC部品,