検索結果
検索語:鋼管
(29) 件見つかりました
-
チューブベンダー 銅・ステンレス・アルミなどの配管をきれいに曲げる工具です。 特長 チューブベンダーは外径規制管を曲げ加工するのに適しています。内径規制管の曲げ加工には、油圧ベンダーを使用します。 チューブベンダーの使用方法 ・0点の使い方(お客様の指定の角度に曲げる場合) ①180°に曲げる場合 ②0点をホイールの0°に合わせて...
-
作業台の種類 作業台の天板の種類 作業台の選定 作業台の種類 軽量作業台(均等静止荷重100~400kg) ・天板の厚みは、中量作業台、重量作業台より薄くなります。 ・組立作業、検品作業、梱包作業、その他一般軽作業台として使用されています。 ・溶接構造の板金曲げ加工 高さ調整式作業台 特長 主要部は、溶接構...
-
その環境で腐食に耐える金属を使用すれば、ほかに耐食手段を講じる必要がなく、最も簡単な腐食対策であるといえます。このことから、ほかに防食手段がないとか、耐食金属を用いるのが安い場合に用いられます。実際の使用に当っては、その環境で試験して確認することが必要です。幾つかの実用例を紹介しましょう。 (1)低合金鋼 普通の鋼を炭素鋼といいますが、これに少量のCu、Cr、Ni、Moなどを加...
-
積層棚 床面積を2倍、3倍に有効利用できる保管、収納システムです。 特長 倉庫に平積みされている荷物を積層棚に収納することによって、収納効率が上がるので、少ない床面積でたくさんの荷物を収納することができます。 床に配置したラックの支柱材を利用して、上部にフロア材を敷きつめる方式です。地階部の収納に加え、上層階でも収納や荷役作業を行うことができます。 ...
-
配管保護テープ 熱気が通る配管に巻き付け、温度変化を軽減するテープです。 特長 熱気が通る配管の場合、人体が触れても火傷などの事故を防ぎます。 ※このテープには粘着剤は使用していません。ホースバンド、針金などで固定してください。 カーボンテープ ・柔軟な感触で細い配管や狭いスペー...
-
プラスチックに関する規格は、JIS規格やISO規格が様々な規格を制定していますが、これ以外のも各省庁や業界団体で規定している規格や基準があります。代表的なものは下記のようなものがあります。 食品衛生法 ■厚生省告示第370号及び第88号 食品添加物の規格基準 ■厚生省令第52号 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 毒物及び劇物取締法 ■厚生省告示第...
-
この方法は、流動浸漬法と似ていますが、粉体塗料の流動層に被塗物を浸漬するのではなく、流動層の上部にできる電荷された塗料粒子の浮遊層の中で、粉体塗料を電気的に付着する方法です。 装置は【図1】に示すように、多孔板に電極が設けてあり、その電極とアースの間に高電圧発生器によって30〜100kvの直流電圧を印加します。その結果、接地された被塗物と電極との間...
-
電力や信号を伝送するのが役目である電線・ケーブルはいろいろな用途と場所に使用されている。トラブル・事故を回避するためには選定時に場所や用途の観点から検討することが重要である。ここでは電線ケーブルの基本的な取り扱い方および選定時の検討事項について紹介する。 電線・ケーブルの取扱い方 電線・ケーブルの選定の際の検討事項 電線・ケーブルの取扱い方 1)タバ・ドラム...