検索結果
「滑車」の検索結果 7 件中 1〜7 件を表示
ウインチ(手動式)/ウインチ(電動式)の種類と特長
ウインチ 回転式ウインチ ラチェット式ウインチ 電動式ウインチ ウインチ ワーク(重量物)を昇降もしくは牽引する工具です。 特長 滑車とワイヤの組み合わせで昇降対象物の真上に設置しなくても、任意の方向から遠隔操作できます。昇降物の真下に入る...
タグ:梱包・物流用品
滑車の特長
滑車 物を引っ張って移動させる時、力の方向を変えたり力を軽減させるためのものです。 特長 物を持ち上げる時に使うことが多いですが、その際複数の滑車を使用して小さい力で持ち上げることができるようにすることもあります。またウインチなどの使用時に...
タグ:梱包・物流用品
手動チェンブロックの特長と動作原理
手動チェンブロック 重量物を鎖で上げ下げする装置です。 特長 電源のない場所で使用できます。 人力でハンドチェーンを引くことにより重量物を吊り上げることができます。 チェンブロックの動作原理 基礎は歯車と滑車を用いた「増力機構」です。 チェ...
倍力機構とは/てこ機構(倍力機構の基礎)
基礎シリーズ第5弾。てこの原理で地球も動かせる?倍力機構の概要&てこ、トグル、クランク機構を用いた使用事例をご紹介 倍力機構とは / てこ機構 トグル機構 倍力機構の使用例 今月の特集では、倍力機構の定義、倍力機構に使われている機構と例を分...
力のつりあい(機械工学と自動機設計-6)
1点に働く力のつりあい 力のつりあいと機械装置の事例 物体に2つ以上の力が働いていても運動しない状態にある場合、これらの力はつりあいの状態にあるといいます。 1点に働く力のつりあい ・綱引きの場合に1本の縄を反対方向に同じ力で引っ張りあった...
リニアブシュの簡易自動機応用事例-1(リニアブシュを使いこなそう-4)
これまでのリニアブシュの特徴解説を再整理すると、下記となります。 [1] 低価格でバランスのとれた直動案内軸受である。(コストパフォーマンスが良い) [2] 摩擦係数が小さいのでアクチュエータの選定が楽。(低価格なシリンダ方式か、中価格のモ...
倍力構造-1(からくり治具の素)
小さな力で大きな力の作用が得られる機構を倍力機構と呼びます。この倍力機構を構成する機械要素には、リンク、てこ、ねじ、くさび、ギヤ、滑車などがあります。ロボットコンテスト(通称:ロボコン)の軽量アームには、単純な機構で倍力効果が得られるリンク...