機械加工の基礎の概要
- [2023/10/16公開] Question バーリング加工でのタップを教えて バーリング加工でタップをたてる指定があったのですが、どのようなタップを使用すればいいですか? Answer バーリング加工に使われるタップは被削材の延性特性から、塑性加工のロールタップが使われることが多くあります 以下に(1)バーリング加工 と (2)ロールタップ の説明をいたします。 バーリング
- [2023/10/16公開] Question タップの選定方法について教えて めねじを切るためタップを選定しようと思いますが、さまざまなタップがあり選定できません。特長や選定方法について教えてください。 Answer タップは刃形状により、ハンドタップ、スパイラルタップ、ポイントタップ、ロールタップに分かれます。また材質はハイスと超硬があります。用途に合わせ刃の形状を選び、加工
- [2022/02/24公開] Question インサートネジ用タップを選ぶポイントを教えて インサートねじ用のタップは専用のものが必要と聞きましたが、普通のタップとどの様な違いですか? またどの様に選べばよいですか? Answer 先ずは使用するインサートネジを確認して、インサートネジ用タップを選びます インサートネジの種類と呼び寸法を確認します。インサートネジ用タップをネジの呼び寸
- GPS:Geometrical Product Specifications 解説 輪郭曲線パラメータ パラメータ記号の相違(JIS B 0601:2013 より抜粋) 解説 表面性状 加工品表面の粗さやうねり、傷などの表面の形状的な特徴を総称して、「表面性状」と呼びます。 JISでは従来の「面の肌の図示方法」が大きく改正され、「表面性状の図示方法」(JIS B 0031:
- JIS B 0601は2013年に改正されています。
- 切削加工は硬く先の尖った工具で切屑を出して材料を加工する工法の総称で、次の特徴があります。
- 自動機の部品を加工する方法は、大きく3つに分類されます。 ア)工具で切る=不要部分を削りとって形を造る・・・・・・・・・除去加工 イ)型で変形させる=力を加え変形させて形を造る・・・・・・・・変形加工 ウ)部品同士を接合する=熱などを利用して溶かし接合させる・・・付加加工