メインコンテンツに移動

化学・高分子

  • 射出成形材料の着色剤4種類とその混合方法

    射出成形材料を着色するにあたり、基本的な4種類の着色剤とその混合方法について紹介していく。 基本的な4種類の着色剤とその混合方法 ドライカラー方式 マスターバッチ方式 カラードペレット方式 リキッドカラー方式 基本的な4種類の着色剤とその混...

  • プラスチック材料の化学的性質の傾向

    プラスチック成形材料は、高分子からできあがっていますが、その化学式によっておおまかに以下のような傾向があることが知られています。 (1) 分子の鎖が大きいと化学的に安定する (2) 分子が網状構造になると化学的性質が強くなる (3) 主鎖に...

  • 主な有機化学反応

    化学反応において、炭素(C)を含む場合を有機化学反応と呼んでいます。 プラスチック射出成形に使用される合成樹脂はそのほとんどが有機化合物です。 有機化学反応の主要な種類を挙げてみましょう。 1.加水分解 2.縮合反応 1) エステル化 2)...

  • FRPの製造方法

    FRPとは、Fiber Reinfoeced Plastics の略称で、熱硬化性樹脂(エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等)にガラス繊維やカーボンファイバー等を混ぜて強化して成形品を造る方法です。モーターボートや住宅建材などの大型の強度...

  • 注型による型取り母型(電鋳)

    原型からネガティブの注型によるプラスチック型取り母型を作り、この母型に導電性を付与して電鋳し、原型と同じ電鋳製品を量産する方法です。 この方法は、原型を型枠に入れて、シリコンゴムやエポキシ樹脂を型に注入します。これらは、注入する前に樹脂の主...

  • プラスチック材料の作られ方

    プラスチック射出成形で使用される合成樹脂材料は、原油や天然ガス、石炭等の天然素材から工業的プロセスを経て製造されています。一般の成形加工業や金型製造業では少し縁遠い存在かもしれませんが、日頃使用している合成樹脂がどのような工程で製造されてい...

  • バイオマス資源

    プラスチックの原材料やエタノール燃料の原料として注目を浴びるようになってきているのがバイオマス資源です。バイオマス資源には、「生産系バイオマス」と「廃棄物系バイオマス」があります。生産系バイオマスは、農業生産等によって生産されるバイオマスの...

  • プラスチックの技術史

    プラスチックは、人類の進化と共に様々な形で使用されてきました。今回は、読み物としてプラスチックが歩んできた歴史を振り返ってみましょう。 紀元前 3000年頃 天然アスファルトが船や建物に利用される。 紀元後 天然樹脂として生ゴム(ゴムの木)...

  • ノーベル化学賞に関するプラスチック(ポリアセチレン)

    筑波大学教授 白川英樹先生がノーベル化学賞を受賞されたことは、皆さんの記憶にもまだ新しいと思います。 白川先生の研究されていた内容は、導電性プラスチックに関するものです。導電性プラスチックは、電池材料や電子部品材料として、今後有力な材料とし...

  • プラスチック添加剤について

    プラスチック成形材料には、その性質を安定させたり、特徴を付加するために様々な添加剤が使用されています。 プラスチックは、温度、湿度、光、放射線などによって劣化を起こすことが知られておりますが、劣化から材料を防御したりするためにも添加剤は使用...