検索結果
検索語:マイク
(136) 件見つかりました
-
加工現場の必需品【マイクロメータ】の正しい測定方法やおすすめ商品をご紹介致します。 正しい測定方法 マイクロメータの基本 マイクロメータスタンドについて おすすめ商品 1.アナログマイクロメータの正しい測定方法 マイクロメータは精密な測定に用いる測定器です。 0点を正確に合わせ、正しく数値を読み取ることで、はじめて精密な測定ができる...
-
外側用マイクロメーター 外側寸法を精密測定する工具です。 機械式 マイクロメーターの持ち方 フレーム(防熱カバー)を持ち、マイクロメータの熱膨張を抑え、ラチェットストップを使い一定の測定圧で測定します。 特長 工場現場で加工した部品などの外側寸法を測定します。 読取り方法(標準タイプ) 専用マイクロメ...
-
マイクロメータースタンド ダイヤルゲージスタンド(スタンドタイプ) ダイヤルゲージスタンド(マグネットベースタイプ) マイクロメータースタンド マイクロメーターを取り付けるスタンドです。 特長 片手でマイクロメーターを持つ必要がないので、作業効率がアップします。 安定した測定が可能で、保持角度も調整することができます。 ...
-
マイクロメータは、10μmまたは1μmの単位で高精度に測定する必要がある場合に使われる、代表的な精密測定器です。 (1)マイクロメータの解説(【写真1】【写真2】) ・ マイクロメータは、ねじの送り量と回転角が比例することを利用し、ねじピッチと直径でねじ送り量(長さ寸法)の変化を拡大させて高精度化したもの。 ■解説 ...
-
マイクロスコープ マイクロスコープ(スタンド式) マイクロスコープ(LEDライト付) マイクロスコープ 微細物の観察・検査に使用します。 特長 印刷物の網点のチェック、塗装面の検査など肉眼では見えない物の検査・鑑定に使用します。 使用方法について ポケットマイクロスコープは、先端の透明アクリル部を対象物と垂直になるように手...
-
ppmオーダーの品質不良の保証の考えが多くの商品で実現されている背景には、生産技術の進歩と併せて、不良品を出荷させないための全数検査の実施によるところが大です。LSIなどは、それ自体に膨大な構成要素の集合体であるため全数検査されます。また携帯電話などのコンシューマー商品も液晶表示素子まで含めると、膨大な構成要素の集合体となるため全数検査されます。 このような全数検査を低コストで実現させる...
-
マイクロメーターヘッド 測定機器や精密機械に取り付けて、位置決めに使用します。 特長 フライス盤や顕微鏡のXYテーブルの位置決め作業に使用します。 測定面の種類 ・測定装置として、使用する場合、平面タイプが一般的です。 ・送り装置として使用する際、球面タイプを採用することでマイクロメーターヘッド取付部分の傾きによる誤...
-
マイクログラインダー ペン感覚で手に持ってワークを細やかに削ったり磨いたりする機械です。 特長 バリ取りや一般的な研削・研磨・鏡面研磨仕上げに使用します。 細かく削れ、小さく磨けます。 回転数が調整可能で、低回転域においても充分なトルクが維持でき、バフ・サンダー・ブラシなど高回転で回せない工具に対して最適な回転数とトルクをあたえることができます。 ...
-
運動方程式や微分記号など、あまり取り扱わない内容が続きましたので、今回は気楽な話題でコーヒーブレイクとしました。 2003年3月28日に東京農工大で開催されました精密工学会春季大会で、第14回マイクロメカニズムイベントとして(小さな)3ロボットコンテスト(ロボコン)が開催されました。その出場マイクロロボットと会場の雰囲気を紹介します。今年で15年目となります。 (1)会場の様子...
-
MEMSとは(MIcro Electoro Mechanical Systems、マイクロ電気機械システム)であり、マイクロマシンや分析装置、反応装置などの機器がこの分野に含まれています。また、バイオテクノロジー(生物化学)やゲノムテクノロジーなどの分野と、MEMSを含めたより広い分野は「マイクロ化学システム」とも呼ばれています。 このような新しい分野の機器は、薬品の合成、化学分析、DN...