メインコンテンツに移動

検索結果

「冷凍機」の検索結果 7 件中 1〜7 件を表示

  • 冷水循環器の特長とその種類

    冷却水循環装置 装置冷却のために冷やした水を循環させる装置です。 特長 冷凍機と水槽とポンプを兼ね備えた装置です。電源とホースさえあればその場所へ移動して冷却します。 循環装置を大きく2種類に分けると、 密閉系循環装置 と 開放系循環装置 ...

  • Oリング・オイルシールの種類と特長

    Oリング オイルシール シールワッシャー Oリング 断面がO型(円形)の環型をした密封用(シール用)ゴムです。 特長 Oリングは押しつぶすことにより、発生する復元性によって密封機能を発揮します。 用途 ・2つの部品が接触する箇所での接触部の...

  • 自然冷気の活用(省熱対策)

    (1)自然冷気の活用 アルミニウムの陽極酸化処理工場など、電解浴の冷却装置と「冷水貯槽」を有する工場では、冬季の外気温度を利用して冷水をつくることができます。 冬季の外気温度は、地域によって異なりますから、この方法が採用できない地域もありま...

  • ヒートポンプの活用-1(省熱対策)

    (1)ヒートポンプの原理 クロムめっきやアルミニウムの陽極酸化処理のように、溶液の電気分解を伴う表面処理工程では、電流効率が低いため、皮膜生成を伴わない電力は、ジュール熱となって発熱し、浴温を上昇させます。 従って、浴温を一定に保つためには...

  • 表面処理での熱需要

    表面処理工程では、次のような分野に熱需要があります。 (1)加熱 (1)溶液の加熱 電気めっきなど湿式処理(水溶液による表面処理や水洗工程を伴う処理)では、化学反応を促進するために溶液の加熱を行い、適切な温度に維持します。例えばめっき浴、脱...

  • 電気設備の省電力対策-4

    (4)受変電トランスの無負荷損失 受変電室にはいくつかのトランスがあり、6600ボルトの高圧電力を受電して、200Vや100Vに降圧して工場に電力を供給しています。 しかしこれらは、工場が休止している夜間でも、休日でも、高圧側の入力スイッチ...

  • 表面処理でのエネルギー消費構造

    一口に表面処理といっても、長尺物のサッシュやパネルを陽極酸化処理する工場と、電子部品の金めっきなどを行う工場では、電力エネルギーの原単位には大きな相違があるし、また電気めっき工場と塗装工場では、使用するエネルギー源が異なり、前者が電力である...