検索結果
検索語:ビン
(58) 件見つかりました
-
ポリ容器 洗浄瓶 ビン ポリ容器 ポリエチレン製の容器、軽くて持ち運びが便利です。 特長 飲料水を入れて使用することも可能です。 色を分けることにより、内容液を種類分けできます。 保管に便利な紫外線透過率の低い、遮光タイプもあります。 主に高密度ポリエチレン(HDPE)で作られています。 用途 軽くて、...
-
普通の抜き加工は【図1】(a)のような切り口面となります。この面が、きれいなせん断面の形で欲しいときがあります(輪郭形状や穴または形状の一部)。このようなときに【図1】(b)に示すように、切り口面をわずかに削りきれいな面に仕上げることをします。このような加工方法を「シェービング加工」といいます。 シェービング加工で大事なのは【図1】(b)に示した、取りしろの大きさです。1回の加工...
-
Q シェービングとは、ストリッパやダイに突起をつけて加工する方法をいう? A 間違い。ストリッパやダイに突起をつけて加工する方法は、精密せん断加工(ファインブランキング)である。 解説: シェービングとは、普通抜きされた外形抜きや穴抜きの切り口面を改善する加工方法です。改善の内容としては、切り口面から破断面をなくしてせん断面としたり、板厚面と切り口面の直角度...
-
本号から、ビンゴゲーム自動機(写真)を事例に自動機の色々な機構要素とその設計についてイメージトレーニングを進めます。ビンゴゲーム自動機を事例とした場合、次のような機構要素や製図法が課題として挙げられます。 (1)フレーム設計 (2)クリーン化設計 (3)安全対策設計 (4)キャスター設計 (5)表示盤/操作盤保持機構設計 (6)ユニット配置 (7)ピックアンドプレイス機構 ...
-
LEDランプ 発光ダイオードを使った照明です。 直管形タイプ 高天井タイプ 電球タイプ 特長 一般的な物で、定格40000時間の長寿命です。 消費電力が少ないので節電につながります。 CO2排出量を削減でき、エコロジーです。 紫外線、赤外線放出量が微量で虫の寄り付きが少ないです。 ...
-
機械設備に起因する労働災害は非常に多く、製造業に限れば、全災害の40%以上の発生事故の要因となっています。大型設備においては「はさまれ・巻き込まれ」が多く、次に「切れ・こすれ・すりむき」の災害となります。ここでは設備の安全設計を事例にビンゴゲーム自動機をチェックしてみます。 (1)設備の危険性 機械設備の危険性は次の2つに大別できます。 -1.機械的危険 ビンゴゲ...
-
機械設備は製作場所から納入先までの移動や、納入後の工場搬入、さらには、レイアウト変更など設置場所の移動があります。このため、移動に便利なキャスタと、設置用アジャスタの選定も重要となってきます。ここではビンゴゲーム自動機を事例にキャスタとアジャスタについて解説します。 (1)キャスタとアジャスタ キャスタ: 機械設備を移動する際に便利な車輪付き支持部品。 移動方向...
-
かくはん機 均一に混ぜるための装置です。 かくはん機は、下記の部分から構成されています。 ①動力源 ②動力を伝える伝達部 ③動かす力や速さを調整する制御部 ④試料に直接触れるシャフト、かくはん翼 特長 混ぜ合わせるものによって、かくはん翼とかくはん棒の種類を選べます。 一定時間または長時間、均一に混ぜることができます。 ...