検索結果
「ガラス」の検索結果 231 件中 1〜40 件を表示
変位センサとは?種類・測定原理・用途・選定方法を解説NEW
変位センサは、対象物の位置変化(変位量)を連続値で出力するセンサです。検出対象・測定レンジ・設置距離が決まれば、下の比較表で主要な候補方式を絞り込めます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 変位センサの5種類を比較:接触...
センサに関するよくある質問(FAQ)|選定・配線・トラブルまとめNEW
疑問は「選定」「配線」「トラブル」「その他」の4分類から探せます。NPN/PNPの選び方や検知しない原因など、現場で多い質問を回答付きで整理しています。各質問をクリックすると回答が開きます。 このページの目次 選定に関するFAQ 配線に関す...
センサ用語集|よく使われる産業用センサの専門用語を解説NEW
産業用センサのカタログや技術資料に登場する専門用語38語を、カテゴリ別に解説します。センサ選定・配線・調整・トラブル対応の際の参考にできます。各用語はカテゴリごとにまとめています。 このページの目次 機能・特性用語 出力・配線用語 保護・環...
センサの種類と用途|主要センサを原理から比較NEW
「何を計測したいか」が決まれば、下の比較表でセンサの種類を絞り込めます。産業用センサは、存在検出・変位・温度・圧力・超音波など計測量で大別され、それぞれに光電・近接(誘導型)といった検出方式があります。原理と仕様を横断比較し、選定フローチャ...
近接センサの動作原理と出力回路|誘導型・静電容量型・磁気型・NPN/PNPNEW
検出対象の材質・設置方法・接続するPLCが分かれば、方式と出力形式を絞り込めます。検出原理は誘導型・静電容量型・磁気型の3方式があり、誘導型はさらにシールド型(埋め込み設置対応)と非シールド型に分かれます。出力はNPN/PNPをPLCの入力...
変位センサのトラブル対策|測定誤差・検出不安定・ノイズの原因と解決法NEW
変位センサの不具合は、症状から原因を絞り込むのが効果的です。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 測定値がばらつく・不安定(ノイズ/振動/表面状態) 測定値がずれる・合わない(設置角度/温度ドリフト/ゼロ点) 透明...
変位センサの測定原理と方式比較|レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式NEW
測定方式の原理から機種を絞り込みたい設計者向けに、各方式の精度特性を比較します。レーザ・光学・超音波・渦電流・接触式は適用対象と分解能が異なります。出力信号の違いも整理しました。 仕様から変位センサを絞り込む レーザ式 接触式 このページの...
シリンダ用センサとは?ストローク端検出の仕組みと選定ポイントNEW
シリンダ用センサは、主に磁石内蔵ピストンを備えたエアシリンダに取り付け、ピストン位置をシリンダ外部から検出するセンサです。動作原理・取付方式・シリンダ適合・出力形式・環境条件が決まれば、下の比較表で機種の絞り込みができます。目的に応じて以下...
超音波センサの原理とTOF測距計算|透過/反射型・温度補償NEW
検出方式と温度補償の要否を技術的根拠から判断したい担当者向けです。圧電素子の原理・TOF測距式・対向型/反射型の仕様差・音速の温度補償が選定基準になります。 このページの目次 圧電素子の仕組み:逆圧電効果による超音波発生と受信 TOF法(飛...
温度センサとは?仕組み・種類・測定原理・選定方法を解説NEW
温度センサは、温度を電気信号(電圧・抵抗)に変換して計測するセンサです。測定温度範囲・精度・取付方法が決まれば、下の比較表で方式選定の方向性を絞り込みができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 温度センサの4種類を比...
ファイバーセンサのトラブル対策|折れ・誤検知・感度低下の解決法NEW
ファイバーセンサの不具合は、症状から原因を絞り込むと解決が早まります。該当する症状を選んでください。特定できない場合は診断フローへ。 このページの目次 ファイバが折れた・断線した(最小曲げ半径/挟み込み/屈曲) 感度が低下した・検知しない(...
タグ:センサ
ファイバーセンサの構造と仕組み|アンプ・光ファイバ・先端形状NEW
ファイバセンサは、ファイバの材質・先端形状・アンプ機能の3要素を組み合わせることで、設置環境・検出対象・運用条件に応じて機種を絞り込めます。高温環境では耐熱仕様のガラスファイバ、柔軟な配線が求められる一般環境ではプラスチックファイバが候補に...
タグ:センサ
ファイバーセンサとは?種類・用途・選定・設置方法を解説NEW
ファイバーセンサは、光ファイバケーブルによって光の投受光経路を検出位置まで延長できる光電センサの一種です。検出対象・設置環境・出力が決まれば、下の比較表で方式の一次選定ができます。目的に応じて以下から進んでください。 このページの目次 ファ...
タグ:センサ
ファイバーセンサと一体型光電センサの違い|使い分け・選定ポイントNEW
ファイバーセンサは、光ファイバケーブルによって光の投受光経路を検出位置まで延長できる光電センサの一種です。本記事では、ファイバーセンサと、投光素子・受光素子・アンプ・出力回路を一体化した一体型光電センサを比較します。使い分けに迷った場合、検...
タグ:センサ
光電センサと近接センサの違い|選び方・使い分けの判断基準NEW
金属を数mm~数十mmの近距離で検出する場合は近接センサが候補となり、一方、非金属の検出、長距離検出、透明体検出、色検出では光電センサが候補となる場合が多いです。両者は検出原理・検出対象・検出距離・環境耐性が異なります。下の早見表で迷いどこ...
タグ:センサ
光電センサのトラブル対策|誤検知・未検知の原因と対処法NEW
光電センサの不具合には、いくつかの典型的な症状パターンがあります。近い症状を選ぶと原因の候補を絞り込みやすくなります。当てはまらない・症状が複合している場合は、下の診断フローをご利用ください。 まず確認:トラブル診断チェックリスト 1. 検...
タグ:センサ
光電センサとは?検出方式・種類・選定方法・用途事例を解説NEW
光電センサは、光の遮断・反射による光量変化を受光素子で捉え、物体の有無を非接触で検出するセンサです。なお、機種によっては物体までの距離を測定できるタイプもあります。検出距離・検出対象・設置スペースが決まれば、下の比較表で方式の一次選定ができ...
タグ:センサ
射出成形における3点セットとスクリューの予備保全
射出成形において、3点セットとスクリューは、成形品の品質に大きく関わる。3点セットは、溶融樹脂の計量と充填をコントロールする部品である。スクリューは、樹脂の溶融と圧縮混錬に大きく影響する部品である。今回は、3点セットとスクリューの予備保全に...
射出成形機用3点セット よくあるトラブルと対策
射出成形における3点セットは、計量や射出状態の良し悪しを決める重要な部品である。 本記事は以下のような方におすすめする。 3点セットの役割がよく分からない方 3点セットでよくあるトラブルと対策を知りたい方 3点セットの管理ポイントを知りたい...
射出成形機におけるパージ剤の基礎知識
射出成形機(インライン・スクリュー式射出装置)における、スクリューの炭化物蓄積は「練り込み異物」の原因になる。ここでは、その対策として利用されるパージ剤の役割や使用時、段取り替えのポイントについて解説する。 射出成形機におけるパージ剤の役割...
タグ:化学製品
静電気の基礎
生活において身近な存在である静電気が、製造業の現場にて問題を引き起こすこともある。ここでは静電気が製造業の現場に与える影響、メカニズム、対策の基本であるアースについて、技術士の鈴木孝氏(一代技術士事務所)が解説する。 今なぜ静電気か 静電気...
タグ:静電気対策
2010年に改正された製図の線(JIS B 0001:2010 より抜粋)
線の種類および用途 用途による名称 線の種類 c) 線の用途 外形線 太い実線 対象物の見える部分の形状を表わすのに用いる。 寸法線 細い実線 寸法記入に用いる。 寸法補助線 寸法を記入するために図形から引き出すのに用いる。 引出線 (参照...
材質:樹脂(無給油ブッシュの種類)
無給油ブッシュの材質には金属と樹脂の2種類がある。今回は、樹脂製の無給油ブッシュについて、その特徴やメリット・デメリットについて紹介する。 樹脂タイプの無給油ブッシュとは 樹脂タイプの無給油ブッシュのメリット・デメリット 樹脂材と焼結材の違...
トップチェーンの選定方法
【手順1】有効張力(Fe)を計算します 【手順2】条件により調整後張力を計算します 【手順3】チェーンの許容張力を計算します 【手順4】許容張力と調整後張力を比較します 【手順5】所要動力を計算します 【手順1】有効張力(Fe)を計算します...
タグ:ベルト・チェーン
東京に行ったら覗いておきたい!製造業エンジニアの心をくすぐる噂のカフェとは?
東京の秋葉原に誕生した「IRONCAFe(アイアンカフェ)」が今話題になっている。IRONCAFeは名前から連想できるとおり、ふつうのカフェとは少し違い、“金属”と深いつながりをもったカフェ。お茶も飲めるが、金属アート作品のギャラリーがあっ...
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の選定方法
超音波洗浄機 人の手で除去できない汚れを超音波ですっきり落とします。 特長 機械部品・工業製品(板金・鋳物・金型・樹脂成型品)、実験器具の洗浄、脱脂ができます。 ガラス製品・レンズなどの洗浄、脱脂ができます。 超音波の効果を利用して部品や器...
都内屈指のおしゃれスポット代官山に町工場が大集合?!「工場マルシェ」レポート
おしゃれなカフェや雑貨店、そしてブティックなどが集まる代官山。東京都渋谷区代官山町周辺を指すこのエリアは、渋谷区ながらとても落ち着いた雰囲気の街並みが印象的だ。大使館が多いこともあり外国人の家族連れが多く、休日になると若者や観光客が多く訪れ...
タグ:業界動向・コラム
実験用スタンドの種類と特長
実験用スタンド システムスタンド H型&平台スタンド 実験用スタンド 実験用器具の固定に使用するスタンドです。 特長 パイプやムッフを増設して使用環境にあったスタンドを組み立てできます。 増設用パーツ ムッフ スタンドの支柱と器具を固定する...
タグ:研究・実験・開発用品
シャーレの特長と用途、使い方
シャーレ 検査物を入れたり、微生物の組織培養に用いるガラス、プラスチック製の皿です。 特長 口径がほんの少し違う、浅い2枚の円筒形の平皿(ペトリ皿とも言います)です。 直径約10cm、高さ1cm~2cmのものが一般的です。 微生物の培養に際...
タグ:研究・実験・開発用品
メスシリンダー・フラスコ/試験管の種類と特長
メスシリンダー 試験管 メスシリンダー 液体を計り取るのに使用する円筒形の目盛のついた体積計です。 特長 10ml用から4000ml用まで、対象容積に応じて使い分けます。 用途 ビーカーほどラフではなく、ホールピペットほど精密でない容積を求...
メスシリンダー・フラスコの種類と特長
フラスコ 三角フラスコ 共栓三角フラスコ ナスフラスコ フラスコ 化学実験で、主に蒸留やかくはんに用いる口の小さな容器です。 特長 液体を一時的に保管します。 首が細いため、外部に揮発したガスが出ていきにくく、液面からの蒸発を抑えることがで...
タグ:研究・実験・開発用品
ビーカーの種類と特長
ビーカー コニカルビーカー トールビーカー ビーカー 注ぎ口がついていて、溶液を入れておく口が大きい筒形の容器です。 目盛はあくまで目安として、計量用には使用しません。 特長 液体を入れておいたり、加熱したり、物を溶かしたりします。 材質は...
タグ:研究・実験・開発用品
ボールキャスターの種類と特長
ボールキャスター 上向用ボールキャスター 下向用ボールキャスター ボールキャスター 重量物の搬送を360°自在に行うキャスターです。 特長 わずかな力で重量物の移動、搬送が可能です。 360°自在に移動させることが可能です。 メンテナンス ...
スクラップリフターの特長と使用例
スクラップ台車 鉄くずなどスクラップの一時保管や移動・分別を目的とした台車です。 特長 工場内の狭い所で一時的にスクラップ(鉄くずなど)の保管分別が可能で、移動が簡単にできます。フォークリフトを利用して高い位置から廃棄ができて、台車に傾斜が...
タグ:梱包・物流用品
ステープラー(ホッチキス)の種類と特長
ステープラー エア式ステープラー 手動式ステープラー 超音波ホッチキス ステープラー 段ボール用の封かん機です。 用途 針(ステープル)をダンボールに打ち込んで封をします。 適応ダンボール断面図 シングルダンボール ダブルダンボール ツメの...
タグ:梱包・物流用品
配管・補修テープの種類と特長
アルミテープ アルミガラスクロステープ アルミテープ 耐熱性と防湿性を兼ね備えた空調ダクト、保温材目地シールに使用します。 粘着剤の種類により、使用温度範囲が広がり、高温耐久性の高いタイプもあります。 特長 アルミ箔は、防湿効果があります。...
タグ:梱包・物流用品
梱包用テープの種類と特長
布粘着テープ クロステープ クラフトテープ 梱包用PPテープ 布粘着テープ 手で切ることができ、作業性に優れた梱包用・工作用粘着テープです。 特長 スフ糸などが主な基材で厚みがあります。 ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 梱包用テープ...
タグ:梱包・物流用品
特殊用途手袋の種類と特長
耐油手袋 耐熱手袋 耐切創手袋 耐油手袋 油脂分を含む食材に触れる際にはめる手袋です。 特長 滑りにくさ、突き刺しの強さ、材質、摩耗性などを確認して、作業を快適にし、食品への有害成分の抽出のないものを選んでください。 食肉加工からラード・バ...
タグ:保護具
パーテーションの用途と主な種類
パーテーション スチールパーテーション アルミパーテーション ローパーテーション パーテーション フレキシブルにオフィス空間を間仕切りします。 用途 高さや用途もさまざまで自由に選べます。 専門業者による施工や誰にでも簡単に組み立てられるも...
タグ:現場内事務・照明用品
ヘルメットの種類と特長
ヘルメットの形状と機能 産業用保護帽(作業用ヘルメット) ヘルメットの形状と機能 保護帽の使用区分 保護帽は使用区分によって、構造・機能が異なります。作業内容にあった適切な保護帽をお選びください。 使用区分(種類) 構造 機能 飛来・落下物...