配線部品
- 電線に関する法令には、電気用品安全法、電気事業法、消防法などがあり、これらの法令を受けて国家規格(JIS)、電線工業会規格(JCS)、ユーザー規格(電力規格等)が制定されている。 また、外国規格に目を向けても、工業製品の品質に対する製造の基準を目的として、工業規格が制定されているので、国際取引の場合には、注意する必要がある。
- 「危なかった…」とヒヤリとしたことはありませんか?メカ設計者のためのエレ講座の原因と、設計や保守の具体策をひとまとめタグ:配線部品,
- 機構設計者は、電装関係の設計・製作はほかの専門家に頼みがちですが、それでは納期・価格・標準化等の点でロスが生じます。電装BOX内部の配置設計の基礎に触れます。 電装BOXに収納するもの 電装BOX内部の配置設計 電装BOXに収納するもの 下記図1を例とします。この場合、電装BOXには次のものが収納されます。タグ:配線部品,
- ここでは、プログラムにより自動で動く、自動機の操作スイッチの構成の基本を解説します。事例として以下のような機構を使用します。 (1)自動機の操作スイッチ構成の基本形 この機構事例は、モータ駆動のX-Yテーブルとエアーシリンダ駆動Z軸ハンドユニットで構成されています。自動機の操作スイッチ構成の基本形は下記です。配置は【図1】を参照ください。タグ:配線部品,