熱処理:焼なまし焼ならし
- 焼なましの効果と熱処理プロセスの代表例を紹介します。 (1)焼なまし(Annealing)の効果 焼なましは焼鈍とも呼ばれ、鋼の軟化、結晶組織の調整、内部応力の除去などが焼なましプロセスの効果です。 (2)焼なましの熱処理プロセス 焼なましプロセスには、<1>完全焼なまし、<2>二段焼なまし、<3>球状化焼なまし、<4>応力除去焼なま
- 代表的な熱処理プロセスとその効果を解説します。 (1)焼ならし(Normalizing)の効果 鉄の素材を工作機械である寸法に加工すると、加工時の熱や加工抵抗による機械的な力により加工表面の鉄の組織が不均一(結晶粒が大きくなる、引き伸ばされるなど)になり、その結果、表面が硬くなったり(加工硬化現象)、残留応力が生じるなどの影響が残ります。「焼ならし」プロセスは、このような表面の不均一な結