コントローラ・スイッチ・周辺機器
- 積層信号灯の配線は色分けされているもののマニュアルを見ないとなかなか配線の区別がわかりにくい。そこで一般的な積層信号灯(シグナルタワー)の配線方法について配線図と共に紹介する。 点灯時の配線方法 点滅時の配線方法 点灯時の配線方法 LEDユニットの点灯をPLCのオープンコレクタ出力で制御する場合には、NPN型トランジスタでは点灯用共通線をPLCのマイナスCOM端子(PNP型トランジス
- PC/104-Plus使用上の注意 PC/104-Plus拡張モジュールには、PC/104とPC/104-Plus、2タイプのコネクタが搭載されているため、PC/104、PC/104-Plusのどちらのコネクタも、バスとして使用できるように思えてしまいます。 しかし、PC/104コネクタはスタックスルー用に用意されているため、PC/104-Plus拡張モジュールのバスとしては使用できません。
- 商品を検索する「KVM/エクステンダー」 KVMスイッチとは オフィスや工場におけるコンピュータの急速な普及とネットワーク化の進展により、ネットワーク担当者が管理しなければならないPCの台数は飛躍的に増大してきています。 このような状況の中でイーサネット規格対応のLANの普及は、管理者がネットワークに接続されたPCのデータを自由に取り扱うことを可能にしましたが、そのコンピュータを直接操作する
- ドライバの入手方法 タッチパネルを利用する際は、そのタッチパネル専用のドライバが必要となります。 メーカ、または商品によって採用されているタッチパネルが異なりますので、必ず使用ディスプレイの種類、使用OSを確認し、適正なドライバであることを確認してください。 ミスミ取扱いのタッチパネルディスプレイには、ドライバをWebより無償ダウンロードするタイプとCD-ROMで付属するタイプがあります。ドラ
- 商品を検索する「ディスプレイ」
- バックプレーンは、バスタイプのボードです。一部の例外を除き、隣り合う同種コネクタの同一ピンは、ひとつのラインで結ばれています。 バックプレーンはマザーボードを使ったシステムにはない、拡張カードの数量によりシステムサイズを変えられるという特徴があり、CPUカードをシステムに使用します。 ですからバックプレーンを使用する場合には、どのような機能の拡張カードが何枚必要か、またどのようなCPUカードを使
- 本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。 (人体保護を目的とする検出には、OSHA、ANSIおよびIEC等の各国の人体保護用に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。)